Der Rosemount 3408 Füllstandsmessumformer wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit an jedem einzelnen Berührungspunkt mit dem Messgerät zu optimieren und somit die Sicherheit und Anlagenleistung zu erhöhen.
Hochauflösendes Bild
Rosemount 3408 Füllstandsmessumformer vereinfacht die Inbetriebnahme, Betriebsabläufe und Wartung, um die Sicherheit und Anlagenleistung zu verbessern
GÖTEBORG, Schweden (23. Jan. 2023) – Emerson hat den Rosemount™ 3408 Füllstandsmessumformer auf den Markt gebracht. Dieses Messgerät nutzt berührungslose Radartechnik zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit an jedem einzelnen Berührungspunkt mit dem Messgerät, um die Arbeits- und Anlagensicherheit zu erhöhen und die Anlagenleistung zu optimieren. Der Rosemount 3408 bietet eine vielseitige Lösung für Füllstandsmessungen, die in vielen Branchen und Anwendungen wie bei der Lagerung von Chemikalien, bei Mischbehältern und Anwendungen im Außenbereich eingesetzt werden kann.
Während die Vorteile von Füllstandsmessungen mit Radartechnik weithin bekannt sind und über zahlreiche Branchen hinweg zu einer schnell zunehmenden Akzeptanz der Technologie führen, werden die Inbetriebnahme, der Betrieb und die Wartung von Radarmessgeräten zuweilen noch als komplex angesehen. Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, bietet das Radarmessgerät eine Reihe von Funktionen zur Reduzierung der Komplexität über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Dazu gehören ein äußerst intuitives Bedieninterface, Bluetooth® Wireless-Technologie, Fernbetriebsfunktionen, vorausschauende Warnmeldungen, In-situ-Verifizierung, Datenhistorie und eine modulare Konstruktion.
Das Bedieninterface stellt klare, bebilderte Anweisungen bereit, die den Bediener auf einfache Weise durch die Installation, Inbetriebnahme, Abnahmeprüfung, Betriebsabläufe und Wartung führen. Diese erhöhte Benutzerfreundlichkeit gibt Prozess- und Fertigungsunternehmen die Zuversicht, zeitaufwendige, manuelle Verfahren zu ersetzen und somit zur Erhöhung der Sicherheit und Maximierung der Produktivität beizutragen.
Das neue Gerät basiert auf frequenzmoduliertem Dauerstrichradar (FMCW) - einer Technologie, die selbst unter schwierigen Prozessbedingungen äußerst genaue und zuverlässige Messungen liefert. Es kann zudem in betriebskritischen Sicherheitsanwendungen wie als Überfüllsicherung eingesetzt werden, da es gemäß Safety Integrity Level (SIL) 2 zertifiziert ist und in Bezug auf funktionale Sicherheit gemäß der Norm IEC 61508 der International Electrotechnical Commission entwickelt wurde.
Die von Emerson entwickelte Smart Meter Verification Software bietet eine einfache Möglichkeit zur Verifizierung des Gerätezustands, ohne den Prozess unterbrechen zu müssen. Dabei werden offizielle Unterlagen für die Geräteverifizierung erstellt, um die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften zu vereinfachen. Darüber hinaus überwacht eine Reihe erweiterter Diagnosemöglichkeiten wichtige Parameter des Gerätezustands und der Prozessbedingungen. Somit werden entscheidungsrelevante Informationen und vorausschauende Warnmeldungen bereitgestellt, die Strategien für die vorbeugende Wartung unterstützen, die Störungsanalyse und -beseitigung ermöglichen und zur Erhöhung der Prozessverfügbarkeit beitragen. Eine integrierte Datenhistorie ermöglicht Anwendern den Zugriff auf gespeicherte Prozessdaten und Warnmeldungen, um Einblicke in den Prozess zu erhalten und die Störungsanalyse und -beseitigung zu unterstützen.
Die Möglichkeit, die Abnahmeprüfung des Messumformers aus der Ferne oder In-situ durchzuführen, macht das Verfahren schnell und einfach, spart Zeit und erhöht die Anlagen- und Arbeitssicherheit. Falls das Gerät ausfallen sollte, ermöglicht die modulare Konstruktion den einfachen Austausch einer Kassette im Messumformergehäuse. So muss nicht der gesamte Messumformerkopf ersetzt werden. Dies spart Zeit und Material und macht das Gerät äußerst kosteneffizient.
„Die neue Generation von Ingenieuren erwartet moderne Automatisierungstechnik, die sich sehr einfach implementieren, betreiben und warten lässt“, sagte Thense Korsbo, Direktor für Produktmanagement des Emerson-Geschäftsbereichs für Radar-Füllstandsmessungen. „Daher sind wir gefragt, Lösungen zu entwickeln, die die Aufgaben von Bedienern weitestgehend vereinfachen - insbesondere in sicherheitskritischen Anwendungen wie Überfüllsicherung - und genau darauf hat sich Emerson bei der Entwicklung des Rosemount 3408 konzentriert. Diese optimierte Benutzerfreundlichkeit wird Unternehmen dabei unterstützen, die Anlageneffizienz zu verbessern, ihre Produktionsziele zu erreichen und das höchste Sicherheitsniveau zu bieten.“
Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/Rosemount3408.