Der AMS Trex™ Device Communicator stellt eine Verbindung zwischen Feldgerätedaten und Asset-Management-
Experten her und nutzt dabei Industrial-IoT-Lösungen zur Verbesserung der zuverlässigen Entscheidungsfindung
August 7, 2017 – Der AMS Trex™ Device Communicator wurde um neue Features ergänzt, mit denen durch beste Sichtbarkeit von Feldänderungen schneller auf Betriebsänderungen reagiert werden kann. Mit der Auto Sync Technologie ist der AMS Trex der erste Handheld-Kommunikator, der Felddaten automatisch mit der AMS Device Manager Datenbank eines Betriebs synchronisiert. Durch die Herstellung einer direkten Verbindung zwischen Felddaten und Entscheidungsträgern hat das Wartungs- und Bedienpersonal nun schnelleren Zugriff auf Feldänderungen und ein genaues Audit Trail für Compliance- und
Analyseanforderungen.
Vor dem AMS Trex waren Informationen über im Feld auftretende Änderungen oft unvollständig, ungenau oder verspätet. Der Kommunikator beseitigt dieses Risiko von ungenauen Daten, in dem es alle Änderungen protokolliert und mit einem Zeitstempel versieht, wenn sie auftreten. Mit dem daraus hervorgehenden Audit Trail wissen Unternehmen nicht nur, was geändert wurde, sondern auch wann und mit welchem Gerät. Dadurch wird die änderungsbedingte Störungsbeseitigung vereinfacht und es werden einfach zugängliche Daten für Compliance-Audits geliefert.
Auch wenn ein Service-Techniker ein "gestrandetes" Gerät in weiter Entfernung zum Asset-Datenbankserver oder in einem WLAN- Funkloch wartet, werden Änderungen im lokalen Cache des Kommunikators gespeichert und hochgeladen, sobald er sich automatisch mit dem System verbindet – sowohl über W-LAN als auch USB-Anschluss.
Der AMS Trex Communicator, der Teil des Always Mobile Portfolios von Emerson ist, nutzt die Stärke des Industrial IoT (IIoT) zur Bereitstellung von Daten, die das Personal zur Verbesserung der Wartungseffizienz und Anlagenzuverlässigkeit benötigt – wo auch immer es arbeitet. Mit Auto Sync verlieren Werkstattleiter keine Zeit mehr mit der Verfolgung von Einzelgeräten, um zu überprüfen, ob Geräteänderungen in die Datenbank geladen wurden. Stattdessen können die Kommunikatoren bei den Technikern verbleiben, wodurch deren Effizienz gesteigert wird. Außerdem werden neue Feldgeräte vom Device Communicator
erfasst und automatisch in die Asset-Datenbank aufgenommen.
"Der AMS Trex Communicator bietet eine Lösung, bei der AMS Device Manager und Handheld-Kommunikatoren perfekt zusammenarbeiten, um die automatische Dokumentation aller Geräteänderungen sicherzustellen", erklärt Pat Fitzgerald, Vice President des Geschäftsbereichs Reliability Solutions von Emerson. "Werkstattleiter können die Integrität der Asset-Datenbank einfach bewahren und unterstützen dadurch das Management bei Compliance-Anforderungen und dem Vertrauen in die Datenintegrität."
Das Always Mobile Portfolio von Emerson ist ein wesentlicher Bestandteil des digitalen "Ökosystems" Plantweb™, mit dem Profis jederzeit und überall auf rollenbasierte Tools, Analytik und Dashboards zugreifen können. Dadurch wird die Reichweite des IIoT auf die Anlage und darüber hinaus ausgeweitet.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie der AMS Trex Device Communicator Sie dabei unterstützen kann, die Integrität Ihrer Daten zu bewahren, besuchen Sie: www.Emerson.com/trex
Eine interaktive Vorführung finden Sie unter:
https://www3.emersonprocess.com/fieldcommunicator/AMSTrexInteractive/#
Für weitere Informationen zum digitalen Ökosystem Plantweb, dem Portfolio der IIoT-Lösungen von Emerson, mit denen Kunden auf das Erreichen einer Top Quartile Betriebsleistung hinarbeiten können, besuchen Sie Emerson.com/Plantweb.
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte
Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube
Informationen zu Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.