Canadian Mine wird mit Emersons "Zuverlässigkeitsprogramm des Jahres" gewürdigt

Zuverlässigkeitsprogramm des Jahres 2018, Detour Gold

Emersons Bruce Hawkins (links) überreicht Vertretern von Detour Gold die Auszeichnung für das Zuverlässigkeitsprogramm des Jahres während der Emerson Global Users Exchange 2018 in San Antonio, Texas. High resolution image


Jährliche Auszeichnung würdigt Detour Gold für seine Strategie für Verfügbarkeit im obersten Quartil

AUSTIN, TEXAS (5. Oktober 2018): Emerson hat im Rahmen der Konferenz Emerson Global Users Exchange 2018 in San Antonio, Texas, die jährliche Auszeichnung für das Zuverlässigkeitsprogramm des Jahres an Detour Gold verliehen. Die Auszeichnung würdigt die herausragende Zuverlässigkeit von Detour Gold im Abbaugebiet Detour Lake in Ontario, Kanada. Detour Lake – eine der größten goldproduzierenden Minen in Kanada, mit Reserven von insgesamt fast 16 Millionen Unzen – hat seine Zuverlässigkeitsstrategien effektiv genutzt, um für eine Gesamtverfügbarkeit ihrer Anlagen im Zeitraum 2017/2018 zu sorgen, die 22 Prozent über den Zielen von Detour Gold liegt.

Um auf die Unternehmensvision von Detour Gold von 92 Prozent Betriebszeit für die Tag und Nacht betriebene Produktionsanlage hinzuarbeiten, entwickelte das Team ein Programm zur Ermittlung der Zuverlässigkeit, das unternehmensweit genutzt wird. Das Programm konzentriert sich auf die vorausschauende und proaktive Wartung im gesamten Produktionsbereich, wobei der Schwerpunkt auf drei Schlüsselbereichen liegt: Schmierung, Vibration und Intaktheit der Förderanlage. Um für eine erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie zu sorgen, hat Detour Gold sein Zuverlässigkeitsteam in nur fünf Jahren von einem Teammitglied auf 12 erweitert.

„Die Zuverlässigkeitsabteilung ist als Mehrwert für die Prozessanlage und die Detour Gold Corporation anerkannt“, sagte Donald Prevost, Spezialist für Zuverlässigkeit bei Detour Gold. „Insgesamt decken die erzielten Einsparungen nicht nur die Kosten für den Betrieb der Abteilung ab, sondern können auch für andere Zuverlässigkeitsinitiativen genutzt werden.“

Das Zuverlässigkeitsteam führt vorausschauende Wartungsarbeiten an allen relevanten Geräten durch. Zudem erfolgen Tests nach der Wartung, die unter Verwendung vorausschauender Technologien durchgeführt werden und dazu dienen, die Wartungsqualität zu kontrollieren. Infolge dieser Maßnahmen ist die Einhaltung von Zeitplänen um 12 Prozent gestiegen, und die Gesamtzahl ungeplanter Arbeiten – ein kritisches Bewertungskriterium für die Effizienz von Zuverlässigkeitsprogrammen – ist um 16 Prozent gesunken.

„Im Zeichen der weltweit stattfindenden digitalen Transformation in Produktionsanlagen hat Detour Gold ein Beispiel dafür gegeben, wie nachhaltige Zuverlässigkeit ein Teil dieser Transformation sein kann“, sagte Thomas Waun, General Manager der Operational Security Consulting Group von Emerson. „Für Unternehmen, die eine Leistung im obersten Quartil anstreben, ist eine starke Zuverlässigkeitskultur, die sich auf qualifizierte Mitarbeiter und eine adäquate Ausrüstung stützt, von enormer Wichtigkeit.“

Das Zuverlässigkeitsteam entwickelte ein umfassendes Schmierungsprogramm, installierte kritische Online-Vibrationsmessgeräte, u. a. den Emerson AMS 6500 Machinery Health Monitor, AMS 2140 Machinery Health Analyzer und AMS Machinery Health Manager, und entwickelte ein System der ordnungsgemäßen Schulung von Technikern zur Überwachung und Wartung einer ca. 3,8 Kilometer langen betriebskritischen Förderbandstrecke.

Die jährliche Auszeichnung für das Zuverlässigkeitsprogramm des Jahres wurde 1989 ins Leben gerufen, um Unternehmen und Zuverlässigkeitsteams auszuzeichnen, die weltweit daran arbeiten, kontinuierlich die besten Zuverlässigkeits- und Wartungspraktiken bereitzustellen. Neben Detour Gold waren Bayer Crop Science in Iowa und die saudische Sadara Chemical Company nominiert.

Weitere Informationen über die Beratungsdienstleistungen von Emerson, Operational Certainty Consulting, finden Sie unter ​​​​​​​www.Emerson.com/OpCertCon

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.