Der Rosemount Füllstandsmessumformer der Serie 5300 nach dem Messprinzip „Geführte Mikrowelle“ von Emerson ermöglicht Anwendern, Trennschichtmessungen zu optimieren, indem eine dünnere, obere Flüssigkeitsschicht gemessen wird. High resolution image
Der Rosemount™ Füllstandsmessumformer der Serie 5300 nach dem Messprinzip „Geführte Mikrowelle“ verhindert zusätzlich kostspieligen Produkteintritt und maximiert Durchsatz und Rentabilität des Tanks
AUSTIN, Texas (15. Juli 2019) – Emerson kündigte heute an, dass es seinen Rosemount™ Füllstandsmessumformer der Serie 5300 nach dem Messprinzip „Geführte Mikrowelle“ optimiert hat, um die Trennschichtmessung zu verbessern und kostspieligen Produkteintritt zu verhindern, indem bei Trennschichtanwendungen eine dünnere, obere Flüssigkeitsschicht präzise gemessen wird. Der Rosemount 5300, die marktführende „Geführte Mikrowelle“ für Flüssigkeitsmessungen (VDC-Recherche 2017), kann jetzt auch Messungen bis ganz nach oben unter das Tankdach durchführen und ermöglicht somit einen höheren Durchsatz und eine bessere Rentabilität. Zudem gewähren neue Funktionen eine bessere Benutzerfreundlichkeit, mehr Sicherheit und verbesserte Leistungsmerkmale in den anspruchsvollsten Füllstands- und Trennschichtanwendungen.
Betreiber haben lange um präzise Füllstands-/Trennschichtmessungen gerungen, um die Effizienz von Abscheidern zu erhöhen und Gewinne zu maximieren. Schließlich können sogar bei großen Tanks, die ein Fassungsvermögen von mehreren Millionen Gallonen an Flüssigkeiten haben, geringfügige Ungenauigkeiten zu Umsatzeinbußen in Höhe mehrerer Millionen US-Dollar führen.
In Trennschichtmessanwendungen, wie z. B. bei Abscheidern, muss die oberste Produktschicht für einen Messumformer nach dem Messprinzip „Geführte Mikrowelle“ eine bestimmte Mindestdicke haben, so dass er zwischen den Echos der beiden Flüssigkeiten unterscheiden kann. Zuvor lag diese erkennbare Mindestdicke zwischen 50 und 200 Millimeter. Der einzigartige, patentierte Peak-in-Peak-Trennschichtalgorithmus von Emerson ermöglicht es dem Rosemount 5300, jetzt eine oberste Flüssigkeitsschicht von nur 25 Millimetern zu erkennen. Dies verhindert zudem unerwünschten Produkteintritt und ermöglicht es, die Leistungsmerkmale der Trennschichtmessung zu optimieren und somit die betriebliche Effizienz und Rentabilität zu maximieren.
Der Rosemount 5300 kann präzise und reproduzierbare Messungen ganz nah am Tankdach liefern, wenn er zusammen mit einer Koaxialsonde mit großem Durchmesser verwendet wird. Dies ermöglicht Anwendern, die Tankkapazität zu optimieren und den Durchsatz zu erhöhen. Diese Sonden bieten das stärkste Rücklaufsignal, haben keine obere Totzone und werden nicht durch Hindernisse an der Tankwand beeinflusst. Hohes Amplitudenrauschen, das durch die Mikrowellen beim Durchdringen der Prozessdichtung zwischen Messumformer und Sonde erzeugt wird, hat herkömmlicherweise die Messgenauigkeit oben am Tank beeinflusst. Die verbesserte Bauweise der Prozessdichtung ermöglichte Emerson, dieses Rauschen zu eliminieren, was während der Befüllungs- und Entleerungsphase präzise Messungen oben am Tank erleichtert.
Um die Messzuverlässigkeit und die Benutzerfreundlichkeit bei Öl- und Gasanwendungen in der Einlaufstrecke zu verbessern, verfügt der Rosemount 5300 über eine neue werkseitig konfigurierte Einstellung des Schwellenwertes, bei der angenommen wird, dass das Echo unterhalb des Schwellenwertes Öl und das Echo oberhalb des Schwellenwertes Wasser bedeutet. Dies eliminiert Doppelechos, die irrtümlich als Trennschichtmessung verstanden werden können, und ermöglicht somit ein vorhersehbares Verhalten. Somit existiert ein echtes Plug&Play-Gerät, das Installation und Betrieb vereinfacht.
„Das Maximieren der Tankkapazität und das Erhöhen des Durchsatzes sind wichtige Zielsetzungen für Endnutzer, da dies zu einer besseren Rentabilität führt“, sagte Christoffer Widahl, Leiter Produktmanagement im Emerson Mess- und Analysegeschäftsbereich. „Die Fähigkeit des Rosemount 5300 Messumformers, präzise und zuverlässig eine dünnere obere Flüssigkeitsschicht bis oben unter das Tankdach messen zu können, ermöglicht den Einsatz bei den anspruchsvollsten Füllstands- und Trennschichtanwendungen.“
Um die Integrität des Messumformers in sicherheitskritischen Anwendungen, wie z. B. Überfüllsicherung und Trockenlauf-Pumpenschutz, sicherzustellen, ermöglicht die Überprüfung des Verifizierungsreflektors eine umfassende Abnahmeprüfung des Geräts aus der Ferne mit einer Testabdeckung von 94 %. Dies kann bei laufendem Betrieb in wenigen Minuten von der Leitwarte aus durchgeführt werden, ohne den Tankfüllstand auf ein potenziell gefährliches Niveau zu erhöhen - somit wird die Stillstandszeit reduziert, das Risiko minimiert und die Sicherheit der Anlage wie auch der Arbeiter maximiert. Verglichen mit herkömmlichen Diagnosefunktionen, die nur die Elektronik eines Messumformers überwachen, kann die Überprüfung des Verifizierungsreflektors auch zur Diagnose von Problemen des oberen Bereichs der Sonde im Inneren des Tanks eingesetzt werden, wie z. B. zur Korrosionsüberwachung und um andere prozessbezogene Bedingungen festzustellen.
Durch die verbesserte Benutzerfreundlichkeit ist der Rosemount 5300 jetzt vollständig und problemlos mittels eines breiten Spektrums an Kunden-Tools konfigurierbar - mit den Konfigurationsmethoden "Device Descriptor" (DD)- und "Device Typ Manager" (DTM) kann auf das aktuellste Geräte-Dashboard aktualisiert werden. Die Konfigurationssoftware des Geräts kann jetzt zwischen Rosemount und NAMUR (Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Industrie) Alarmgrenzen umschalten und den Benutzern somit eine größere Flexibilität bieten.
Besuchen Sie Emerson.com/Rosemount5300 für weitere Informationen.