Emersons neue E/A-Schnittstellen-Software hilft, Betriebe zukunftssicher zu machen und die Modernisierungskosten um bis zu 40 % zu senken

DeltaV Messwarte

Mit DeltaV™ IO.CONNECT können Unternehmen ihre Performance verbessern, indem sie auf ein moderneres Steuerungssystem umsteigen, und gleichzeitig die Investitionsausgaben managen sowie Risiken mindern, indem sie ihre E/A-Investitionen beibehalten. Hochauflösendes Bild

DeltaV IO.CONNECT ermöglicht es Herstellern, bei unveränderter E/A-Infrastruktur und kürzeren Stillstandszeiten die Rentabilität zu beschleunigen und die Flexibilität von Investitionsausgaben zu erhöhen

AUSTIN, Texas (Oct. 12, 2022) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Software und Engineering, hat DeltaV™ IO.CONNECT auf den Markt gebracht. Diese neue Abonnement-Software soll Anlagen dabei helfen, die Modernisierung mit einem offenen Architekturpfad zu vereinfachen, der den Übergang zu effizienteren Steuerungssystemen ermöglicht, ohne die vorhandene Infrastruktur vollständig überarbeiten zu müssen. In einer herkömmlichen Anlage mit Zehntausenden von E/A-Punkten und vielen Reglern kann dies Hunderte oder Tausende von Arbeitsstunden und bis zu 40 % des Kapitals einsparen, das für eine vollständige Aufrüstung erforderlich wäre.

Viele Anlagen, in denen 20 oder 30 Jahre alte Regelsysteme laufen, sind nicht in der Lage, für einen optimierten Betrieb und eine bessere Nachhaltigkeit die Vorteile moderner, digitaler Technologien zu nutzen. Die Modernisierung dieser Systeme wird durch den hohen Zeit-, Arbeits- und Kapitalaufwand erschwert, der für die Umstellung der alten Verkabelung, der Anschlüsse und der sonstigen Infrastruktur, auf der sie aufbauen, erforderlich ist.

DeltaV IO.CONNECT bietet einen schnelleren, einfacheren und kostengünstigeren Weg, um ein beliebiges Altsystem durch ein neues dezentrales Prozessleitsystem DeltaV zu ersetzen, wobei die vorhandene E/A-Infrastruktur erhalten bleibt. Die Lösung wird als Abonnement-Softwarekomponente des Emerson Guardian™ Support-Angebots bereitgestellt und hilft Anlagen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, strategische Ziele zu verfolgen und Geschäftsanforderungen mit zukunftssicherem Betrieb zu erfüllen. Für die Konfiguration und Wartung der E/A ist keine Software von Altanbietern erforderlich.

Durch die Beibehaltung der vorhandenen E/A und unveränderter Verkabelung können Anlagen die Zeit für die Umstellung auf ein neues System um über 90 % verkürzen, wodurch die Produktion aufrechterhalten, Risiken reduziert und Stillstandszeiten minimiert werden. Sobald die Schnittstelle installiert ist und die Anlage mit der neuen Regeltechnik arbeitet, können Techniker die E/A bei laufender Anlage nach ihrem bevorzugten Zeitplan aktualisieren. Dadurch wird das, was früher eine Investitionsausgabe war, in das Betriebsbudget verlagert und die unmittelbare Rendite durch eine verbesserte Leistung der Prozessregelung gesteigert.

„Viele Best Practices für bessere Transparenz und verbesserte Leistung sind für die zahlreichen Anlagen, die heute noch mit älteren Geräten arbeiten, unerreichbar“, sagte Claudio Fayad, Vice President of Technology für den Bereich Prozesssysteme und -lösungen von Emerson.

„Zudem nähern sich viele der älteren Systeme dem Ende ihres Produktlebenszyklus, so dass einige Anlagen innerhalb eines sehr engen Zeitplans modernisiert werden müssen. Mit DeltaV IO.CONNECT können sich Betreiber von Industrieanlagen für ein digitales Steuerungssystem mit allen erforderlichen fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen entscheiden und dieses gleichzeitig in ihrem eigenen Tempo skalieren, um umstellungsbedingte Stillstandszeiten und Investitionsausgaben besser zu bewältigen“, fügte Fayad hinzu.

DeltaV IO.CONNECT wird auf der Emerson Global Users Exchange vom 24. bis 28. Oktober 2022 in Grapevine, Texas, zu sehen sein.

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.