Mehr über Energieeffizienz
Die Technologien von Emerson helfen Privatpersonen und Unternehmen dabei, den Energieverbrauch zu reduzieren, Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
Von Brent Schroeder
Vor kurzem hatte ich die Ehre, auf der jährlichen Investorenkonferenz von Emerson in New York einen Vortrag halten zu dürfen und Einblicke in die globalen Lösungen geben zu können, die wir als Unternehmen anbieten. Jedes Mal, wenn ich nach New York komme, staune ich über die immense Infrastruktur und die Technologien, mit denen die Stadt, die niemals schläft, funktioniert.
Ähnlich vielfältig und komplex wie die Stadt New York sind auch die heutigen Anwendungen in der Klimatechnik, mit ebenso großen Leistungsanforderungen. Ob im privaten oder gewerblichen Bereich, Klimaanlagen müssen mehr als nur Komfort bringen. Die moderne Klimatisierung steht vor der Aufgabe, alles für alle zu leisten. Sie muss Kontrolle, Effizienz und Zuverlässigkeit in einem Markt gewährleisten, der gleichzeitig Kosteneffizienz und die Einhaltung von Umweltgesetzen voraussetzt. In Anbetracht der zunehmenden technologischen Entwicklung und der gesetzlichen Neuerungen war der Bedarf an effizienten Technologien zur Schaffung komfortabler Wohn- und Arbeitsräume noch nie so groß wie heute.
Für den privaten Bereich entwickelt Emerson Lösungen, mit denen Hausbesitzer die Kontrolle über ihre Energiekosten übernehmen können.Nach Angaben des US-amerikanischen Energieministeriums stehen Klimaanlagen in Privathaushalten in den USA für etwa 6 Prozent des gesamten Stromverbrauchs des Landes. Das ergibt eine erhebliche Summe für Hausbesitzer, die mehr als 29 Milliarden Dollar pro Jahr für die Klimatisierung ausgeben. Da im Sommer über 40 Prozent der Stromrechnung auf den Kompressor Ihrer Klimaanlage entfallen, kann unsere hocheffiziente Technologie zur Modulation und variablen Drehzahlregelung dabei helfen, bis zu 25 Prozent der Energiekosten einzusparen (im Vergleich zu herkömmlichen HLK-Systemen). Dank intelligenter Thermostate wie Sensi können Verbraucher die Temperatur über eine mobile App, per Touchscreen oder über Smart Home-Assistenten einstellen. Diese fortschrittlichen Technologielösungen geben den Verbrauchern mehr Kontrolle über ihre Umgebung und ihre Ausgaben als je zuvor.
Im gewerblichen Bereich unterstützen wir Bauunternehmen bei komplexen Entscheidungen – und zwar mit klaren Lösungen, die den gesetzlichen Anforderungen und Effizienzstandards entsprechen. Laut Energy Star sind gewerblich genutzte Gebäude für fast die Hälfte des gesamten Energieverbrauchs in den USA verantwortlich und verursachen dabei Kosten von mehr als 200 Milliarden Dollar pro Jahr. Dabei gehen in vielen Fällen bis zu 30 Prozent oder mehr dieser Energie durch mangelnde Effizienz verloren, z. B. durch das Heizen oder Kühlen von Gebäuden rund um die Uhr, obwohl sie nur einen Teil des Tages genutzt werden.
Genau das war der Fall bei einem unserer Kunden aus dem Bildungsbereich, der nach einer Möglichkeit suchte, mithilfe von intelligenten Thermostaten die Klassenzimmer so zu programmieren, dass sie nur gekühlt werden, wenn die Schülerinnen und Schüler anwesend sind – und Energie sparen, wenn sie es nicht sind. Das kann bei intelligenten Thermostaten mit einem Finger in einer App erledigt werden. Wenn es jedoch um die Steuerung mehrerer Thermostate geht, kann es mühsam werden, diese über eine App zu regeln. Deshalb haben unsere Ingenieure den Sensi Multiple Thermostat Manager entwickelt, ein Tool, mit dem die Schulverwaltung, Gebäude- oder Facility Manager eine unbegrenzte Anzahl von Thermostaten über ein einziges Dashboard programmieren können.
Diese Lösung gab es noch vor fünf Jahren nicht. Doch mit den steigenden Anforderungen an Komfort, Kontrolle und Effizienz wird die Branche immer kreativer, wenn es darum geht, diese Anforderungen zu erfüllen. Mit der Weiterentwicklung von Technologien und gesetzlichen Bestimmungen unterliegt die Branche einem kontinuierlichen Wandel. Deshalb konzentrieren wir uns darauf, auch in Zukunft ein führender Anbieter von effizienten und zuverlässigen Lösungen für Privathaushalte und Unternehmen zu sein.