Le Pack de fonctionnalités 2 de la version 15 de DeltaV™ offre une connectivité étendue avec des protocoles basés sur Ethernet et une exécution simplifiée des contrôles basés sur l’état. Image haute résolution
La mise à jour du système de contrôle distribué DeltaV offre une connectivité élargie via des protocoles basés sur Ethernet et une exécution rationalisée du contrôle basé sur l'état
AUSTIN, Texas (10 juillet 2024) – Emerson, leader mondial des technologies et des logiciels, poursuit le développement de la plateforme d’automatisation DeltaV™ avec la mise à jour du Pack de fonctionnalités 2 de la version 15 de DeltaV pour son système de contrôle distribué (DCS). Cette version du Feature Pack donne aux utilisateurs les moyens de passer facilement à un DCS DeltaV à partir d'un plus grand nombre de systèmes de contrôle tiers, élargit la prise en charge des réseaux de périphériques Ethernet riches en données et réduit la complexité des implémentations de contrôle basées sur l'état. Alors que les usines s’efforcent d’atteindre des objectifs d’efficacité et de développement durable toujours plus ambitieux, elles recherchent des technologies qui modernisent le contrôle sans risque d'ingénierie, de frais généraux et de temps d'arrêt excessifs. La dernière version du système de contrôle DeltaV poursuit la cadence régulière entre les versions majeures de DeltaV afin d'aider les utilisateurs à réaliser plus rapidement les économies de projet et l'efficacité opérationnelle qui découlent des nouvelles fonctionnalités de leur logiciel de système de contrôle.
« Le Feature Pack 2 de la version 15 de DeltaV offre aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités, des capacités et des améliorations permettant d'étendre l'intégration transparente des données et des E/S ainsi que des applications afin de moderniser plus facilement leurs opérations, d'améliorer la connectivité et la collaboration, et de garantir l'excellence opérationnelle », a déclaré Claudio Fayad, vice-président de la technologie pour les systèmes et les solutions de traitement d'Emerson
Les usines d’aujourd’hui doivent exploiter les technologies numériques modernes pour optimiser leurs opérations et améliorer le développement durable. Cependant, l’un des obstacles les plus courants à la modernisation des systèmes de contrôle est le coût élevé et les exigences en matière de main-d’œuvre pour la transition des E/S. DeltaV IO.Connect, qui permet aux utilisateurs de remplacer les anciens systèmes de contrôle par des logiciels et des contrôleurs DeltaV modernes tout en laissant en place l’infrastructure d’E/S existante, prend désormais en charge de nombreux systèmes de contrôle tiers.
Les usines peuvent désormais passer immédiatement à un système de contrôle DeltaV moderne à partir des systèmes tiers les plus courants, ce qui leur permet de profiter immédiatement des avantages d’un contrôle moderne, et de transférer progressivement leur infrastructure d'E/S, selon leur propre calendrier, afin de minimiser les temps d'arrêt et les risques.
Les réseaux de dispositifs à haute vitesse et riches en données basés sur Ethernet continuent de gagner en popularité dans le paysage de l’automatisation et cette tendance ne fera que s’accélérer à mesure que la couche physique avancée élargira la gamme d’applications dans les industries des processus et hybrides. Avec cette dernière version, le système de contrôle DeltaV a augmenté les types de données ainsi que les capacités de diagnostic de la large gamme de protocoles de communication Ethernet pris en charge, notamment PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA et Modbus TCP. Ces améliorations renforcent les bases solides de l’automatisation DeltaV pour l'échange d'un volume croissant et d'une variété de données provenant de la prochaine génération de réseaux d'appareils de terrain.
Le contrôle basé sur l’état est un élément clé dans la mesure où de nombreuses usines s’orientent vers des opérations autonomes et semi-autonomes pour réduire les temps d’arrêt et minimiser les risques de sécurité. Avec le Feature Pack 2 de la version 15 de DeltaV, les équipes d'ingénierie et d'exploitation disposent désormais d'un plus grand nombre d'options quant à la manière dont les séquences de contrôle basées sur l'état s'exécutent lorsque les opérations imposent un changement de logique. Cette fonctionnalité optionnelle permet des opérations sûres et fiables tout en améliorant la flexibilité et la maintenabilité de la logique basée sur l'état. Afin d'améliorer la connaissance de la situation de l'opérateur, la capacité de la zone de surveillance de DeltaV Live a également été améliorée pour persister lorsque les opérateurs naviguent entre les écrans.
Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson
Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube
• Suivez Emerson | Plate-forme d’automatisation DeltaV sur LinkedIn
À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est une entreprise mondiale de technologie et de logiciels qui se spécialise dans la fourniture de solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portefeuille de produits d’automatisation de pointe, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides, de procédés et discrets à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.