Des études géologiques à la production, le logiciel de gestion des gisements Roxar Tempest 8.2 permet de réduire les risques, de faciliter la prise de décisions et d'intégrer les flux de travail.
Image haute résolution
Roxar Tempest™ 8.2 est doté d'extensions Big Loop™ et offre une plus grande intégration des programmes tiers, ce qui permet aux ingénieurs de gisements d'aller au-delà des capacités traditionnelles de simulation d'écoulement et de sécuriser leurs projets avec une meilleure analyse des risques.
STAVANGER, NORVÈGE (8 mai 2018) – Emerson lance Roxar Tempest™ 8.2 – la dernière version de son logiciel de gestion des gisements, apportant des outils avancés d'analyse des incertitudes et une meilleure prise en charge des flux de travail Big Loop™, ainsi qu'une analyse approfondie des risques et une estimation solide des réserves sur l'ensemble du flux de travail sismique-simulation. Ce lancement renforce également l'offre de logiciels d'Emerson dans le domaine de l'exploration et de la production de bout en bout. Les opérateurs peuvent ainsi atteindre une performance Top Quartile (ou performance de premier rang) et sécuriser leurs projets en matière d'investissements et d'objectifs opérationnels, aussi bien pour les nouveaux gisements que pour les gisements établis.
Les améliorations du flux de travail Big Loop dans Tempest ENABLE, le module de gestion des incertitudes et de correspondance historique d'Emerson, se concentrent sur une meilleure connectivité avec d'autres écosystèmes informatiques, ce qui conduit à une intégration plus étroite de la géologie et de l'ingénierie, à une simplification de la configuration du flux de travail et à une meilleure analyse des risques et des incertitudes. À cette fin, le système prend désormais en charge les simulateurs Nexus* et CMG, plusieurs systèmes de mise en file d'attente en groupes, tels que LSF, PBS et UGE. Par ailleurs, il est maintenant plus facile de connecter d'autres applications tierces et internes dans le flux de travail. Le post-traitement et l'analyse des ensembles Big Loop sont maintenant entièrement intégrés.
Tempest MORE 8.2, le simulateur de gisement, est désormais en mesure de gérer des stations de récupération de gaz liquide, ce qui permet de calculer la production de gaz de pétrole liquide (GPL) et de liquides de gaz naturel (LGN). La modélisation des procédés physiques pour les écoulements à proximité du puits et les différents types de fluides simultanés est également améliorée. Tous les résultats peuvent être visualisés dans le module Tempest VIEW.
« Ce qui distingue Roxar Tempest, c'est notre volonté d'aller au-delà de la simulation d'écoulement traditionnelle et de générer un flux de travail automatisé, qui englobe en amont la modélisation géologique et en aval la gestion de la production, afin de mieux comprendre les gisements et de sécuriser les projets, explique Kjetil Fagervik, vice-président du développement des logiciels Roxar à Emerson Automation Solutions. Avec Tempest 8.2, nous avons fait un nouveau pas en avant : l'intégration renforcée du flux de travail Big Loop à notre suite logicielle pour la gestion des gisements, le développement des fonctionnalités du module MORE et la capacité d'offrir ce qui se fait de mieux en matière de réduction des risques, d'aide à la décision, d'intégration des flux de travail et d'estimation des réserves, des études géologiques à la production. »
Le flux de travail Big Loop est la pierre angulaire du processus de caractérisation et de modélisation des gisements d'Emerson, intégrant étroitement les domaines statique et dynamique et propageant les incertitudes depuis la caractérisation sismique jusqu'à la modélisation et la simulation géologique. Les incertitudes de gisements sont collectées et ajustées en tant que paramètres d'entrée pour créer un ensemble de modèles réalistes qui alimentent le simulateur de gisement. Il est ainsi possible de mieux comprendre la géométrie des gisements, de mieux estimer les réserves et de prendre des décisions plus pertinentes pour les futurs scénarios de mise en valeur des gisements.
Les utilisateurs de Tempest 8.2 bénéficieront également de fonctionnalités de post-traitement supplémentaires grâce à Tempest VIEW. Il s'agit notamment de la prise en charge complète de la dernière sortie du simulateur CMG, de la création directe de présentations PowerPoint et de l'analyse simplifiée des failles.
Disponible sous Windows et Linux, Roxar Tempest fonctionne avec la solution de caractérisation et de modélisation des gisements Roxar RMS d'Emerson. Utilisée dans des centaines d'installations dans le monde entier, cette suite logicielle intégrée offre un large éventail de fonctions d'ingénierie des gisements. Tous les modules peuvent être déployés ensemble ou séparément au sein de solutions de simulation tierces. Pour obtenir des informations complémentaires sur Tempest 8.2, rendez-vous sur le site www.emerson.com/ReservoirEngineering
*Nexus est une marque de Landmark (Halliburton).