La nouvelle plate-forme de soudage par ultrasons d’Emerson apporte une solution aux assemblages complexes de petites pièces en plastique

​Branson GSX Ultrasonic Welding Platform

La plate-forme de soudage par ultrasons Branson GSX est une solution d’assemblage polyvalente, innovante et intuitive, conçue pour réaliser des soudures de qualité, tout en aidant les fabricants à respecter les délais impartis et à atteindre le retour sur investissement escompté. Image haute résolution

IIoT-enabled Branson GSX Platform offers precise control for faster, repeatable, high quality welding of intricate components

DANBURY, CONNECTICUT (18 février 2019) − Emerson lance une nouvelle génération de machines à souder par ultrasons, qui répondent à la demande croissante en assemblage de composants en plastique de plus en plus petits et complexes, comme ceux utilisés dans les dispositifs médicaux et les produits électroniques grand public. La plate-forme de soudage par ultrasons Branson GSX est une solution d’assemblage polyvalente, innovante et intuitive, conçue pour réaliser des soudures de qualité, tout en aidant les fabricants à respecter les délais impartis et à atteindre le retour sur investissement escompté. 

Dans les secteurs du médical, de l'électronique et de l'automobile, les composants en plastique tendent à se miniaturiser, tandis qu'ils intègrent de l’électronique, des conceptions complexes et des parois en plastique très fines. Les postes de soudage conventionnels, qui appliquent un effort de soudage important, ne permettent pas de souder les petites pièces fragiles en toute sécurité. Pour relever ce défi, Emerson a mis au point un système d’actionnement électromécanique avancé, capable de fournir un contrôle et une précision de position inégalés, ainsi que la force de déclenchement la plus faible du marché, soit seulement cinq newtons. Ce système d’actionnement avancé s'appuie sur une expérience de plus de 70 ans dans les applications ultrasoniques. Il comprend un servomécanisme, un composant logiciel d'optimisation et un suivi dynamique exclusif afin d'offrir une large plage d'effort de soudage, allant jusqu’à 2 500 newtons. Le système d’actionnement avancé permet également à la plate-forme GSX de réaliser des soudures rapides et performantes sur des composants fragiles et complexes. 

Largement configurable, la plate-forme de soudage GSX s’adapte à de nombreux types d’applications et de pièces, en utilisant une panoplie complète de paramètres de soudage et de modes d’actionnement au cours d’une seule opération d'assemblage. Cela permet d'avoir des soudures parfaites et régulières, ce qui diminue le nombre de rejets. Grâce à un processeur multicœur et un entraînement utilisant un codeur linéaire, le système d’actionnement à plusieurs niveaux peut être ajusté instantanément en fonction du retour en temps réel. On obtient ainsi le même niveau de précision et de répétabilité sur différents postes de soudage, avec une tolérance après soudage et une variabilité des pièces de l’ordre du micron.

Des calendriers de production de plus en plus exigeants, qui doivent être respectés pour garantir le retour sur investissement attendu du projet, peuvent être perturbés par un manque d’expérience et d’expertise des opérateurs. Idéale pour combler tout déficit de compétences, la plate-forme GSX est dotée d’un logiciel simple et intuitif, assorti d’interfaces homme-machine à écrans tactiles de 4 et 12 pouces, qui permettent aux opérateurs de travailler plus vite, d’effectuer des réglages corrects et de réduire le temps de test des applications. Avec une mise en route et un paramétrage plus rapides, l’opérateur peut gagner jusqu’à 60 % de temps, tout en assurant la qualité des soudures et l’efficacité de la production. Le remplacement du bloc et de l’outillage d’un poste de soudage par ultrasons conventionnel peut nécessiter plus d’une heure. Grâce au nouveau système de changement rapide de bloc de la plate-forme GSX, qui assure l’alignement des outils, cette procédure ne dépasse pas cinq minutes. La possibilité de réaliser des remplacements plus rapides permet de souder de nombreux composants avec une perturbation limitée des calendriers de production.

Modulaire, la plate-forme GSX sert de base pour une large gamme de modèles qui seront lancés au cours des deux prochaines années, chacun étant conçu pour répondre aux besoins des applications spécifiques des clients. La plate-forme peut être configurée pour tous les environnements de production, depuis les postes autonomes jusqu’aux lignes de fabrication semi-automatiques et entièrement automatisées. S'intégrant facilement aux environnements numériques, avec des méthodes de transfert de données faciles, la plate-forme GSX est compatible avec les technologies de l'industrie 4.0 et l'IIoT. Elle donne accès à des données de diagnostic et de performance exploitables et permet une production efficace et traçable, conforme aux normes réglementaires industrielles telles que FDA 21 CFR Part 11.

« Pour rester compétitifs, les fabricants doivent mettre leurs produits sur le marché plus rapidement afin de maximiser la rentabilité, rappelle Tarick Walton, responsable mondial des produits à ultrasons d’Emerson. La plate-forme Branson GSX assure des démarrages plus rapides et permet un contrôle de la qualité, une répétabilité du procédé, une traçabilité et un rendement de production accru afin de garantir le retour sur investissement attendu d’une ligne de production. »

Pour plus d’informations sur les dernières solutions de soudage Branson, rendez-vous sur Emerson.com/Branson

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur X Facebook LinkedIn YouTube

À propos d’Emerson 
Située à Saint-Louis dans le Missouri (États-Unis), Emerson (NYSE : EMR) est une société internationale de technologie et de logiciels, qui propose des solutions innovantes aux industries essentielles du monde. Grâce à son portfolio de produits d’automatisation, dont sa participation majoritaire dans AspenTech, Emerson aide les fabricants de produits hybrides et de process à optimiser leurs opérations, à protéger le personnel, à réduire les émissions et à atteindre leurs objectifs de développement durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.