ПО Roxar Rapid Adaptive Measurement™
Встроенное программное обеспечение для многофазного расходомера Roxar™ 2600 обеспечивает надежное адаптивное измерение в режиме реального времени в динамическом многофазном потоке
Rapid Adaptive Measurement является встроенным программным обеспечением многофазного расходомера Roxar 2600. В программном обеспечении используется автоматический выбор модуля со скоростью расчета 10 Гц, поддерживающий автоматизацию на месте эксплуатации и обеспечивающий оптимизированные измерения в любой заданный момент. Благодаря этому инновационному подходу операторы могут быть уверены в увеличении производительности измерительных приборов, повышении надежности и достоверности наряду с обеспечением экономичной и оптимизированной работы.
Встроенное программное обеспечение имеет модульную архитектуру; причем каждый модуль оптимизирован для конкретных условий потока. Для всех модулей выполняются параллельные вычисления, а степень достоверности рассчитывается самостоятельно для каждого модуля. Затем автоматизированные арбитры выбирают наиболее подходящий модуль для применения в заданный момент. Эти вычисления применяются к измеренным значениям со скоростью 10 Гц. Эта передовая инновационная технология способствует повышению уверенности операторов и достижению целей по автоматизации в нефтегазовой отрасли.
Многофазный расходомер Roxar 2600 в стандартной комплектации оснащен программным обеспечением быстрого адаптивного измерения Rapid Adaptive Measurement. Это комплексное инновационное программное обеспечение включает в себя интегрированное измерение объемной доли газа 0–100 % или «один режим», параллельные вычисления, встроенную систему измерения зависимости «давление-объем-температура» (ДОТ), основные сигналы тревоги и диагностику, а также адаптивное измерение плотности. Предусмотрена значительная автоматизация, сокращающая необходимость в операторском режиме и обеспечивающая оператору эффективное измерение, а также достоверные и надежные измерения.
Эта функция, обладающая дополнительными преимуществами, расширяет встроенные возможности измерения ДОТ, включенные в основной пакет программного обеспечения, двумя способами. При использовании газлифта в качестве вспомогательного метода извлечения эта функция предоставляет операторам возможность быстро и эффективно повторно комбинировать углеводородный состав на основе соотношения между добываемым газом и подъемным газом. Кроме того, предлагаются две дополнительные стадии промывки, позволяющие операторам легко сравнивать результаты тестирования, например результаты сепаратора сыпучих материалов.
Эта обладающая дополнительными преимуществами функция имеет два аспекта: расширенные сигналы тревоги и компенсация слоя. Поддерживаемые аварийные сигналы обеспечивают проверку потока, датчиков и расчетов на месте эксплуатации, обеспечивая высокую степень уверенности оператора. Функция компенсации слоя сначала определяет наличие слоя в измерительном приборе, а затем компенсирует влияние слоя, обеспечивая надежное измерение даже в самых сложных условиях.
Многофазный измерительный прибор Roxar 2600 имеет модульную конструкцию. Это означает, что операторы могут выбирать модули, соответствующие их потребностям в измерении и методу измерения. Измерительный прибор поставляется с системой измерения гамма-плотности и без нее, предоставляя операторам необходимую гибкость. Для многофазного режима и режима потока влажного газа возможно отключение гамма-функции.
Служба мониторинга рабочих характеристик Roxar 2600 имеет полную совместимость с программным обеспечением быстрого адаптивного измерения Roxar Rapid Adaptive Measurement. Служба обеспечивает эффективную дистанционную поддержку и анализ данных MPFM, гарантируя оптимальную производительность измерительных приборов. Операторы также могут быть уверены в том, что они используют аналитическую информацию, полученную с помощью многофазного измерительного прибора, и что в случае необходимости будут предоставлены заблаговременные упреждающие уведомления.
As oil and gas operators worldwide adjust their production methodologies and target more challenging reservoirs, the flow profiles from the wells are becoming significantly more varied and dynamic, and the demands on the instrumentation increase. To address these demands in multiphase measurement, Emerson restructured how the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter now processes sensor signals, self-verifies calculation modules and automatically selects the best-suited measurement modes at any given moment. This ensures that operators receive reliable oil, water and gas measurement, without the need for frequent reconfiguration, even in the most challenging field conditions.
The adaptive density measurement feature has been introduced within the Rapid Adaptive Measurement embedded software for the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter, to ensure performance with the highest possible stability and reliability in flow regimes with high gas fractions, or when the flow is slugging and sees such conditions periodically.
At different pressures and temperatures, the interaction between the oil, water and gas phases of the multiphase flow constantly changes. An extensive PVT calculation engine is now embedded within the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter flow computer software, which supports several equations of state models and property libraries, ensuring volumes are correct as pressures and temperatures change.
At different pressures and temperatures, the interaction between the oil, water and gas phases of the multiphase flow constantly changes. An extensive PVT calculation engine is now embedded within the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter flow computer software, which supports several equations of state models and property libraries, ensuring volumes are correct as pressures and temperatures change.
Layer detection and compensation features are built into the embedded software of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter to protect the integrity, reliability and robustness of the measurement results provided by the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter.