Dekarbonisierung bei Erdgasanwendungen
Mit Fachkompetenz und integrierten Lösungen können die Dekarbonisierungsziele bei gleichzeitiger Gewährleistung einer sicheren Gasversorgung und maximaler Systemzuverlässigkeit erreicht werden.
Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung sind integrale Bestandteile der Diskussionen um die Energiesicherheit und die Sicherung des Wirtschaftswachstums. Aufgrund des Ziels, bis 2050 Nettoemissionen zu erzielen, haben viele Länder Rechtsvorschriften und Subventionen sowie öffentliche und private Investitionen eingeführt, um die Nutzung erneuerbarer Energien anstelle der herkömmlichen fossilen Brennstoffe zu fördern.
Für Unternehmen in den Bereichen Erdgasfernleitung und -verteilung beschleunigt die Einspeisung von erneuerbarem Erdgas (Biomethan) und Wasserstoff in ihre Infrastruktur den Übergang zu einer CO2-neutralen Energieversorgung.
Nachhaltigkeit ist für viele Branchen derzeit das oberste Gebot der Stunde - und das aus gutem Grund. Die Notwendigkeit, Ressourcen zu schonen, umweltfreundlichere Lösungen zu finden und die Auswirkungen auf den Planeten zu verringern, war noch nie so dringlich wie heute.
Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen, die Hochdruck-Kapazitäten erfordern
Verbesserte Nachverfolgbarkeit von Verlusten/Gewinnen durch verringerte Messunsicherheit.
Häufig gestellte Fragen zur Mischung von Erdgas mit Wasserstoff
"Renewable" beschreibt eine Energiequelle, die so viel aufgefüllt werden kann, wie sie von natürlichen ökologischen Kreisläufen genutzt wird. Quellen wie Wind, Sonnenlicht und Wasser kommen natürlich vor, sind in unbegrenzter Menge vorhanden und können wiederverwendet werden. Erdgas ist ein fossiler Brennstoff, der sich unter der Erdoberfläche im Laufe von Millionen von Jahren aus zersetzter organischer Substanz bildet und als nicht erneuerbar gilt.
Bei verschiedenen Bezeichnungen wie Kompostgas, Sumpfgas und Sumpfgas wird Biogas auf natürliche Weise aus der Zersetzung von organischen Abfällen hergestellt. Es ist ein Gemisch aus Gasen, hauptsächlich Methan, Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff und Siloxane. Wenn organische Substanzen wie Tiermist, Lebensmittelreste, Abwasser und Abwasser anaerobe Vergärungen (ohne Luft) durchlaufen, werden diese durch Gärung durch Mikroorganismen aufgespalten, um Biogas freizusetzen. Aufgrund des hohen Methangehalts ist Biogas entzündlich und kann weiter gereinigt werden, um Biomethan oder erneuerbares Erdgas zu erzeugen.
Organischer Abfall auf Deponien (Lebensmittel, Papier, Abfall auf Dem Hof usw.) beim Zersetzen ein Gasgemisch bilden. Methan, Kohlendioxid und flüchtige organische Verbindungen im Gemisch wandern durch die Porenräume nach oben und haben erhebliche negative Auswirkungen auf die Umwelt. Methan hat im Vergleich zu CO2 das 28- bis 36-fache des Effekts der Umwelterwärmung und hat damit eine bedeutendere Wirkung. Daher reduziert die Gewinnung von flüchtigem Deponiegas zur Verarbeitung, Reinigung und Aufrüstung auf Rohrleitungsqualität die Emissionen und kann fossile Brennstoffe mit hohem Kohlenstoffgehalt durch kohlenstoffarme erneuerbare Brennstoffe ersetzen.
Erneuerbares Erdgas (RNG) ist ein Begriff, der Biogas beschreibt, das für die Verwendung von herkömmlichem Erdgas erweitert wurde. Es wird aus verschiedenen Quellen hergestellt, darunter Deponien, landwirtschaftliche Betriebe, Abwasser und kommunale organische Abfälle.Das Rohgas wird für eine Vielzahl von Endverwendungen gesammelt und aufbereitet: als Transportbrennstoff, bei Wärmeanwendungen, bei der Stromerzeugung und als Bioprodukt-Ausgangsmaterial. Die Möglichkeit, RNG in der bestehenden Gasinfrastruktur zu mischen, beschleunigt den Übergang zu einer CO2-neutralen Energieversorgung.
Wasserstoff ist eines der kleinsten Moleküle und neigt daher dazu, mehr austreten zu können als Erdgas.Tatsächlich kann Wasserstoff aufgrund seiner geringen Dichte auf volumetrischer Basis bis zu dreimal so viel austreten wie Erdgas.Wasserstoffmoleküle können auch direkt durch Metalle und Elastomere durchdringen.Das sich entwickelnde Portfolio von Emerson umfasst Wasserstoffmischungs-Skids und Druckregelprodukte, die entwickelt wurden, um Industriestandards zu erfüllen, und die getestet wurden, um sicherzustellen, dass das Risiko von Leckagen und Permeation gemindert wird.
Die Wasserstoffversprödung, auch bekannt als wasserstoffinduzierte Risse oder wasserstoffunterstützte Risse, ist die Reduzierung der Duktilität eines metallischen Werkstoffs, die durch die Absorption von Wasserstoff verursacht wird.Viele metallische Werkstoffe sind besonders bei sehr hohen Drücken anfällig für Wasserstoffversprödung.Nur weil ein Metall anfällig für Wasserstoffversprödung ist, bedeutet dies jedoch nicht, dass es nicht verwendet werden kann, da die meisten Erdgasverteilungsdrücke niedrig genug sind, dass die Wasserstoffresorption keine signifikante Verringerung der Duktilität verursacht.Das Portfolio von Emerson umfasst Wasserstoffmischungs-Skids und Druckregelprodukte, die sich für den Einsatz mit Wasserstoff in verschiedenen Anwendungen eignen.