Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS) gibt es schon seit Jahren, aber Komplexität, Zuverlässigkeit, Kosten und der allgemeine Geschäftsnutzen haben die globale Akzeptanz relativ gering gehalten. Da es kaum externen Druck gibt, der eine breitere Akzeptanz fördert, und jede Einrichtung in eine eigene CCUS-Lösung investieren muss, hat dieses Instrument die Kosten-Nutzen-Schwelle einfach nicht erreicht.
Das Blatt wendet sich, da die Verpflichtung des Unternehmens, aggressive Netto-Null-Ziele zu erreichen und sich für staatliche Anreize zu qualifizieren, die Kreativität in Bezug auf die Schaffung einer tragfähigen Kostenstruktur für ein effektives Kohlenstoffmanagement gefördert hat. Es wird immer deutlicher, dass die Einhaltung der Netto-Null-Ziele bedeutet, dass mehr CCUS-Einrichtungen benötigt werden. Laut dem Global Status of CCS Report 2021 (Bericht zum globalen Status von CCS) sind derzeit nur 135 kommerzielle CCUS-Großanlagen weltweit in Betrieb, aber bis 2050 werden mehr als 2.000 benötigt, um die globalen Klimaschutzziele zu erreichen.
Eine praktikable, flächendeckende Fähigkeit zur CO2-Entfernung würde bedeuten, dass sich neue Energiequellen wie Wasserstoff schneller entwickeln könnten. Letztlich ist erneuerbarer Wasserstoff aus kohlenstofffreien oder „grünen“ Quellen wie Sonne und Wind äußerst attraktiv. Die Nachfrage nach Wasserstoffanwendungen muss jedoch schnell wachsen, um Größenvorteile zu erzielen. Das CCUS ermöglicht dies durch „dekarbonisierten Wasserstoff“, ein Meilenstein hin zu unserer Wasserstoffzukunft. Auch wenn wir dieses Versprechen noch nicht in großem Maßstab verwirklicht haben, kann CCUS die Produktion von sauberem Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen – den überwiegenden Quellen der heutigen Wasserstoffproduktion – erleichtern. Mit einem gezielten zur Ausrichtung auf wirtschaftliche Faktoren könnte CCUS als kostengünstiger Weg dienen, kohlenstoffarmen Wasserstoff in großer Menge auf neue Märkte zu bringen.
Um CCUS-Projekte wirtschaftlich umsetzbar zu machen, verweisen viele auf neue regionale Hubs für die Kohlenstoffabscheidung, die CO₂ in das Geschäftsmodell „Carbon Capture-as-a-Service“ (Kohlenstoffabscheidung als Dienstleistung) umwandeln können. Anstatt separate CCUS-Einrichtungen zu entwickeln, die extrem kostspielig sein können, würden sich diese Hubs die Infrastruktur und ein Pipeline-Netzwerk teilen, um Kohlenstoff aus einer Vielzahl lokaler Raffinerien und petrochemischer, Düngemittel-, Stahl- und anderer Anlagen in unmittelbarer Nähe abzuscheiden, zu sammeln, zu transportieren und zu speichern. Dieser Ansatz schafft eine gemeinsam genutzte Ressource, was zu größeren kommerziellen Möglichkeiten und erheblich verbesserten Größenvorteilen führt, da sich die Unternehmen die Kosten für die Speicherung teilen und die Gesamtkosten durch den Transport von komprimiertem CO₂ in einem größeren, gemeinsamen Pipelinenetz mindern können.
Ebenso wichtig wie die Optimierung des Abscheidungsprozesses selbst sind eichpflichtige und fiskalische Messsysteme, mit denen die Masse des von einem Ort zum anderen und von einem Unternehmen zum anderen transportierten CO2 genau gemessen werden kann. Dies ermöglicht es den Herstellern, die Emissionen aus ihren eigenen Quellen zu quantifizieren, was für die Bepreisung von Kohlendioxid und die Einhaltung von Vorschriften erforderlich ist. Zudem erfahren die Lagereinrichtungen, wie viel sie ihren Lieferanten in Rechnung stellen müssen.
Unabhängig davon, ob Unternehmen CO2 für Steuergutschriften quantifizieren oder CCUS auf andere Weise monetarisieren, ist es für die Aufrechterhaltung der Rentabilität von entscheidender Bedeutung, dass ihnen eichpflichtige Lösungen wie hochpräzise Durchflussmessgeräte, die extreme Drücke, niedrige Temperaturen und große Dichteschwankungen tolerieren können, und Inline-Analysatoren, die chemische Verunreinigungen in gasförmiger oder flüssiger Form erkennen können, zur Verfügung stehen.
Hochauflösendes Bild
Der Bau neuer Hubs, die die Kohlenstoffabscheidung wirtschaftlich attraktiv machen, erfordert fortschrittliche Automatisierungstechnologien, digitale Zwillingslösungen, Software und neue technische Hilfsmittel, um einen sicheren, zuverlässigen und kostengünstigen Betrieb der Anlagen zu gewährleisten.
Kerntechnologien für die Kohlenstoffabscheidung sind herkömmliche Technologien zur Prozesstrennung, die die Grundlage für das Know-how von Emerson darstellen. Dieses Know-how unterstützt in Verbindung mit Software und Lösungen einige der weltweit größten CCUS-Projekte von der Standortbewertung und -modellierung bis hin zu Betrieb und Überwachung.
Optimierung des Kohlenstoffabscheidungsprozesses ist der erste Schritt; Emersons Energiemanagement-Informationssysteme (EMIS) tragen zur Verbesserung der Prozesstransparenz bei und liefern Daten für eine bessere Entscheidungsfindung. Das EMIS liefert aktuelle, aussagekräftige Informationen über die Energieleistung des Standorts, um Ineffizienzen und Unregelmäßigkeiten besser zu erkennen. Dies hilft den Betreibern, in Echtzeit Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um Zeit und Energie zu sparen. Durch die Erkennung minderwertiger Leistung kann das EMIS den Energieverbrauch am Standort um bis zu 15 % senken. Eine präzise Steuerung rotierender Ausrüstung kann zudem den Energieverbrauch senken und einen guten Maschinenzustand gewährleisten, wodurch Ausfallzeiten vermieden werden.
Das CO₂ muss verflüssigt werden, damit es zu einer CCUS-Anlage transportiert werden kann. Dank Emersons Know-how im Bereich der Prozesssteuerung und zuverlässiger Messungen kann das CO2 kontinuierlich überwacht werden. Kompressoren spielen eine entscheidende Rolle im Prozess; Emersons allgegenwärtige Sensortechnologien und Datenanalysen ermöglichen eine kontinuierliche Überwachung des Zustands und der Leistung von Kompressoren, um Ausfallzeiten, Anlagenschäden und übermäßige Wartungskosten zu vermeiden. Optimierte digitale Ventillösungen gewährleisten den stabilen Durchfluss zum Kompressor, was Schäden vermeidet und die Nutzungsdauer des Kompressors verlängert.
Projekte zur unterirdischen Kohlenstoffspeicherung hängen von einer zuverlässigen und genauen Analyse der unterirdischen geologischen Formationen ab. E&P-Software (Exploration und Förderung) vom Emerson Software-Unternehmen AspenTech bietet in Verbindung mit digitalen Zwillingslösungen eine dynamische Simulationsmodellierung physischer Umgebungen, die eine genaue Kartierung und Vermessung unterirdischer Speicherkomplexe ermöglicht. Darüber hinaus ist eine zuverlässige Beurteilung der Dichtheit der Langzeitlagerung für Unternehmensentscheidungen hinsichtlich der Anlagenauswahl und -entwicklung wichtig. Bohrlochmessgeräte liefern kontinuierliche Echtzeitdaten vom Lagerstättenspeicher, stellen die Bohrlochintegrität und Prozesszuverlässigkeit sicher, während die Software die auf seismischen Daten beobachteten Veränderungen des Untergrunds über die gesamte Projektlaufzeit hinweg analysiert und interpretiert.
Schließlich ist die Einhaltung des Zeitplans und des Budgets bei neuen CCUS-Projekten von entscheidender Bedeutung für die Risikominderung. Emersons Projektsicherheitsansatz vereint moderne Projektmanagementstrategien, innovative technische Verfahren und digitale Technologien, um Kosten zu senken, die Komplexität zu reduzieren und Veränderungen zu berücksichtigen.
Maßnahmen zur Stärkung der CCUS-Einführung haben bereits Auswirkungen auf die Umwelt, ihr Potenzial für künftige Auswirkungen ist jedoch noch größer. In dem Maße, wie die Industrie CCUS weiter vorantreibt, kann das Modell des Hubs zur Kohlenstoffabscheidung auch zu einer regionalen Wasserstoffproduktionsanlage erweitert werden. Abonnenten des CCUS-Dienstes können auch Wasserstoff für ihre Produktionsprozesse erwerben, und das bei der Produktion von dekarbonisiertem Wasserstoff entstehende CO₂ kann sofort im Hub gebunden werden.
Dieses Zwei-Wege-Modell hat das Potenzial, ein geschlossenes Kreislaufsystem – oder eine Kreislaufwirtschaft – für Kohlenstoff und Wasserstoff zu schaffen. Von der Nutzung von Anlagenabfällen über die gemeinsame Nutzung von Energie- und Materialströmen bis hin zur Abscheidung von Kohlenstoff und der Erzeugung von Wasserstoff aus der wirtschaftlichsten Quelle wird es zu einer Kreislaufwirtschaft, die sowohl Wasserstoff als auch Kohlenstoff wiederverwendet und neu einsetzt, gleichzeitig Kosten senkt und Einnahmen generiert. Das Erreichen von Netto-Null wird ohne CCUS praktisch unmöglich sein; im Kampf gegen den Klimawandel haben die Hubs für die Kohlenstoffabscheidung das Potenzial, einen entscheidenden Beitrag zu leisten.