Plataforma operada por Neptune Energy Q13a-A en el Mar del Norte holandés. Imagen de alta resolución
Tecnologías de automatización integrales para el primer proceso de producción de hidrógeno verde en alta mar del mundo
RIJSWIJK, Países Bajos (11 de enero de 2022) – Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) está ayudando a acelerar el desarrollo de la tecnología para la producción de hidrógeno verde en alta mar a gran escala. La compañía está desarrollando software y sistemas para permitir una operación segura y eficiente del primer proceso de producción de hidrógeno verde en altamar del mundo en una plataforma de gas operativa.
El proyecto PosHYdon es un piloto que tiene como objetivo validar la integración de la energía eólica en alta mar y la producción de gas natural e hidrógeno en alta mar, generando combustibles renovables por medio del aprovechamiento de una fuente de energía verde. La plataforma Q13a-A operada por Neptune Energy en la costa holandesa del Mar del Norte albergará el proyecto que proporcionará información sobre la eficiencia del electrolizador de una fuente de alimentación variable y el costo de instalar y mantener una planta de producción de hidrógeno verde en una plataforma en altamar.
La electricidad verde se utilizará para simular el suministro fluctuante de las turbinas eólicas y para alimentar el proceso de producción, que convertirá el agua de mar en agua desmineralizada y luego producirá hidrógeno de forma segura por medio de la electrólisis. Luego, el hidrógeno se mezclará con el gas natural y se transportará a la costa a través de las tuberías existentes para alimentar la red nacional de gas. Se espera que el electrolizador de 1 MW produzca hasta tres toneladas de hidrógeno por semana.
“El hidrógeno es pensado como el 'combustible del futuro', pero considerando los ambiciosos objetivos de descarbonización y cero emisiones netas, es esencial aumentar la capacidad de producción y acelerar la transición al hidrógeno producido utilizando energías sostenibles”, dijo Mark Bulanda, presidente ejecutivo de Emerson Automation Solutions. “Con el proyecto PosHYdon, tanto nosotros como los socios del consorcio, esperamos proporcionar un camino hacia la producción de hidrógeno verde en alta mar a gran escala y hacer una contribución significativa al proceso de transición energética”.
El sistema de control distribuido DeltaV™ de Emerson, el sistema instrumentado de seguridad DeltaV y el software de interfaz de operador DeltaV Live administrarán las unidades de desalinización y electrolizadores, la mezcla de gases y el equilibrio de los equipos de la planta. Al solventando los desafíos específicos de estas aplicaciones, incluida la variabilidad de caudal de agua desalinizada y de la fuente de alimentación, el software y los sistemas de DeltaV proporcionarán una mayor seguridad, tiempo de actividad del proceso y eficiencia operativa. La solución garantizará que las operaciones de gas natural existentes no se vean afectadas y que el gas mezclado cumpla con la especificación requerida. La integración con los sistemas en altamar existentes y la comunicación con las operaciones en tierra maximizarán la visibilidad del proceso y evitarán problemas imprevistos.
“El proyecto PosHYdon crea una oportunidad única para desarrollar los pasos necesarios para garantizar la producción segura de hidrógeno verde en el mar a gran escala”, dijo Bulanda. “La experiencia de Emerson en la cadena de valor del hidrógeno, la energía eólica y las industrias de energía marina ayudará a lograr una ejecución exitosa del proyecto, y nuestra tecnología probada garantizará operaciones seguras y eficientes en esta aplicación, la primera en su tipo”.
PosHYdon está siendo desarrollado por los socios del consorcio Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA, Eneco, Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy y Emerson. El proyecto recibió fondos por 3,6 millones de euros de la Agencia Empresarial Neerlandesa (RVO) en el marco del esquema de Demostración de Energía e Innovación Climática de la agencia, que invierte en desarrollos de energías renovables, incluidos los proyectos piloto de hidrógeno.
Video animado con subtítulos en inglés: https://vimeo.com/367724580