Más información sobre eficiencia energética
Las tecnologías de Emerson ayudan a que tanto personas como compañías identifiquen ineficiencias en el consumo de energía, reduzcan costos y atenúen el impacto medioambiental.
Por Brent Schroeder
Recientemente, tuve el honor de presentarme en la Conferencia anual para inversores de Emerson en Nueva York, donde compartí mi visión sobre las soluciones globales que ofrecemos como negocio. Siempre que viajo a Nueva York, me impacta la inmensa infraestructura de la ciudad y las tecnologías que alimentan esa urbe que nunca duerme.
De manera similar, las aplicaciones de aire acondicionado actuales son tan variadas y complejas como la ciudad de Nueva York, con demandas de rendimiento igual de grandes. Ya sea que se trate de entornos residenciales o comerciales, las unidades de aire acondicionado deben ofrecer más que mero confort. El aire acondicionado moderno tiene la tarea de ser muchas cosas para las personas. Debe garantizar el control, la eficiencia y la fiabilidad en un mercado que, además, demanda precios accesibles y cumplimiento con leyes medioambientales. Con el avance de la tecnología y los cambios normativos, la necesidad de contar con tecnologías eficientes para lograr ambientes cómodos en el hogar y el trabajo nunca fue más importante.
En el hogar, Emerson está trabajando para ofrecer soluciones que ayuden a que los propietarios tengan el control de los servicios generales.Según el Departamento de Energía de EE. UU., las unidades de aire acondicionado domésticas en el país representan alrededor de un 6 por ciento del consumo eléctrico total a nivel nacional. Esto es una gran carga para los propietarios, que gastan más de 29 mil millones de dólares al año en aire acondicionado. Y con más del 40 por ciento de las cuentas de servicios públicos provenientes del compresor del aire acondicionado durante el verano, nuestra tecnología de modulación y velocidad variables de alta eficiencia puede ayudar a ahorrar hasta un 25 por ciento en costos de energía (respecto de los sistemas de HVAC convencionales). En otros lugares del hogar, los termostatos inteligentes como Sensi permiten que los consumidores modifiquen la temperatura a través de una aplicación móvil, de forma táctil o a través de asistentes de hogar inteligentes. Estas soluciones tecnológicas avanzadas ofrecen más control (del entorno y del presupuesto) para los consumidores que nunca antes en la historia.
Si hablamos del lado comercial de la industria, ayudamos a que los contratistas simplifiquen las decisiones complejas con soluciones claras que cumplen los requisitos regulatorios y los estándares de eficiencia. Según Energy Star, los edificios comerciales representan casi la mitad del consumo de energía de los Estados Unidos, con un costo superior a los 200 000 millones de dólares al año. Con frecuencia, hasta el 30 por ciento de esta energía o más se desperdicia debido a ineficiencias, como calefacción o refrigeración durante las 24 horas de edificios que solo están ocupados una parte del día.
Ese fue precisamente el escenario para uno de nuestros clientes del sector educativo, que buscaba una forma de usar la tecnología de termostato inteligente para programar con facilidad la refrigeración de las aulas cuando había alumnos en ellas y conservar la energía cuando estaban vacías. Los termostatos inteligentes hacen esto posible con un golpecito del dedo a través de una aplicación. Pero cuando se deben controlar varios termostatos, la tarea de administrar una aplicación puede ser ardua. Para ayudar a resolver este problema, nuestros ingenieros trabajaron para desarrollar Sensi Multiple Thermostat Manager, una herramienta para permitir que directores de escuelas, superintendentes de edificios o encargados de plantas programen una cantidad ilimitada de termostatos desde un solo tablero.
Esta solución no existía hace cinco años. Pero, a medida que aumentan las demandas de confort, control y eficiencia, la industria debe volverse creativa para satisfacerlas. Y en un contexto donde la industria sigue transformándose, y las tecnologías y las normas evolucionan, nos dedicamos a seguir siendo un recurso líder para soluciones residenciales y comerciales eficientes y fiables.