격리 밸브
산업 프로세스의 안전한 차단 및 격리를 위한 신뢰할 수 있는 밸브 설루션.
격리 밸브는 가스, 액체, 슬러리 또는 분말의 흐름을 막습니다. 이러한 밸브는 일반적으로 프로세스 매체를 직휘하기 위해 닫혔거나 완전히 열린 위치에서 작동하고 비상 상황에서 보호하며 안전한 유지보수를 용이하게 합니다. 차단 밸브는 차단 밸브, 온-오프 밸브 또는 정지 밸브라고도 합니다.
Over the past 20 years, more and more countries around the world are focused on combating fugitive emissions. There’s a way for manufacturers to do their part, says Jeff Roseneder, by taking a closer look at basic seal design in ball valves.
Valves used in process safety applications remain static for much of their existence in a manufacturing or production process. Digital valve controllers can play an essential role in ensuring these valves operate as they should when called upon in an abnormal situation.
자세히 보기Isolation valves are widely used throughout industrial plants and facilities worldwide. Though most perform well for their primary purpose of isolating one area of a process from another, many older models emit excess emissions. Regulations regarding these types of emissions are becoming much more stringent, as is pressure to improve upon corporate environmental, social, and …
자세히 보기Jean-Paul Boyer, Massimiliano Franco, Nagendra Maddula, and Eugenio Sudati recently published an article in LNG Industry magazine, “The Key to Valve Selection for Challenging LNG Applications”. It describes key design parameters for choosing the best valves for LNG terminal operations.
자세히 보기격리 밸브 자주 묻는 질문들
격리 밸브는 가스, 액체, 슬러리 또는 분말의 흐름을 막습니다. 이러한 밸브는 일반적으로 프로세스 매체를 직휘하기 위해 닫혔거나 완전히 열린 위치에서 작동하고 비상 상황에서 보호하며 안전한 유지보수를 용이하게 합니다. 사용 목적에는 차이가 있지만 격리 밸브는 차단 밸브, 온-오프 밸브 또는 정지 밸브라고도 알려져 있습니다.
밀폐형 밸브는 볼 밸브, 버터플라이 밸브, 게이트 밸브, 글로브 밸브, 나이프 게이트 밸브 및 트리플 오프셋 밸브 등 다양한 디자인으로 제공됩니다. 각 설계 유형은 프로세스 조건, 시스템 설계 또는 플랜트 소유자의 목표에 따라 이점이 있습니다.
격리 밸브는 배관 시스템에 설치되어 유량을 격리하여 제어 밸브, 펌프 및 탱크 등 공정 장치의 안전한 유지보수를 보장합니다. 또한 격리 밸브는 외부 장비를 연결하고 테스트를 용이하게 하며 비상 시 프로세스를 종료하는 등 온-오프 프로세스 제어에도 사용할 수 있습니다.
밸브는 전형적인 공정 설비에서 일시적인 배출의 주요 원인입니다. 밸브 스템, 본체 씰 및 끝 연결 부 주변에서 누출이 발생할 수 있으며 그 결과 공정 매체가 의도하지 않게 유출될 수 있습니다. 따라서 1/4 회전 작동, 입증된 스템 씰 시스템, 최소한의 바디 조인트 및 가능한 경우 용접형 종단 연결을 특징으로 하는 저공해 밸브 기술을 신중하게 선택하는 것이 중요합니다.