Więcej informacji

Firma Emerson zmodernizuje hydroelektryczny kompleks energetyczny, aby zapewnić odnawialne źródło energii w Ameryce Łacińskiej

​Salto Grande Hydroelectric Complex

Emerson will modernize 14 hydroelectric turbine governors at the Salto Grande Hydroelectric Complex with its Ovation™ automation technology. The project will help extend the life of the facility, which provides renewable energy to 17 million consumers in Argentina and Uruguay. Image courtesy of the Salto Grande Mixed Technical Commission. High Resolution Image

Projekt modernizacji zagwarantuje niezawodne, ekonomiczne źródło energii dla 17 milionów konsumentów w Argentynie i Urugwaju

PITTSBURGH (22 sierpnia 2020 roku) — Mieszana Komisja Techniczna Salto Grande przyznała firmie Emerson (NYSE: EMR) kontrakt na modernizację binacjonalnego kompleksu hydroelektrycznego w Salto Grande. Projekt stanowi pierwszy z trzech etapów z 30-letniej inwestycji o wartości 960 milionów dolarów, która ma wydłużyć żywotność i zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo 40-letniego kompleksu znajdującego się między Argentyną i Urugwajem.

Oprócz dostarczania energii odnawialnej do poszczególnych obszarów na terenie Urugwaju i Argentyny placówka w Salto Grane, generująca moc na poziomie 1890 megawatów, stanowi nieodłączną część regionu, reguluje przepływ rzeki Urugwaj, spełnia zapotrzebowanie na wodę pitną i nawadnianie, przyczynia się do ochrony dzikiej przyrody oraz gwarantuje bezpieczeństwo lokalnym mieszkańcom. Energia hydroelektryczna, największe na świecie źródło energii odnawialnej, umożliwia wytwarzanie energii poprzez przepływ wody przez turbiny. Według stowarzyszenia International Hydropower Association, jest to jedne z najczystszych i najtańszych źródeł energii elektrycznej na wielu rynkach.

„Ta ogromna inwestycja pomoże zabezpieczyć pracę zakładu, który ma kluczowe znaczenie dla połączonych systemów energetycznych Argentyny i Urugwaju” — powiedział Bob Yeager, prezes jednostki biznesowej Power and Water Solutions firmy Emerson. „Firma Emerson z przyjemnością podejmuje wyzwanie, jakim jest wydłużenie żywotności zintegrowanego kompleksu w Salto Grane o kolejne dekady.

W ramach 5-letniej umowy firma Emerson zmodernizuje 14 regulatorów turbin hydroelektrycznych za pomocą swojej technologii automatyzacji Ovation™, którą opracowano z myślą o dokładnej kontroli i monitorowaniu operacji hydroelektrycznych. Kompleksowe rozwiązanie obejmuje oprzyrządowanie do pomiarów i obsługi maszyn, które służy do monitorowania warunków procesu i zapewnia niezawodne wytwarzanie mocy, spełniające dynamicznie zmieniające się potrzeby sieci energetycznej w regionie. Firma Emerson może pochwalić się pomyślnym ukończeniem projektów modernizacji hydroelektrycznych o podobnym rozmiarze i zakresie oraz ugruntowaną pozycją na lokalnym rynku, co miało kluczowe znaczenie dla przyznania jej kontraktu na ten projekt.

Według raportu organizacji Omdia, firma Emerson została uznana za wiodącego dostawcę rozproszonych systemów sterowania dla globalnej branży energetycznej.1

Omdia, Distributed Control Systems Report, 2020 Udział w rynku w oparciu o przychód. Wyniki nie stanowią poparcia dla firmy Emerson. Poleganie na tych wynikach wiąże się z ryzykiem.

Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts

Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via X Facebook LinkedIn YouTube

About Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.

Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.