Uczestnicy mogą odwiedzić stoisko firmy Emerson pod numerem SL-6307, aby porozmawiać z ekspertami w tej dziedzinie i znaleźć odpowiednie rozwiązania dla swoich firm.
LAS VEGAS, (27 września 2021 r.) – Firma Emerson przedstawi ofertę nowych i zaktualizowanych technologii i rozwiązań w zakresie opakowań na targach PACK EXPO 2021, które odbędą się w dniach 27–29 września w Centrum Kongresowym w Las Vegas. Organizatorzy konferencji szacują, że w demonstracjach na żywo, wystawach i sesjach edukacyjnych weźmie udział ponad 15 000 uczestników.
Tegoroczne targi PACK EXPO są sponsorowane częściowo przez firmę Emerson i oferują największą różnorodność liderów branży opakowań i przetwórstwa, ekspertów technicznych, klientów i dostawców oraz ponad 70 sesji poświęconych innowacjom w dziedzinie opakowań, najlepszym praktykom, handlowi elektronicznemu, bezpieczeństwu i zrównoważonemu rozwojowi.
Uczestnicy mogą odwiedzić stoisko firmy Emerson pod numerem SL-6307, aby porozmawiać z ekspertami w tej dziedzinie i znaleźć odpowiednie rozwiązania dla swoich firm, w tym sposoby osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Czujniki pneumatyczne firmy Emerson z obsługą technologii IIoT pomagają wykrywać nieszczelności i optymalizować zużycie powietrza w czasie rzeczywistym, aby obniżyć koszty energii, zmniejszyć emisję CO2 oraz poprawić ogólną efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój obiektów.
Na stoisku prezentowane są zaawansowane rozwiązania w zakresie pakowania sprzętu i oprogramowania, w tym:
• Rzeczywistość rozszerzona - zapewnia natychmiastowy dostęp w czasie rzeczywistym do ustawień i wydajności maszyny
• Wyposażenie zakładu w media i monitoring energii – ciągłe monitorowanie przepływu sprężonego powietrza w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji nieszczelności, optymalizacji procesów pneumatycznych i poprawy efektywności przepływu powietrza.
• Uszczelnienie ultradźwiękowe – lepsza kontrola procesu i sprzężenie zwrotne danych w celu wsparcia potrzeb zrównoważonego rozwoju
• SCADA i analityka zakładu – budowa inteligentniejszych maszyn dzięki technologii oprogramowania Movicon.NExT™, aby uzyskać natychmiastową analitykę
• Wykrywanie nieszczelności – zapewnienie integralności uszczelnienia dzięki technologii wykrywania laserowego
• Sterowanie automatyką przemysłową – przyspieszenie cyfrowej transformacji dzięki rozwiązaniom oferującym otwartość i skalowalność
• Czyszczenie na miejscu – zwiększenie efektywności i poprawa bezpieczeństwa dzięki ograniczeniu zakażeń krzyżowych
• Sterowanie płynami i pneumatyka - osiągnij cele produkcyjne i cele zrównoważonego rozwoju dzięki rozwiązaniom IIoT w zakresie sterowania płynami i pneumatyki
27 września o godz. 14.00 na Scenie Innowacji firma Emerson przedstawi prezentację „Monitorowanie stanu maszyny depaletyzatora poprzez rozwiązania IIoT w celu maksymalizacji OEE”, w której zaprezentuje współpracę firm Emerson i Busse/SJI w zakresie opracowania i cyfrowego przekształcenia wysokopoziomowego depaletyzatora, który dostarcza w czasie rzeczywistym dane, które można wykorzystać w celu zwiększenia ogólnej wydajności sprzętu. Nowy, konfigurowalny, oparty na krawędzi system zwiększa czas sprawności i jest skalowalny, aby dostosować się do każdego systemu paletyzacji produktów podstawowych lub kompletnej linii pakującej.
Firma Emerson sponsoruje również wydarzenia Amazing Packaging Race (Niesamowity Wyścig Opakowań) oraz Packaging and Processing in Women’s Leadership Networking and Breakfast (Śniadanie i współpraca dla kobiet liderek w branży opakowań i przetwórstwa). 28 września, podczas śniadania sieciowego, odbędzie się panel ekspertów omawiających różne punkty widzenia na to, jak prosperować na obecnym rynku. 29 września studenci kierunków inżynieryjnych wezmą udział w Niesamowitym Wyścigu Opakowań, w którym połączą siły i będą ścigać się do stoisk wystawców, aby wykonać praktyczne zadania i wygrać nagrody.
Media:
• Contacts: Emerson Global Media Contacts
Additional resources:
• Join the Emerson Exchange 365 Community
• Connect with Emerson via Twitter Facebook LinkedIn YouTube
About Emerson
Emerson (NYSE: EMR) is a global technology and software company providing innovative solutions for the world’s essential industries. Through its leading automation portfolio, including its majority stake in AspenTech, Emerson helps hybrid, process and discrete manufacturers optimize operations, protect personnel, reduce emissions and achieve their sustainability goals. For more information, visit Emerson.com.