La desalinización es el proceso de eliminar las sales minerales disueltas del agua de mar y del agua salobre para el consumo humano. La mayoría de los mercados principales ahora emplean la separación por membranas de ósmosis inversa (RO) en lugar de los procesos de evaporación/destilación, que requieren mucha energía, ya que hasta el 99 % de los sólidos disueltos en el agua de mar cruda pueden ser separados por membranas RO. Hoy en día, la mayor parte de las membranas RO en los sensores de pH están hechas de poliamidas y pueden tolerar cualquier nivel de pH entre 2 y 10. Sin embargo, los sensores de pH se pueden dañar si el cloro se inyecta aguas arriba en la corriente del agua de mar como biocida. Por esta razón, se introduce sulfito de sodio justo antes de las membranas RO para eliminar cualquier cloro libre. El cloro libre residual (RFC) es un agente oxidante y registrará un potencial de oxidación-reducción (ORP) de aproximadamente 500-700 mV. La eliminación de RFC se puede controlar mediante una bomba de sulfito sódico hasta que el valor de ORP llegue a 50-350 mV. Además, el pH también se puede monitorizar. El Rosemount 389 Sensor de pH/ORP tiene una unión de referencia triple y es ideal para retrasar la intoxicación por cloruro en el agua de mar con electrodos de referencia, lo que resulta en una mayor vida útil del sensor de pH.
El electrodo de referencia de un sensor de pH proporciona un potencial de voltaje estable, independientemente del proceso. El electrodo de referencia se degrada con el tiempo, lo que requiere su sustitución. El Rosemount 389 Sensor de pH/ORP contiene tres uniones de referencia para retrasar la contaminación por iones de cloruro en el agua de mar, mientras que el Rosemount RBI Sensor de pH cuenta con cinco uniones de referencia para ralentizar aún más la degradación.
Es posible seleccionar más de un tipo de sensor de pH para un proceso específico. Aunque muchos sensores de pH se desechan después de su uso, algunos sensores de pH se pueden reconstruir y reutilizar. El Rosemount 3500P Sensor de pH/ORP contiene solo dos uniones de referencia, pero la unión de referencia y el electrolito de referencia son reconstruibles.
Este video describe el proceso de mantenimiento para decidir entre un sensor reemplazable o un sensor de reconstrucción.
Las plantas de desalinización más antiguas aún usan el proceso de evaporación. El agua de mar cruda se filtra de manera gruesa para eliminar los sólidos y luego se combina con ácido en un tanque de tratamiento. El agua de mar tratada se calienta en un evaporador y el vapor resultante se recoge y recondensa como agua fresca. El Rosemount 389 Sensor de pH cuenta con una triple unión y se puede utilizar a lo largo del proceso para monitorear los niveles de pH y ayudar a reducir la formación de depósitos en superficies calientes.
El Rosemount 389 Sensor ORP contiene una banda de platino que puede aceptar y donar electrones a la solución. Con el tiempo, se forma un potencial de milivoltios por la banda de platino que es el ORP de la solución. Obtenga más información sobre los fundamentos de medición del ORP.
Los oxidantes como el cloro libre, el ozono y el oxígeno producen valores positivos de ORP, mientras que los reductores como algunos compuestos orgánicos producen valores negativos.
El elemento de detección del sensor de pH es el vidrio de pH, mientras que el elemento de detección del sensor de ORP es la banda de platino. El resto de elementos de ambos sensores son iguales, incluyendo el electrodo de referencia.
El sensor de pH RBI está diseñado para prolongar la vida útil del sensor si se usa en aplicaciones con sulfuros, generalmente en máquinas fregadoras.
El Rosemount 389 Sensor de pH/ORP, con cable integrado, se aloja en un cuerpo moldado de Tefzel™ con O-rings de Viton™, lo que hace que cada sensor sea virtualmente indestructible y químicamente resistente. La encapsulación completa elimina los problemas de fuga o mucha humedad que normalmente se encuentran en otros diseños de sensores de pH/ORP. La construcción simplificada, diseñada pensando en la conveniencia del usuario no requiere el reabastecimiento de electrolitos (KCl) o ningún procedimiento de resolución de problemas que requiera mucho mantenimiento.
El Rosemount 1058 Transmisor de dos canales proporciona una medición de análisis de líquidos segura en un amplio rango de aplicaciones industriales, municipales y comerciales. Es un dispositivo con alimentación de cuatro hilos que proporciona análisis de líquido de parámetros múltiples para sensores digitales y analógicos, y que incluye entradas desde sensores de pH/ORP, ISE, caudal, corriente, conductividad (de contacto y toroidales), sensores de turbidez y sensores amperométricos (de oxígeno disuelto, cloro y ozono).
El Rosemount 1066 Transmisor de un canal admite la medición continua de una entrada analítica de líquido: sensor de pH, sensor de conductividad, sensor de cloro, sensor de oxígeno disuelto o sensor de ozono. El diseño permite un acceso interno fácil y conexiones de cableado. La pantalla grande le da una excelente visibilidad para las mediciones en directo y los parámetros mostrados. Convenientemente, los valores del proceso siempre se muestran en tiempo real durante las rutinas de programación y calibración.