Resumen de noticias: Han comprado el controlador digital de válvulas número tres millones de Emerson

Válvula de control Fisher, Controlador digital de válvulas FIELDVUE.

Válvula de control Fisher con un controlador digital de válvulas FIELDVUE.
Imagen de alta resolución

Los clientes de Emerson han comprado tres millones de controladores de válvulas digitales Fisher FIELDVUE en los últimos treinta años. A continuación, presentamos siete razones por las cuales se logró esto.

MARSHALLTOWN, Iowa (12 de octubre de 2022) – Hoy, Emerson anunció que un cliente en China compró recientemente el controlador de válvulas digitales Fisher™ FIELDVUE™ número tres millones para usar en una válvula de control de la presión para el tratamiento del agua en su planta de membranas. Un controlador digital de válvulas regula y controla la apertura y el cierre de una válvula de control y brinda muchísima información sobre el estatus y la condición de la válvula. Aunque este es un hito significativo para Emerson, son aún más importantes las siete razones principales por las que el personal de las plantas de procesos especifica, compra, instala y usa instrumentos Fisher.

En primer lugar, un controlador digital de válvulas FIELDVUE permite el monitoreo remoto de la posición de una válvula de control. Los controladores digitales de válvulas FIELDVUE que Florida Power & Light instaló en 90 de sus válvulas de control Fisher se usan para controlar el gas natural y los flujos de vapor asociados con las turbinas. Los operadores de planta en la sala de control ahora reciben retroalimentación de la posición de la válvula, lo que les permite verificar la posición de cada una. Una posición precisa de la válvula de control permite que se pueda controlar más estrictamente el punto fijo, lo que mejora la eficiencia y las operaciones.

En segundo lugar, en un modo sin conexión, un controlador digital de válvulas FIELDVUE puede usarse para crear un sello para una nueva válvula. Este sello contiene detalles de la fricción del empaque, el uso de aire, la carrera de la válvula y otros parámetros que pueden compararse con resultados de prueba futuros para sellos de válvulas. Con una simple comparación, se podrán observar rápidamente los problemas de desarrollo, como la desalineación del instrumento, problemas con el suministro de aire y fugas en el actuador.

En tercer lugar, los controladores digitales de válvulas FIELDVUE pueden controlar el desempeño de la válvula de manera proactiva, mientras la válvula está conectada y controlando el proceso. De esta manera, se revela si una válvula no puede lograr los estados ordenados o si esta presenta un uso de aire excesivo o fricción anormal, por ejemplo. Esta información puede alertar al personal de mantenimiento sobre problemas de desarrollo y, en varios casos, el software de diagnóstico ofrece una lista de las posibles causas, lo que ayuda a los técnicos a aislar rápidamente el problema y a resolverlo.

En cuarto lugar, los controladores de válvulas digitales FIELDVUE pueden detectar eventos desencadenantes y capturar el perfil de la válvula y los datos de desempeño, antes, durante y después del evento. Es posible que esta información no evite que el evento suceda, pero suele ser fundamental para aislar la causa principal del problema con rapidez y para identificar cualquier falla en un componente para repararla de inmediato.

Como quinta razón, los controladores digitales de válvulas FIELDVUE se suelen usar en aplicaciones críticas, como en válvulas contra sobretensiones y de enclavamiento de seguridad. En estas y en otras aplicaciones, los controladores digitales de válvulas permiten las pruebas de apertura parcial para garantizar que la válvula se desempeñe como es necesario durante condiciones anormales, y también pueden usarse para pruebas de evaluación parcial para extender los intervalos entre la prueba de evaluación completa requerida.

En sexto lugar, los datos históricos del controlador digital de válvulas pueden combinarse con información de otros procesos de upstream y downstream, como presión de sobretensiones o flujos oscilantes, para revelar problemas operativos. Los controladores de válvulas digitales FIELDVUE pueden mostrar cómo es el desempeño de una válvula según los parámetros y factores, como la presión del suministro de aire, el ajuste del posicionador o la adherencia mecánica.

La séptima razón es que los controladores digitales de válvulas FIELDVUE aseguran el monitoreo remoto de la válvula proporcionado como un servicio por terceros expertos, cuyos esfuerzos alivianan al, a veces limitado, personal de la planta. Según datos instantáneos y de tendencias, es posible detectar condiciones anormales que pueden conducir a problemas de desarrollo. Sin embargo, estos datos solo son útiles si se reúnen en tiempo casi real y son accesibles para especialistas que tienen las herramientas, las habilidades y el tiempo para interpretarlos. Emerson proporciona estos servicios mediante su software Fisher ValveLink™ para llevar a cabo pruebas en línea programas para cada válvula mientras se encuentran en funcionamiento. 

Estas son las siete razones principales por las que los controladores digitales de válvulas FIELDVUE son ampliamente utilizados en las plantas de procesos. Los usuarios finales comprenden los beneficios que se describen en las tres siguientes aplicaciones.

Una planta de herbicidas de Iowa redujo los costos de mantenimiento anual en $230 000 al usar los controladores digitales de válvulas FIELDVUE con un diagnóstico avanzado de válvulas de control para hacer la transición del mantenimiento de su planta de reactivo a predictivo. En solo un caso, la planta ahorró casi $100 000 por hora al detectar y abordar un problema con una válvula de control que se estaba desarrollando antes de tener que cerrar la unidad.

Una fábrica de papel en Luisiana estaba sufriendo disparos habituales de las calderas debido a problemas de posicionamiento del amortiguador. Los controladores digitales de válvulas FIELDVUE actualizados con diagnóstico avanzado eliminaron estos disparos y evitaron pérdidas de $18 000 por hora debido a cortes no programados.

Una central eléctrica de ciclo combinado reutilizaba todas las válvulas fundamentales durante los cortes para maximizar el tiempo productivo cuando la planta volvía a ponerse en funcionamiento. Después de actualizarse a los controladores digitales de válvulas FIELDVUE e implementar un software de alerta de diagnóstico, la planta pudo enfocar más eficientemente sus esfuerzos para reparar el funcionamiento después de los cortes. La planta ahorró $68 000 en tan solo un corte y experimentó reducciones de costos interanuales de $33 500. Programas similares implementados en otras plantas de la empresa generaron ahorros promedio de $1200 por válvula.

Estas razones y resultados muestran por qué el personal de las plantas de procesos ha seleccionado a menudo los controladores digitales de válvulas FIELDVUE en el pasado y por qué tantos de ellos seguirán haciéndolo en el futuro. 

Para obtener más información,visite Emerson.com/FisherThreeMillion.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de TwitterFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.