Gases tóxicos y combustibles en la industria del petróleo y el gas
Descubra cuáles gases peligrosos podrían estar presentes en su planta de petróleo y gas y los tipos de amenazas de seguridad que pueden representar.
La identificación de posibles gases tóxicos y combustibles en la planta de petróleo y gas es clave para la seguridad del personal en el sitio y los activos de la empresa. Una vez que se identifiquen las posibles amenazas de gas, es fundamental colocar tecnologías de detección de gas y sensores para que controlen la presencia de estos gases en caso de que haya una fuga. Las tecnologías de detección de gas integradas ayudan a proteger al personal y a los activos de gases peligrosos, mientras se mantienen las operaciones rentables.
Los tipos comunes de gases tóxicos en la industria del petróleo y el gas incluyen los siguientes:
Algunos de estos gases venenosos son fáciles de identificar por parte de un individuo que estuvo expuesto a ellos, pero otros no. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno tiene un olor similar al del huevo podrido, mientras que el monóxido de carbono es un gas incoloro, inodoro e insípido. En el momento en que una persona se dé cuenta o no de que está ante un gas tóxico, ya podría haber estado expuesta a un nivel que ponga en riesgo su vida.
En potencia, la exposición a gases tóxicos puede tener efectos adversos como enfermedades crónicas, mareos, respiración irregular, fatiga, náuseas, dolor de cabeza, irritación en los ojos y, ciertos niveles de exposición, incluso pueden causar la muerte.
A continuación, hay una tabla que muestra gases tóxicos comunes en la industria del petróleo y el gas con las cifras correspondientes de Peligro Inmediato para la Salud y la Vida (IDLH).
Gas | IDLH |
---|---|
Monóxido de carbono (CO) | 1200 ppm |
Sulfuro de hidrógeno (H2S) | 100 ppm |
Oxígeno (O2) | <19,5 % O2 por volumen |
Dióxido de carbono (CO2) | 40 000 ppm |
Amoniaco (NH3) | 300 ppm |
Benceno (C6H6) | 500 ppm |
La supervisión proactiva de gases tóxicos es fundamental para la salud y la seguridad del personal.
Los tipos comunes de gases combustibles en la industria del petróleo y el gas incluyen los siguientes:
Los gases almacenados bajo presión, en general en cilindros o contenedores a granel, podrían encenderse con facilidad si ocurriera una fuga sin control.
Los gases combustibles son riesgos en la industria del petróleo y el gas, ya que ponen en peligro la seguridad del personal y los activos de la empresa.
Las explosiones en las plantas y en otras instalaciones podrían suceder debido a falta de mantenimiento de los activos, una manipulación indebida de gases o líquidos volátiles, la desestimación de los estándares de seguridad y muchos otros motivos.
Una supervisión más exhaustiva de los límites de explosividad inferiores (LEI) y el cumplimiento proactivo de otras estrategias de detección de gases podrían ayudar a evitar una catástrofe relacionada con incendios.