Mesure de pH/ORP dans le processus de désalinisation de l’eau de mer

Analyse liquide dans le secteur de l’eau et des eaux usées
Mesure de pH/ORP dans le processus de désalinisation de l’eau de mer

Sonde de pH/ORP prolongée

Le dessalement est le processus d’élimination des sels minéraux dissous de l’eau de mer et de l’eau saumâtre pour la consommation humaine. La majorité des marchés importants ont adopté la technologie de séparation par osmose inverse (OI) avec membrane, remplaçant les méthodes énergivores d'évaporation ou de distillation. Cette transition s'explique par la capacité des membranes OI à éliminer jusqu'à 99% des matières dissoutes présentes dans l'eau de mer non traitée. La majorité des membranes d'osmose inverse (OI) utilisées actuellement dans les sondes de pH sont fabriquées en polyamides. Ces membranes sont capables de résister à une large gamme de pH, allant de 2 à 10. Cependant, les sondes de pH peuvent être endommagées par l’injection de chlore libre injecté en amont dans le flux d’eau de mer comme biocide. Pour cette raison, le sulfite de sodium est introduit juste avant les membranes d'OI pour éliminer tout chlore libre. Le chlore résiduel libre (RFC) est un oxydant qui enregistre un potentiel d’oxydo-réduction (ORP) d’environ 500 à 700 mV. L’élimination du RFC peut être commandée par une pompe à sulfite de sodium jusqu’à ce que la valeur de l’ORP atteigne 50 à 350 mV. En outre, le pH peut également être surveillé. La sonde Rosemount 389, qui mesure le pH et le potentiel d'oxydo-réduction (ORP), est équipée d'un système de référence à triple jonction. Cette caractéristique est particulièrement efficace pour ralentir la contamination des électrodes de référence par les ions chlorure présents dans l'eau de mer, ce qui permet d'augmenter significativement la durée de vie de la sonde.

En savoir plus
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Sonde de pH/ORP prolongée

Mesure du dessalement et du pH/ORP avec sondes de pH/ORP et transmetteurs Rosemount

Quelle sonde de pH est appliquée ?

L’électrode de référence dans une sonde de pH fournit un potentiel de tension stable indépendamment du procédé. L’électrode de référence se dégrade au fil du temps, ce qui nécessite un remplacement éventuel. La sonde de pH/ORP Rosemount 389 contient trois jonctions de référence pour un délai d’empoisonnement de référence par des ions chlorure dans l’eau de mer, tandis que la sonde de pH Rosemount RBI contient cinq jonctions de référence pour une dégradation plus lente. 

Plusieurs types de sonde de pH peuvent être sélectionnés pour un procédé particulier. Bien que de nombreuses sondes de pH soient mises au rebut après utilisation, certaines sondes de pH peuvent être reconstruites et réutilisées. La sonde de pH/ORP Rosemount 3500P ne contient que deux jonctions de référence, mais la jonction de référence et l’électrolyte de référence sont reconstituables.

Cette vidéo décrit le processus de maintenance permettant de choisir entre une sonde remplaçable ou reconstituable.
 



 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Quelle sonde de pH est appliquée ?
Sondes de dessalement

Dessalement par évaporation

Les anciennes usines de dessalement utilisent toujours le processus d’évaporation. L’eau de mer brute est filtrée grossièrement pour éliminer les solides, puis combinée avec de l’acide dans un bac de traitement. L’eau de mer traitée est chauffée dans un évaporateur, où la vapeur résultante est collectée et recondensée sous forme d’eau douce. La sonde de pH Rosemount 389 comporte une triple jonction et peut être utilisée tout au long du procédé pour surveiller les niveaux de pH afin de réduire la formation de tartre sur des surfaces chaudes.
 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Dessalement par évaporation
Mesure de pH/ORP dans le processus de désalinisation de l’eau de mer

Mesure de l’ORP

La sonde Rosemount 389 ORP contient une bande platine qui peut accepter et donner des électrons à la solution. Au fil du temps, un potentiel de millivolt se forme à travers la bande platine, qui est l’ORP de la solution. En savoir plus sur les principes fondamentaux de la mesure de l’ORP

Les oxydants comme le chlore libre, l’ozone et l’oxygène produisent des valeurs d’ORP positives, alors que les réducteurs comme certains composés organiques produisent des valeurs négatives.

L’élément sensible du capteur de pH est le verre de pH, tandis que l’élément sensible de la sonde d’ORP est la bande platine. Les éléments restants des deux capteurs sont identiques, y compris l’électrode de référence.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Mesure de l’ORP
Mesure de l’ORP
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.