Ressources pour les médias
Emerson aide ses clients à atteindre leurs objectifs d’exploitation, de développement durable et de performance commerciale. Découvrez comment.
Lorsque le plus grand producteur mondial de diesel renouvelable et de carburant d’aviation durable a eu besoin d’étendre ses activités à Singapour, il s’est tourné vers Emerson. Les systèmes et logiciels d’automatisation d’Emerson aideront Neste à obtenir des opérations performantes et efficaces, soutenant ainsi les objectifs de Neste d’augmenter sa production jusqu’à 1,3 million de tonnes par an d’ici 2023. Outre cette capacité de production, la raffinerie agrandie de Neste disposera d’une capacité supplémentaire pour produire jusqu’à 1 million de tonnes de carburant d’aviation durable et de matières premières renouvelables pour les polymères et les produits chimiques, soutenant ainsi l’objectif de la société de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses clients d’au moins 20 millions de tonnes par an d’ici 2030.
Le diesel vert renouvelable : un modèle à suivre
Tandis que les biocarburants deviennent une ressource de plus en plus importante dans notre boîte à outils de développement durable, nos technologies aident les entreprises à introduire davantage de ces carburants renouvelables pour accélérer la progression vers leurs objectifs environnementaux.
Les producteurs d’énergie du monde entier explorent les modifications apportées aux opérations pour produire des biocarburants et des carburants renouvelables, une tâche qui nécessite des investissements en capital. Dans le même temps, étant donné que le biocarburant peut provenir d’un large éventail de matières premières, il existe un haut degré de variation dans la valeur énergétique, la composition chimique et la facilité de traitement avec ces matières premières. Cela crée un défi pour les prévisions de production et des bénéfices, car les raffineurs de biocarburants s’efforcent de créer des sources d’énergie à moindre intensité de carbone.
Le passage d’une matière première à l’autre introduit une certaine variabilité. Il est donc essentiel d’utiliser un système d’analyse qui identifie les meilleures conditions de fonctionnement pour les types d’alimentation, afin d’augmenter le rendement du diesel et de réduire les déchets. Plantweb Optics Analytics à votre service.
Questions fréquemment posées sur les biocarburants
En d’autres termes, les biocarburants sont tous les carburants qui sont dérivés de la biomasse, un terme général qui englobe les déchets végétaux et animaux. Les biocarburants peuvent être mélangés avec des carburants pétroliers, mais ils peuvent également être utilisés comme source unique de carburant. L’éthanol, dérivé du maïs, est l’un des biocarburants les plus anciens et les plus connus. Les biocarburants renouvelables d’aujourd’hui sont créés à partir de déchets végétaux et animaux, ce qui les rend plus durables sur le plan environnemental et quasiment identiques aux combustibles fossiles. Les biocarburants ne sont pas nouveaux, mais leur utilisation est renouvelée, car les entreprises se concentrent de plus en plus sur des sources d’énergie plus durables, telles que le soja, la canne à sucre, le fumier animal et les plantes ligneuses.
Les biocarburants sont une source renouvelable d’énergie à combustion plus propre. Parce qu’ils sont produits à partir de matières premières qui se renouvellent organiquement, les biocarburants fournissent une économie circulaire de produits durables qui peuvent être utilisés à maintes reprises.
Les biocarburants diffèrent des autres sources d’énergie renouvelables sur un point essentiel : La biomasse peut être convertie directement en combustibles liquides – appelés biocarburants – destinés à servir de carburant pour les transports. Il s’agit d’une solution plus durable à une source importante de consommation d’énergie. L’utilisation accrue d’éthanol ou de biodiésel réduit la consommation d’essence et de carburant diesel fabriqués à partir de combustibles fossiles. De plus, les biocarburants brûlent plus proprement que l’essence pure ou les carburants diesel, libérant ainsi moins d’émissions nocives dans l’atmosphère.
Les technologies traditionnelles de mesure de niveau et de débit subissent l’impact des changements de propriétés des fluides et des conditions ambiantes. Ces différentes propriétés de fluides des biocarburants constituent un défi. Les systèmes intelligents de mesure de débit et les instruments de mesure de niveau d’Emerson peuvent gérer une variété de propriétés des fluides dans un large éventail d’environnements, ce qui permet de rapporter les recettes, l’utilisation et les expéditions pour répondre aux réglementations et même valider les subventions.
Bien que les biocarburants soient plus corrosifs que les produits pétrochimiques traditionnels, il existe des technologies pour atténuer ce problème. Plantweb Insight d’Emerson utilise des capteurs pour surveiller la corrosion et interpréter des données complexes. Cela peut alerter les problèmes avant qu’ils ne surviennent, en permettant de traiter la corrosion imminente avant qu’elle n’endommage les équipements vitaux, contribuant ainsi à prolonger leur durée de vie.
Bien qu’il y ait des variations dans les matières premières, il est essentiel d’avoir un contrôle total sur les réacteurs pour éviter le surcraquage des produits et respecter les normes de qualité. Le logiciel d’analyse avancée permet aux raffineurs d’identifier les conditions de fonctionnement optimales pour chaque type de matière première et de fournir des cibles optimales. Cela permet d’augmenter le rendement du diésel et de réduire l’élimination des déchets.