Histoires d’innovation connexes
Des solutions et innovations intelligentes conçues pour les industries essentielles à l’approvisionnement alimentaire, à l’énergie et à la productivité du monde.
Un air plus pur est vital dans la Chine actuelle. L'Organisation mondiale de la santé estime que la pollution atmosphérique contribue à 17 % de tous les décès du pays, ou jusqu'à 4 000 décès par jour.
L'essentiel des problèmes de qualité de l'air du pays est lié à sa dépendance énergétique au charbon comme combustible. C'est une dépendance que la Chine s'emploie à briser, et rapidement, alors qu'elle cherche à réduire les risques sanitaires ainsi que les émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement de la planète. Le chauffage résidentiel est un axe majeur de ces efforts, particulièrement la transition des résidences et des bâtiments de centrales thermiques au charbon vers des pompes à chaleur à rendement élevé.
Une pompe à chaleur est un climatiseur électrique capable de fonctionner en mode inversé en hiver et d’absorber ainsi la chaleur de l’extérieur pour la faire circuler et chauffer ainsi les espaces clos. Les pompes à chaleur représentent 80 % des systèmes de climatisation résidentiels vendus en Chine.
Le problème est que la technologie des pompes à chaleur traditionnelles n'est pas assez efficace pour chauffer les provinces septentrionales de la Chine où les températures dépassent rarement -1 °C de janvier à mars. Dans plusieurs de ces communautés septentrionales, les centrales au charbon sont maintenues en activité car elles constituent la seule possibilité de chauffer 500 millions d'habitants.
Avec l'ambitieux objectif de réduire les émissions de CO2 de 18 % entre 2015 et 2020, la Chine avait besoin d'une solution de pompe à chaleur plus efficace et de grande échelle pour rendre le chauffage au charbon obsolète. Emerson a répondu à l'appel en mettant en avant la technologie de son compresseur Copeland™ Scroll, qui sert de « moteur » aux pompes à chaleur. Des millions de propriétaires chinois sont désormais en mesure de réduire leur dépendance envers le charbon et d'éviter la génération de millions de tonnes d'émissions de CO2.
Les ingénieurs d'Emerson ont paré à la faiblesse par temps froid des pompes à chaleur conventionnelles en mettant au point une nouvelle technologie de chauffage innovante pour son compresseur Copeland Scroll, donnant naissance aux tout premiers systèmes de pompe à chaleur capables de fonctionner de façon efficace et efficiente à de basses températures extérieures. En outre, Les systèmes à pompe à chaleur dotés d’une telle technologie présentent une consommation énergétique inférieure de 20 % à celle d’un système traditionnel à circuit d’eau chaude alimenté par un chauffe-eau au charbon.
Emerson a aussi aidé le gouvernement chinois dans le cadre de ses efforts visant à l'établissement d'une politique facilitant la transition vers la technologie de pompe à chaleur et a collaboré avec des partenaires équipementiers pour proposer des appareils adaptés pour les résidences et les bâtiments du nord de la Chine.
Cette technologie de chauffage d’Emerson est désormais déployée par les plus grands fabricants de pompes à chaleur en Asie, notamment Samsung et Gree, pour fournir aux propriétaires et aux entreprises une solution plus économique en matière de chauffage central et de refroidissement. Ces nouveaux systèmes à pompe à chaleur sont désormais déployés dans les immeubles résidentiels, les villas et autres ensembles résidentiels, ainsi que dans les installations commerciales légères.
Plus de 150 000 pompes à chaleur utilisant la technologie du compresseur Scroll d'Emerson ont été installées en Chine en 2016, chacune contribuant à la réduction de l'empreinte carbone de la Chine tout en offrant un confort intérieur moderne pour ses habitants. L'expansion des pompes à chaleur a contribué à une réduction de 4,7 % de la consommation globale de charbon de la Chine comparativement à 2015, marquant ainsi la troisième année consécutive de réduction de la consommation de charbon par la Chine.
Alors que de plus en plus de ménages chinois adoptent cette technologie innovante, nous voyons un monde de possibilités, et c'est une bouffée d'air frais.