Champ pétrolifère d’Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli. Photo fournie par BP. Image haute résolution
L’expertise de la société en matière de logiciels et de projets permet d’accélérer le calendrier de la nouvelle plate-forme exploitée par BP et de la mettre en service dans les temps
AUSTIN, Texas (20 octobre 2020) – Emerson (NYSE : EMR) a remporté un contrat de 14 millions de dollars portant sur la fourniture de technologies d’automatisation pour la nouvelle plate-forme offshore Azeri Central East en mer Caspienne, le dernier projet d’exploitation du champ pétrolifère d’Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli. Emerson agira à titre de fournisseur principal d’automatisation et fournira ses méthodologies Project Certainty et ses technologies numériques qui transforment la réalisation des projets d’investissement afin d’aider BP à mener ce projet accéléré à terme en 2023.
Des solutions de jumeau numérique et des services d’ingénierie dans le cloud, qui font partie des méthodologies Project Certainty d’Emerson, aideront à accélérer la réalisation du projet. La solution de jumeau numérique d’Emerson permet de procéder à des tests virtuels et à l’intégration du système pendant la construction de la plate-forme et fournit un environnement simulé permettant aux opérateurs de la plate-forme de se former, contribuant ainsi au bon démarrage des opérations et à l’excellence opérationnelle sur le long terme. L’ingénierie dans le cloud réduit les coûts et le temps d’ingénierie en permettant aux équipes mondiales de collaborer et d’effectuer leur travail de conception en parallèle, où qu’elles se trouvent.
Emerson puisera dans son portefeuille de logiciels et de services d’automatisation pour aider BP à accroître sa production et à sécuriser ses opérations. La société utilisera notamment le système d’automatisation DeltaV™ d’Emerson qui contrôle les fonctions de sécurité critiques en plus de la production de têtes de puits, du forage et du transfert de pétrole et de gaz vers le terminal terrestre de Sangachal.
Les technologies d’automatisation anticipent également les risques de sécurité et permettent d’effectuer une surveillance à distance, ce qui réduit l’exposition des personnes et prolonge les intervalles entre les grands arrêts de maintenance. Des réseaux filaires et sans fil connecteront plus de 1 000 instruments de mesure Emerson pour surveiller la pression, le débit, la température et la corrosion des tuyauteries. Emerson fournira également toutes les vannes critiques de contrôle, d’arrêt d’urgence et d’isolement, qui seront connectées au moyen de sa technologie de positionnement numérique.
« Ce dernier projet s’appuie sur la collaboration fructueuse entre BP et Emerson sur les projets d’exploitation de West Chirag et Shah Deniz de stade 2 », a déclaré Jim Nyquist, président du groupe pour les activités relatives aux systèmes et logiciels d’Emerson. « Nous avons aidé de nombreuses organisations à mener à bon terme leurs projets d’investissement et cette vaste expérience nous a permis de devenir un partenaire de confiance dans la transformation numérique de mégaprojets tels que celui d’Azéri Central East. »