AMS Device Manager

AMS Device Manager

Visibilidade em toda a planta dos dados, da integridade e das análises fundamentais de dispositivos de campo inteligentes.

Tome decisões bem fundamentadas com base em dados em tempo real
Simplifique a gestão de dispositivos de campo inteligentes com base em dados de diagnóstico em tempo real.

O AMS Device Manager é o principal aplicativo de software para gerenciar habilmente dispositivos como medição, instrumentos wireless e analíticos, válvulas de controle e muito mais.


O AMS Device Manager permite a transformação digital como um aplicativo que adota padrões e protocolos abertos, proporcionando conectividade a uma ampla gama de dispositivos. Ele também oferece manutenção preditiva para reduzir as paradas não programadas, aumentar a produtividade, melhorar a segurança e promover maior ROI .


Esse aplicativo exclusivo e flexível fornece acesso on-line em tempo real a diagnósticos e alertas inteligentes de instrumentos e válvulas, proporcionando uma visão das condições do dispositivo e informações para a resolução de problemas detectados. Com base em dados em tempo real sobre as condições, o pessoal de operações e manutenção pode reagir rapidamente e tomar decisões bem fundamentadas. 

Simplifique a gestão de dispositivos com uma tecnologia baseada em padrões

O AMS Device Manager altera a forma como as plantas gerenciam dispositivos de campo inteligentes.

O AMS Device Manager revoluciona a maneira como as plantas se comunicam com os dispositivos adicionando uma tecnologia emergente: a Integração de Dispositivos de Campo (Field Device Integration, FDI). A FDI combina os benefícios da tecnologia EDDL e FDT/DTM, oferecendo um método padrão para a integração de dispositivos. A implementação da FDI do AMS Device Manager reduz a complexidade e simplifica a gestão de dispositivos, proporcionando economia e facilidade de uso para usuários finais e fabricantes de dispositivos.


Sobre a Integração de Dispositivos de Campo (FDI) no AMS Device Manager

Gerencie instrumentos on-line e off-line em qualquer lugar

Adicione até 30.000 dispositivos em um único banco de dados para todos os seus dispositivos inteligentes conectados a diferentes sistemas host, incluindo dispositivos off-line configurados com um comunicador de campo, como o AMS Trex. Amplie os recursos de gestão de ativos fornecendo informações sobre as condições do dispositivo e o estado da calibração por meio de uma interface em navegador, que permite acesso a qualquer estação na rede protegida.

Forneça dados estendidos de forma segura para aplicações de nível empresarial

O AMS Device Manager integra-se a aplicações de nível empresarial, como o AMS Optics, para fornecer visibilidade da condição do instrumento.  Ele é uma fonte confiável que fornece dados de dispositivos conectados a vários DCSs, PLCs ou sistemas de segurança por meio de protocolos industriais abertos, permitindo a análise de dados para melhorias de processo.

Reduza o custo com abordagem proativa de manutenção

Usando dados de referencia e desempenho históricos, você pode analisar tendências para determinar quando será necessário fazer substituições ou manutenção. O AMS Device Manager apresenta gráficos para visualizar discrepâncias e ações recomendadas sobre como corrigir problemas.

Otimize os processos de trabalho de calibração

O AMS Device Manager oferece suporte à definição de esquemas de teste de dispositivo, a programação da calibração do dispositivo e a gestão dos dados de calibração do dispositivo. Elimine o uso de papel e os erros de documentação automatizando a documentação e reduzindo o trabalho desnecessário.

Amplie todo o potencial dos dados do seu dispositivo inteligente para além da rede de controle
AGREGAÇÃO DE DADOS AVANÇADA

Servidor de dados do AMS Device Manager

À medida que as plantas evoluíram, elas adotaram uma ampla gama de análises, historiadores, machine learning e modelagem avançada para explorar e se beneficiar de conjuntos de dados historicamente subutilizados ou inacessíveis em toda a planta. O servidor de dados do AMS Device Manager promove a sinergia de seus dados de dispositivo inteligente de campo com seus outros sistemas, ajudando a desenvolver as atividades de manutenção e programação, reduzir a complexidade e democratizar os dados.

Amplie todo o potencial dos dados do seu dispositivo inteligente para além da rede de controle

O AMS Device Manager Data Server emprega MQTT, um protocolo de rede leve para enviar dados do dispositivo para fora da rede de controle, estendendo-se com segurança para destinos da Emerson e de terceiros, como historiadores de plantas, sistemas de controle, aplicativos de visualização, análises e muito mais, incluindo:​

  • ​Microsoft PowerBI​
  • AMS Optics​
  • Plantweb Insight​
  • AspenTech Inmation™
Amplie todo o potencial dos dados do seu dispositivo inteligente para além da rede de controle
Capitalize todo o potencial da pilha de tecnologia da sua planta

O servidor de dados do AMS Device Manager aborda as necessidades
dos fabricantes removendo silos de dados e aumentando o acesso a informações confiáveis, precisas e atualizadas do dispositivo. Ao fazer isso, o servidor de dados do AMS Device Manager permite que as organizações façam mais com seus dados existentes de software e dispositivo, permitindo a busca de ROI mais alto em iniciativas relacionadas a dispositivos de campo inteligentes. 

Capitalize todo o potencial da pilha de tecnologia da sua planta
Ferramenta de capacitação digital para dispositivos de campo inteligentes

O AMS Device Manager se conecta a milhares de sistemas e milhões de dispositivos globalmente usando protocolos padrão como HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART® e PROFIBUS. O servidor de dados do AMS Device Manager permite que os usuários ampliem todo o potencial de seus dados de dispositivos de campo inteligentes para análise e agregação avançadas, afim de promover iniciativas de transformação digital e sinergizar sistemas operacionais. 

Ferramenta de capacitação digital para dispositivos de campo inteligentes
Integre os dados do dispositivo inteligente para promover conhecimentos mais profundos

Publique facilmente dados do AMS Device Manager previamente retidos para a Emerson e sistemas externos, capacite iniciativas de transformação digital em todo o ciclo de vida útil da sua planta e divida os silos de informação, empregando um servidor de dados confiável e de alto desempenho para aumentar a usabilidade dos dados.

Integre os dados do dispositivo inteligente para promover conhecimentos mais profundos

Reduza o tempo de comissionamento do dispositivo com modelos de configuração e configuração em massa

Acelere as atividades de partida do sistema e comissionamento com a configuração de dispositivo em massa.  Crie um modelo de configuração de dispositivo uma vez e simplesmente aplique-o a dispositivos do mesmo tipo, em seguida, valide as alterações usando relatórios de validação integrados. Configure automaticamente e valide dispositivos usando o AMS Device Manager para uma redução de esforço de até 80%. 

Aplicativos SNAP-ON e as opções avançadas do AMS Device Manager

Recomenda-se que os aplicativos SNAP-ON e as opções avançadas do AMS Device Manager obtenham informações aprimoradas e funcionalidade de diagnóstico para um dispositivo ou grupo de dispositivos. ​Para usuários existentes do AMS Device Manager, as opções avançadas e os aplicativos SNAP-ON oferecem uma maneira econômica de aprimorar o dispositivo de campo, válvulas, calibração e os programas de rede wireless. 


Ficha de dados do produto: aplicativos SNAP-ON™ do AMS Device Manager

AlertTrack
AMS ValveLink™
AMS Wireless
Calibration Assistant
DCMlink
ProofCheck™
Engineering Assistant da Rosemount
Meter Verification
QuickCheck
Aplicativos de terceiros
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Aplicativos SNAP-ON e as opções avançadas do AMS Device Manager
Ative o JavaScript para usar este site.