Tecnologia wireless avançada: corrosão e erosão

Tecnologia wireless avançada: corrosão e erosão

Mais informações sobre como os sistemas Wireless Permasense da Rosemount monitoram continuamente a perda de metal

permasense-single-sensor-low-res

Soluções para o  gerenciamento de corrosão e erosão para suas instalações industriais

Os sistemas Rosemount são soluções de monitoramento de corrosão instaladas permanentemente, projetadas para operar sem manutenção por anos em ambientes hostis. Eles combinam sensores ultrassônicos exclusivos, que medem continuamente a espessura dos tubos, e os gateways recebem os dados dessa espessura que são enviados pelos sensores por meio da transmissão wireless. O que proporciona em tempo real uma visibilidade contínua sobre as tendências de erosão/corrosão. A Rosemount oferece sistemas para instalações em áreas compactas, tais como refinarias e plataformas, e em áreas amplas, como os campos de produção.

Ver produtos
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções para o  gerenciamento de corrosão e erosão para suas instalações industriais

Benefícios Permasense

Confiança em gerenciamento de ativos

  • Identificação precoce da atividade de corrosão e erosão
  • Entendimento das causas - correlação com condições de processo e alterações de matéria-prima
  • Melhor previsão de quando a espessura mínima permitida será atingida
  • Minimização do risco da perda de contenção

Otimização online de estratégias de prevenção e mitigação

  • Correlação de tendências com estratégia de inibição
  • Visão sobre o impacto das decisões de matéria-prima
  • Rápido feedback com as mudanças nos tipos de petróleo

Medição econômica e segura

  • Repetição de medições sem custos
  • Medição sem necessidade de desligamento
  • Não há a exposição de pessoal em áreas de alto risco 

Informações e tendências de dados

A instalação permanente de sensores permite uma qualidade superior nas medições da espessura da parede através da eliminação das múltiplas fontes de erro associadas à inspeção manual. A frequência de medição de qualquer sensor individual também pode ser reprogramada a qualquer momento. Com uma frequência de medição duas vezes por dia, a taxa de corrosão/erosão pode ser determinada de forma rápida e precisa, dentro de 0,1 mm/ano.

As medições de uma localização por um período de alguns meses confirma que não há perda de metais - não há corrosão ou erosão

Se estiver em uma localização remota, como em uma linha alta de petróleo bruto , é desnecessária a inspeção manual, a qual é dispensiosa, antes da próxima parada programada. Se estiver em um local onde o risco de corrosão é incerto, poderia indicar que há margem para aumentar os níveis de TAN na alimentação.

Esse exemplo de medições a partir de uma única localização de sensor durante um período de muitos meses confirma a perda metálica em taxa constante. Isso permite uma previsão da espessura da parede, caso as condições de processo, estratégia de inibição e feedback se mantenham inalterados.

Esse exemplo mostra que não houve perda de metal de agosto a dezembro, seguido do surgimento da corrosão, ilustrando o valor de saber quando aconteceu - a mudança pode estar correlacionada com as alterações nos potenciais ativadores de corrosão, tais como as condições de processo, estratégias de inibição e matéria-prima.

O conhecimento contínuo da taxa oferece um valioso feedback sobre o impacto das decisões de operação nas instalações. Esse exemplo exibe o impacto das alterações na mistura de petróleo bruto e as correções que o inibidor usa como resposta.

Recuperação de dados WirelessHART

Esses sistemas de curto alcance funcionam para instalações onde os sensores estarão a uma distância de até 530 metros do ponto de acesso de rede. Exemplo mostrado: refinaria, petroquímica ou instalações de produção na costa

Os rádios do sensor formam uma rede de malhas, garantindo que cada sensor tenha múltiplas conexões e, portanto, múltiplos caminhos de sinal. Isso oferece inúmeras vantagens: não é necessária uma linha de visão direta a partir de cada localização até o gateway, o alcance de rádio entre cada sensor individual é multiplicado, de modo que cada localização a ser monitorada pode estar a centenas de metros do gateway, e caminhos de sinais redundantes garantem uma comunicação sólida.

O gateway está conectado à rede de dados do cliente e converte o fluxo de dados para o formato TCP/IP, para que possa fluir para o servidor na rede que hospeda o pacote de software Permasense. Os dados são armazenados com segurança na base de dados e podem ser visualizados com o Permasense Data Manager desde qualquer PC na rede do próprio cliente ou rapidamente exportados da base de dados.
Exemplo exibido: FPSO

Ative o JavaScript para usar este site.