Medidor de vazão magnético para aplicações de lama
O sensor MS e o transmissor 8782 fornecem confiança na precisão da medição por meio dos diagnósticos e do processamento de sinais
Com mais de vinte anos de experiência no fornecimento de produtos de alto sinal, o medidor de vazão magnético de lamas redefine o que é possível a partir de seus dispositivos de medição. O ruído é comum em fluidos de processo com particulados sólidos, desde areia a fibras longas atritando contra os eletrodos e tudo o que estiver no meio. Os diagnósticos em tempo real oferecem confiança na medição e a capacidade de controlar automaticamente o laço, melhorando a qualidade do produto, reduzindo o custo da matéria-prima e minimizando o desperdício e o retrabalho.
As indústrias que têm aplicações de lamas como parte de seus processos em que um fluido é bombeado, despolpado ou extraído aumentaram as demandas para monitorar linhas de tubulação específicas, a fim de garantir a funcionalidade ideal e obter informações sobre o processo. Os particulados na corrente de vazão podem resultar em uma leitura instável da medição por meio da tensão induzida medida pelos eletrodos ao usar medidores de vazão magnéticos padrão, obtendo uma medição não realista sem o equipamento correto.
O amortecimento analógico é uma maneira de reduzir o ruído no sinal de vazão ao medir a média da vazão. Embora o amortecimento funcione bem para criar uma medição de vazão estável, ele adiciona uma defasagem à medição, causando atrasos na resposta devido a alterações em tempo real na vazão do processo. As possíveis implicações do amortecimento podem ser flutuações no uso de produtos químicos, qualidade e desperdício de produtos. Quando se deseja estabilidade e capacidade de resposta da vazão, o processamento avançado de sinais oferece uma solução superior.
O transmissor 8782 vem como padrão com nosso processamento de sinal avançado, que possui a capacidade de se adaptar às mudanças nas características do processo para garantir que o excesso de ruído seja omitido e os pontos de dados da vazão legítimos sejam usados. O transmissor utiliza funções avançadas para estabilizar leituras de vazão erráticas causadas pelo ruído do processo. Essencialmente, ele garante que o ruído seja filtrado, permanecendo responsivo a mudanças repentinas na vazão como nunca antes.
Os diagnósticos avançados oferecem um melhor conhecimento da vazão do processo por meio de diagnósticos de processos e da condição operativa de seu medidor de vazão com o Smart Meter Verification™. Os diagnósticos dos processos incluem processos com alto ruído, permitindo a máxima estabilidade do sinal quando emparelhado com a nossa frequência de bobina selecionável e detecção de revestimento do eletrodo para prever quando o revestimento está ocorrendo. O Smart Meter Verificacion verifica a condição operativa do medidor e fornece segurança de que as leituras estão dentro das especificações
O transmissor 8782 foi projetado para funcionar com o MS Sensor e é compatível com as instalações 8707 existentes. Os transmissores 8712H existentes podem ser facilmente atualizados para o 8782 usando o mesmo padrão de montagem e fios. O 8782 é fornecido com opções de fonte de alimentação CA ou CC, permitindo que as instalações CC existentes sejam atualizadas sem a necessidade de um conversor de energia. O MS Sensor é compatível com o transmissor 8782 e os transmissores 8732EM ou 8712EM quando a opção de calibração dupla é selecionada.
The MS Slurry Sensor is a robust solution for difficult to measure applications such as sand, high solid content fluids, long pulp fibers, or installations that generate excessive process noise. Designed with these difficult to measure applications in mind, the MS Slurry Sensor overcomes common flow signal challenges to deliver a stable yet responsive flow output.
In this video, I will share how Emerson has uniquely designed magnetic flow meter applications (8782 Slurry Transmitter, MS Sensor for Slurries) to handle aggressive slurries such as those found in metals and mining, and in oil & gas well fracturing.
In this video, Laura Chemler, a product manager at Emerson, explains how Emerson’s new Rosemount Slurry Magnetic Flow Meter works and why this mag meter is the ideal solution in pulp and paper, mining and fracking applications.
In this video, you will learn how to configure the Rosemount™ 8782 Slurry Magnetic Flow Meter Transmitter using the local operator interface. This video highlights things like what to know before getting started, like locating your flow meter sensor calibration number, flow meter sensor line size and flow meter sensor flow units. You will then learn how to configure the Rosemount™ 8782 Slurry Magnetic Flow Meter Transmitter from start to finish.
In this video, you will learn how to wire the Rosemount 8782 Slurry Magnetic Flow Meter Transmitter to an existing Rosemount 8707 High Signal Magnetic Flow Meter Sensor. To start, you’ll need to put the loop in manual control and record the current flow rate on the existing flow meter transmitter. From there, this video will walk you through the wiring process step by step.
In this video, you will learn how to wire the Rosemount 8782 Slurry Magnetic Flow Meter Transmitter to a Rosemount MS Slurry Magnetic Flow Meter Sensor. From safety considerations and pre-installation information to mounting and wiring your Rosemount Slurry Magnetic Flow Meter Transmitter, this video will walk you through the process step by step. If you get lost or need further clarification, see the link below!