Rapid Adaptive Measurement™ da Roxar
O software integrado do medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar™ oferece medição adaptativa e confiável em tempo real em vazão multifásica dinâmica
O Rapid Adaptive Measurement é o software integrado para o medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar. O software utiliza a seleção automatizada de módulos a uma velocidade de cálculo de 10 Hz, oferecendo suporte à automação no campo e garantindo medições otimizadas a qualquer momento. Com esta abordagem inovadora, os operadores podem ficar seguros quanto a um melhor desempenho do medidor, maior robustez e confiança, ao mesmo tempo em que permitem operações simplificadas e de custo reduzido.
O software integrado tem uma arquitetura modular, com cada módulo otimizado para uma condição de vazão específica. Há computação paralela de todos os módulos e confiança autocalculada para cada módulo. Arbitradores automatizados então selecionam o módulo mais apropriado a ser aplicado a qualquer momento. Esses cálculos são aplicados às saídas de medição a uma velocidade de 10 Hz. Esta inovação avançada oferece suporte às metas de confiança e automação do operador na indústria de óleo e gás.
O medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar tem o software central Rapid Adaptive Measurement como padrão. Este software abrangente e inovador inclui medição contínua de 0 a 100% de GVF ou "One Mode", computação paralela, motor PVT integrado, alarmes e diagnósticos básicos e medição adaptativa de densidade. A automação significativa está incluída, reduzindo os requisitos práticos, oferecendo ao operador uma medição eficiente e, ao mesmo tempo, oferecendo confiança e medição robusta e confiável.
Este recurso opcional de valor agregado se expande de duas maneiras no recurso integrado de PVT incluído no pacote do software principal. Se estiver usando o gaslift como um método de recuperação assistido, este recurso oferece aos operadores a capacidade de recombinar a composição do hidrocarboneto com rapidez e eficiência, com base na proporção entre o gás produzido e o gás de elevação. Além disso, são oferecidos dois estágios adicionais de intermitência para permitir que os operadores comparem facilmente os resultados com os resultados do teste e do separador em massa, por exemplo.
Há dois aspectos neste recurso opcional de valor agregado: alarmes avançados e compensação de camadas de contaminação. Os alarmes incluídos fornecem verificação in-situ da vazão, dos sensores e dos cálculos, oferecendo alta confiança ao operador. A funcionalidade de compensação de camadas de contaminação primeiro detecta a presença de uma camada no medidor e, em seguida, compensa o efeito da camada, garantindo uma medição robusta mesmo nas condições mais desafiadoras.
O medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar é oferecido com um projeto modular, o que significa que os operadores podem selecionar os módulos adequados para atender suas necessidades de medição e filosofia de medição. O medidor está disponível com e sem o sistema de medição de densidade gama, dando aos operadores a flexibilidade de que precisam. Capacidades não gama completas estão disponíveis, adequadas para ampla gama de condições e aplicações de vazão.
O serviço de monitoramento de desempenho MPFM 2600 da Roxar é totalmente compatível com o Rapid Adaptive Measurement da Roxar. Isso oferece suporte remoto eficiente e análise de dados MPFM, garantindo o desempenho otimizado do medidor. Os especialistas da Emerson também oferecem ao operador a confiança de que estão tirando proveito das informações que os dados do medidor de vazão multifásica disponibilizam e que uma notificação antecipada e proativa é oferecida, caso ações sejam necessárias.
As oil and gas operators worldwide adjust their production methodologies and target more challenging reservoirs, the flow profiles from the wells are becoming significantly more varied and dynamic, and the demands on the instrumentation increase. To address these demands in multiphase measurement, Emerson restructured how the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter now processes sensor signals, self-verifies calculation modules and automatically selects the best-suited measurement modes at any given moment. This ensures that operators receive reliable oil, water and gas measurement, without the need for frequent reconfiguration, even in the most challenging field conditions.
The adaptive density measurement feature has been introduced within the Rapid Adaptive Measurement embedded software for the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter, to ensure performance with the highest possible stability and reliability in flow regimes with high gas fractions, or when the flow is slugging and sees such conditions periodically.
At different pressures and temperatures, the interaction between the oil, water and gas phases of the multiphase flow constantly changes. An extensive PVT calculation engine is now embedded within the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter flow computer software, which supports several equations of state models and property libraries, ensuring volumes are correct as pressures and temperatures change.
At different pressures and temperatures, the interaction between the oil, water and gas phases of the multiphase flow constantly changes. An extensive PVT calculation engine is now embedded within the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter flow computer software, which supports several equations of state models and property libraries, ensuring volumes are correct as pressures and temperatures change.
Layer detection and compensation features are built into the embedded software of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter to protect the integrity, reliability and robustness of the measurement results provided by the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter.