Recursos de mídia
A Emerson está ajudando nossos clientes a atingir seus objetivos de operação, sustentabilidade e desempenho comercial. Saiba como.
Quando a maior produtora mundial de diesel renovável e combustível sustentável para aeronaves precisava expandir suas operações em Singapura, ela procurou a Emerson. Os sistemas de automação e software da Emerson ajudarão a Neste a alcançar operações eficientes e de alto desempenho, apoiando os planos da Neste de aumentar a produção em até 1,3 milhão de toneladas por ano até 2023. Além dessa capacidade de produção, a refinaria ampliada da Neste terá capacidade adicional para produzir até 1 milhão de toneladas de combustível sustentável para aeronaves e matérias-primas renováveis para polímeros e produtos químicos, como apoio ao objetivo da empresa de reduzir as emissões de gases de efeito estufa dos clientes em pelo menos 20 milhões de toneladas por ano até 2030.
À medida que os biocombustíveis se tornam um recurso cada vez mais importante em nosso kit de ferramentas de sustentabilidade, nossas tecnologias ajudam as empresas a introduzir mais desses combustíveis renováveis para avançar em direção aos objetivos ambientais.
Produtores de energia em todo o mundo estão explorando as modificações de operação para produzir biocombustíveis e combustível renovável, uma tarefa que exige investimento de capital. Ao mesmo tempo, como o biocombustível pode ser derivado de uma ampla variedade de matérias-primas, há um alto grau de variação no valor de energia, composição química e facilidade de processamento com essas matérias-primas. Isso cria um desafio para a previsão de produção e lucro à medida que as refinarias de biocombustíveis trabalham para criar fontes de energia menos intensivas em carbono.
A mudança entre as matérias-primas introduz variabilidade, por isso é essencial usar um sistema analítico que identifique as melhores condições operacionais para os tipos de alimentação, aumentando o rendimento do diesel e reduzindo o desperdício. O Plantweb Optics Analytics pode ajudar.
Perguntas frequentes sobre biocombustíveis
Simplificando, os biocombustíveis são todos os combustíveis derivados da biomassa, um amplo termo que inclui plantas e resíduos animais. Os biocombustíveis podem ser misturados com combustíveis oriundos do petróleo, mas também podem ser usados como uma única fonte de combustível. O etanol, derivado do milho, está entre os primeiros e mais conhecidos biocombustíveis. Os biocombustíveis renováveis de hoje são criados a partir de plantas e resíduos animais, tornando-os mais sustentáveis para o meio ambiente e quase quimicamente idênticos ao combustível fóssil. Os biocombustíveis não são novos, mas há um caminho renovado para seu uso, já que as empresas se concentram cada vez mais em fontes de energia mais sustentáveis, como soja, cana-de-açúcar, esterco e plantas lenhosas.
Os biocombustíveis são uma fonte renovável de energia de queima mais limpa. Como são produzidos a partir de matéria-prima reabastecida organicamente, os biocombustíveis proporcionam uma economia circular de produtos sustentáveis que podem ser usados várias vezes.
Os biocombustíveis diferem de outras fontes de energia renovável de uma maneira fundamental: a biomassa pode ser convertida diretamente em combustíveis líquidos, conhecidos como biocombustíveis, para fins de transporte de combustível. Isso proporciona uma solução mais sustentável para uma fonte significativa de uso de energia. O aumento do uso de etanol ou biodiesel reduz o uso de gasolina e combustível diesel feito a partir de combustíveis fósseis. Além disso, a queima dos biocombustíveis é mais limpa do que a da gasolina ou do diesel puro, gerando menos emissões nocivas para a atmosfera.
As tecnologias tradicionais de medição de nível e vazão são impactadas pela mudança das propriedades do fluido e das condições do ambiente, tornando os biocombustíveis, com suas diferentes propriedades do fluido, um desafio. Os sistemas inteligentes de medição da vazão e a instrumentação de nível da Emerson podem lidar com uma variedade de propriedades de fluidos em diversos ambientes, possibilitando relatar recibos, usos e remessas para atender aos regulamentos e até validar subsídios.
Os biocombustíveis são mais corrosivos em comparação com os petroquímicos tradicionais, mas há tecnologias disponíveis para mitigar essa preocupação. O Plantweb Insight da Emerson usa sensores para monitorar corrosão e interpretar dados complexos. Isso pode alertar sobre problemas antes que eles surjam, ajudando a prolongar a vida útil dos ativos ao lidar com a corrosão iminente antes que os ativos vitais sofram danos.
Embora haja variações na matéria-prima, ter controle total sobre reatores é fundamental para evitar o craqueamento excessivo de produtos e atender aos padrões de qualidade. O software de análise avançada permite que as refinarias identifiquem condições de operação ideais para cada tipo de matéria-prima e forneçam os alvos ideais. Isso ajuda a aumentar o rendimento do diesel e reduzir o descarte de resíduos.