Histórias de inovação relacionadas
Inovações e soluções inteligentes projetadas para indústrias fundamentais no fornecimento de alimento, energia e produtividade do mundo.
Um componente de inovação crucial é tentar algo novo para determinar se uma estratégia diferente é a solução que trará resultados revolucionários. No entanto, para empresas de energia elétrica que fornecem energia para a rede, não há margem de erro — o que complica a questão da inovação.
Uma nova tecnologia da Emerson está oferecendo uma plataforma virtual que permite que as empresas testem quaisquer ajustes propostos a operações, com risco zero e em tempo real, antes de serem aplicados à planta. Usando a primeira plataforma de controle e simulação integrada da indústria, a Emerson consegue criar uma réplica digital perfeita da planta em tempo real. Esse simulador altamente confiável, conhecido como "digital twin", funciona simultaneamente com o sistema de controle real, o que possibilita testes avançados para garantir que quaisquer mudanças não afetem o fornecimento de energia elétrica.
O principal grupo de pesquisas tecnológicas do mundo, Gartner, colocou os digital twins entre as "10 principais tendências tecnológicas estratégicas para 2018", prevendo que serão usados em bilhões de aplicações em um futuro próximo e estimando que haverá 21 bilhões de endpoints e sensores conectados em uso até 2020.
A tecnologia digital twin não está simplesmente testando um produto ou componente. Usando dados de pesquisa sobre como as partes de um sistema funcionam e respondem ao ambiente, apoiados por dados fornecidos por sensores no mundo físico, um digital twin pode analisar e simular condições reais e responder a mudanças operacionais. Basicamente, o digital twin atua como um proxy para a combinação real de especialistas e controles e dispositivos de monitoramento, tais como sensores.
Essa simulação avançada pode ser usada na maior e mais complexa escala possível, operando em tempo real para administrar possíveis impactos a operações industriais e de manufatura em escala real. A tecnologia de ponta já está causando um impacto no setor de energia elétrica.
A necessidade de testes virtuais em tempo real está maior do que nunca. A demanda de eletricidade global verá um aumento de 69% até 2040, de acordo com um relatório da Administração de Informações de Energia dos EUA de 2016. Esse aumento na demanda, que coloca ainda mais pressão sobre a geração confiável de energia, acompanhará uma migração crescente para fontes de energia renovável, que são processadas de forma diferente das fontes tradicionais.
Embora a tendência de energia renovável ofereça diversidade de recursos energéticos em longo prazo, a "inconsistência" de plantas tradicionais — usando fontes de energia à base de combustível fóssil de forma oscilante e ligando e desligando-as constantemente — aumenta o estresse dos equipamentos, o que aumenta os custos de manutenção e o risco de apagões não planejados.
A tecnologia digital twin permite que as empresas testem métodos de combinação dessas fontes de energia de forma eficaz, sem colocar as operações em risco. E, graças a outras tecnologias da Emerson, tais como o reconhecimento de padrão, Pervasive Sensing™ e ferramentas analíticas, os clientes terão a suíte de recursos mais recente disponível para atingir verdadeiramente o mais alto nível de desempenho.
Por meio da nossa tecnologia digital twin, vemos os clientes transcendendo suas operações atuais — trabalhando no presente e no futuro para maximizar a eficiência e a segurança.