A plataforma Branson GSX habilitada para IIoT oferece controle preciso para uma soldagem mais rápida, repetível e de alta qualidade de componentes complexos
DANBURY, CONN. (18 de fevereiro de 2019) – A Emerson lançou uma nova geração de soldadores ultrassônicos que suportam a crescente demanda de montagens de componentes de plástico menores e mais complexos, como os que são usados em dispositivos médicos e componentes eletrônicos de consumo. A plataforma de soldagem ultrassônica Branson GSX é uma solução avançada e intuitiva de junções flexíveis, projetada para otimizar e garantir soldas de qualidade e, ao mesmo tempo, ajudar os fabricantes a cumprir os prazos dos projetos e a ter o retorno esperado dos investimentos.
Os componentes de plástico nos setores médico, automotivo e de eletrônicos têm se tornado cada vez mais miniaturizados, com componentes eletrônicos incorporados, designs complexos e paredes de plástico mais finas. Os soldadores convencionais com força de solda alta ou de esmagamento impedem a soldagem segura de peças pequenas e frágeis. Para enfrentar esse desafio, a Emerson desenvolveu um sistema eletromecânico de atuação avançada que proporciona precisão de controle e posições inédita, além de fornecer a força de acionamento mais baixa da indústria, de cinco newtons. O sistema de acionamento avançado aproveita mais de 70 anos de experiência com aplicações ultrassônicas e combina servomecanismo, otimização de software e acompanhamento dinâmico patenteado para proporcionar uma ampla gama de forças de solda de até 2,5 mil newtons. Ele também permite que a GSX execute uma soldagem mais rápida e de alto desempenho de componentes muito frágeis e complexos.
A plataforma de soldagem GSX tem várias configurações e permite aos clientes acomodar várias partes e tipos de aplicações diferentes usando uma série de parâmetros de soldagem e modos de acionamento durante uma única solda. Isso garante soldas melhores, consistentes e de qualidade, e menos refugos. Usando um processador multinúcleo e um codificador linear, o sistema de acionamento avançado multinível pode ser ajustado instantaneamente com base em feedback em tempo real. Isso garante que vários soldadores tenham o mesmo nível de precisão e repetibilidade, com tolerância após a solda e a variabilidade das peças medidas em mícrons.
Os prazos de produção cada vez mais desafiadores, que devem ser cumpridos para garantir o retorno esperado do investimento do projeto, são prejudicados devido à falta de experiência e expertise dos operadores. Para suprir eventuais lacunas de competências, a GSX apresenta um software simples e intuitivo, conectado à uma touchscreen IHMs de 4 x 12 pol., permitindo aos operadores trabalhar mais rápido, corrigir configurações e passar menos tempo testando as aplicações. Gerando, portanto, partidas e configurações mais rápidas que podem reduzir até 60% do tempo de trabalho do operador e garantir a qualidade da solda e a eficiência da produção. Para um soldador ultrassônico convencional, a substituição de uma pilha ou ferramentas pode levar até uma hora para ser concluída. Por outro lado, ao usar o novo sistema de troca rápida de pilhas da GSX, que garante o alinhamento das ferramentas, esse procedimento é realizado em menos de cinco minutos. A capacidade de executar trocas mais rápidas permite que uma variedade de componentes sejam soldados com o mínimo de interrupção nos cronogramas da produção.
A plataforma modular GSX é a base de uma ampla gama de modelos a ser lançados nos próximos dois anos, cada um projetado para atender às necessidades das aplicações específicas dos clientes. Esta plataforma pode ser configurada para todos os ambientes dos clientes, desde sistemas de bancada independentes até linhas de manufatura semi ou completamente automatizadas. Ao oferecer uma fácil integração aos ambientes digitais associada aos métodos simples de transferência de dados, a plataforma GSX está habilitada para a Indústria 4.0 e IIoT, dando acesso a dados de diagnóstico e desempenho efetivo e fornecendo eficiência e rastreamento da produção, segundo as normas regulatórias da indústria, como a FDA 21 CFR Part 11.
“Para permanecer competitivos, os fabricantes devem disponibilizar produtos ao mercado com mais rapidez e, assim, aumentar a lucratividade”, afirma Tarick Walton, gerente global de produtos ultrassônicos da Emerson. “A Branson GSX suporta partidas mais rápidas e fornece o melhor da categoria em controle de qualidade, repetibilidade de processos, rastreabilidade e aumento no rendimento da produção para garantir o sucesso no retorno esperado do investimento na entrega da linha de um produto.”
Para obter mais informações sobre as mais recentes soluções de soldagem da Branson, acesse Emerson.com/Branson.
Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson
Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.