Nova tecnologia de sensor preenche a lacuna de velocidade e estabilidade para biorreatores de uso único

Sensor de uso único Rosemount 550PH

O novo sensor de uso único Rosemount 550pH da Emerson diminui o tempo de partida para o mercado biofarmacêutico. Ver imagem em alta resolução



Sensor de uso único Rosemount 550PH

O novo Rosemount 550DW Adaptador do sensor de oxigênio dissolvido da Emerson fornece estabilidade e desempenho comprovados aos biorreatores de uso único. Ver imagem em alta resolução


O sensor Rosemount™ 550pH e o Rosemount 550DW Adaptador do sensor de oxigênio dissolvido da Emerson atendem às necessidades de uso único do mercado biofarmacêutico, que vem crescendo rapidamente

SHAKOPEE, Minn. (3 de abril de 2019) – A mudança rápida prevista na área das ciências biológicas, dos biorreatores de aço inoxidáveis tradicionais para sacos plásticos descartáveis expostos à radiação gama, usados para processamento de batelada única, foi atrasada devido à dificuldade em encontrar sensores eficientes e confiáveis exigidos para a análise de líquidos vitais. Agora, a Emerson aplicou sua profunda expertise em sensores na criação de uma nova tecnologia de sensor de uso único que oferece até 10 vezes mais estabilidade no sensor, reduzindo o risco na qualidade do processo e no rendimento dos fabricantes biofarmacêuticos. A nova tecnologia do sensor também acelera o tempo necessário para que os produtos cheguem ao mercado com um reduzido tempo de partida, maior facilidade de uso e baixa manutenção. O novo sensor de uso único Rosemount™ 550pH e o Rosemount 550DW Adaptador de sensor de oxigênio dissolvido são projetados para fornecer a mesma estabilidade e desempenho comprovados dos sensores de aço inoxidável da Emerson. O sensor Rosemount 550pH oferece a exclusiva capacidade de ser armazenado ainda úmido para verificação e padronização imediatas, eliminando o processo inicial de estabilização, que normalmente pode atrasar a partida de trinta minutos a duas horas.

A indústria das ciências biológicas está em um período de transformação, adaptando-se às novas tendências e influências. À medida que o número de medicamentos de grande consumo diminui, muitas instalações fazem a transição de instalações de produção dedicada para a produção de vários produtos, o que exige uma execução de produção mais curta com comutações mais rápidas. Ao mesmo tempo, muitas unidades de operações estão passando de uma produção com bateladas de aço inoxidável para outra contínua de uso único, exigindo equipamentos menores e mais flexibilidade para comutações de produto. Responder a essas tendências causa pressão no design da planta, na configuração do equipamento e em sua utilização para possibilitar uma produção mais rápida e flexível. A tecnologia do novo sensor de uso único da Emerson responde a essa demanda do mercado.

"Tanto os usuários quanto os fabricantes de equipamentos para biorreatores estão ansiosos para aproveitar os benefícios de custo e qualidade do processamento de biofarmacêuticos de uso único, incluindo menores áreas de ocupação para a manufatura, menos produtos químicos para a limpeza, menos uso energético e mais flexibilidade em uma instalação para produzir múltiplos produtos. No entanto, para conquistar tais benefícios, eles não podem aceitar nenhum comprometimento do instrumento analítico de líquido que é inserido nos biorreatores", afirma Michael Francis, gerente global de produtos da Emerson Automation Solutions. "Os engenheiros da Emerson projetaram nossos novos sensores de uso único para funcionar tão bem quanto ou ainda melhor do que aqueles usados em biorreatores de aço inoxidável. Sempre que possível, nós mantemos nossos projetos no padrão da indústria, para que usuários e OEMs não precisem de treinamento adicional para colocá-los em funcionamento. Ao mesmo tempo, nós adicionamos características como o armazenamento úmido, que superou os desafios que pairavam sobre o processamento de uso único desde sua concepção. Nossos clientes falaram e nós os escutamos."

O novo sensor Rosemount 550pH é um dispositivo eletroquímico completamente descartável, com alterações na estabilidade do sensor de menos de 0,005 pH por dia, verificadas por testes extensivos. Em um campo marcado por sensores instáveis, o Rosemount 550pH fornece até 10 vezes mais estabilidade aprimorada e não exige nenhum tipo de manutenção ou calibração após a padronização inicial de um ponto.

Já que o sensor Rosemount 550pH é armazenado úmido, ele supera o problema de inserção de um sensor seco no biorreator de uso único apenas para descobrir que não está funcionando corretamente, causando, assim, o descarte da unidade de processamento inteira para começar novamente. O novo sensor está equipado com seu próprio fluido de calibração, proporcionando uma vida útil de dois anos. A padronização úmida de um ponto antes da partida significa que a funcionalidade e as características do sensor são verificadas antes de que quaisquer soluções ou buffers sejam adicionados ao saco do biorreator. Isso também significa que o sensor verificado começa a medição imediatamente após sua introdução ao saco, sem tempo adicional de espera, reduzindo o tempo geral de processamento e acelerando a entrada no mercado.

O novo Rosemount 550DW Adaptador do sensor de oxigênio dissolvido (DO) é compatível com sensores DO de aço inoxidável padrão e permite o posicionamento dentro do saco de uso único do biorreator. Somente o adaptador exposto à radiação gama entra em contato com a solução do processo, e isso significa que o sensor pode ser reutilizado para múltiplas bateladas. O sensor pode ser calibrado com ar antes da partida para verificar sua funcionalidade sem a necessidade de encher o biorreator de produto. 

O sensor Rosemount 550pH e o Rosemount 550DW Adaptador do sensor de oxigênio dissolvido operam com o avançado Rosemount 56 Transmissor analítico de líquido, conhecido por sua facilidade de uso intuitiva. Adicionalmente, as novas tecnologias do sensor e o transmissor Rosemount 56 são totalmente compatíveis com o sistema de controle DeltaV™ da Emerson, que é amplamente usado na indústria de ciências biológicas.

Francis acrescenta, "A Emerson entregou o nível de desempenho do sensor solicitado pelos usuários de processamento biofarmacêutico, com um design de uso único que é eficiente, altamente estável, fácil de usar e rentável".

Para obter mais informações sobre o sensor Rosemount 550pH, visite a página www.Emerson.com/Rosemount550pH, e para obter mais informações sobre o Rosemount 550DW Adaptador de sensor de oxigênio dissolvido, acesse www.Emerson.com/Rosemount550DW.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.