O Rosemount™ 5300 Transmissor de nível tipo radar de onda guiada evita infiltrações dispendiosas e maximiza a produtividade do tanque e a rentabilidade
AUSTIN, Texas (15 de julho de 2019) – Hoje, a Emerson anunciou que aprimorou seu Rosemount™ 5300 Transmissor de nível tipo radar de onda guiada para otimizar o desempenho do processo de separação e evitar infiltrações dispendiosas ao medir com precisão uma camada de líquido superior mais fina nas aplicações de interface. O Rosemount 5300, que é o radar de onda guiada líder do mercado para medição de nível de líquido (VDC Research 2017), agora pode realizar medições na parte superior do tanque, permitindo maior produtividade e rentabilidade. As novas características adicionais proporcionam maior facilidade de uso, mais segurança e melhor desempenho nas aplicações de interface e de nível mais desafiadoras.
Há muito tempo, os operadores tem batalhado para obter as mais precisas medições de interface de nível e aumentar a eficiência dos separadores e maximizar o lucro. Além disso, com tanques maiores, capazes de conter milhões de litros de líquidos, mesmo uma pequena imprecisão no volume pode se tornar uma perda de receita de milhões de dólares.
Nas aplicações de medição de interface, como os separadores, a camada superior do produto deve ter uma certa espessura mínima para que o transmissor tipo radar de onda guiada possa diferenciar entre os ecos dos dois líquidos. Antes a espessura mínima detectável estaria entre 50 e 200 milímetros, e agora o exclusivo algoritmo de interface patenteado Peak in Peak da Emerson permite que o Rosemount 5300 detecte uma camada de líquido superior de apenas 25 milímetros. Isso evita infiltrações indesejadas e permite a otimização do desempenho do processo de separação, ajudando os usuários a maximizar a eficiência operacional e a rentabilidade.
O Rosemount 5300 pode fornecer medição precisa e repetível até a parte superior de um tanque quando usado com uma sonda coaxial de grande diâmetro, o que permite aos usuários otimizar a capacidade do tanque e aumentar a produtividade. Essas sondas fornecem um sinal de retorno mais forte, não têm faixa morta superior e não são afetadas por obstáculos na parede do tanque. Normalmente, a precisão da medição na parte superior do tanque é afetada pelo ruído de alta amplitude criado quando as micro-ondas passam pela selagem do processo entre o transmissor e a sonda. O projeto melhorado de selagem do processo permitiu à Emerson eliminar esse ruído, facilitando a medição precisa na parte superior do tanque durante as fases de enchimento e esvaziamento.
Para aumentar a confiabilidade da medição e facilitar o uso em aplicações de produção de óleo e gás, o Rosemount 5300 apresenta um novo ajuste do limite configurado de fábrica, onde se presume que o eco abaixo do limite seja óleo e o eco acima do limite seja água. Isso elimina os retornos de duplo sinal, que podem ser confundidos como uma medição de nível de interface, e permite um comportamento mais previsível. E cria um dispositivo realmente plug-and-play (PnP), que simplifica a instalação e a operação.
“Maximizar a capacidade do tanque e aumentar o rendimento são objetivos importantes para os usuários finais, pois isso gera um aumento na rentabilidade,” afirma Christoffer Widahl, líder de gerenciamento de produtos para a unidade de negócio de Medição e análise da Emerson. “A capacidade do Rosemount 5300 para medir com precisão e confiabilidade uma camada de líquido superior mais fina na parte superior do tanque permite aos usuários atingir esses objetivos, mesmo nas aplicações de interface e de nível mais desafiadoras.”
Para garantir a integridade do transmissor em aplicações de segurança crítica, como a prevenção de transbordamento e a proteção para que a bomba não trabalhe em seco, a funcionalidade do refletor de verificação permite um teste de prova remoto abrangente do dispositivo, com uma cobertura de teste de 94%. Isso pode ser executado em minutos desde a sala de controle durante a operação e sem ter que elevar o nível do tanque a um possível ponto de risco, reduzindo, assim, o tempo de inatividade, minimizando o risco e maximizando a segurança da planta e dos trabalhadores. Em comparação com o diagnóstico tradicional, que apenas monitora os componentes eletrônicos do transmissor, a funcionalidade do refletor de verificação também pode ser usada para diagnosticar quaisquer problemas com as peças superiores da sonda dentro do tanque, como monitoramento de corrosão e outras condições relacionadas ao processo.
Além de oferecer suporte para maior facilidade de uso, o Rosemount 5300 agora é configurável de modo fácil e completo, usando uma ampla faixa de ferramentas do cliente, com os métodos de configuração do descritor do dispositivo (DD) e do Device Type Manager (DTM) atualizados para o dashboard do dispositivo mais recente. Agora, o software de configuração do dispositivo pode alternar entre os limites de alarme do Rosemount e da NAMUR (Normenarbeitsgemeinschaft für Messund Regeltechnik in der Chemischen Industrie), assim, fornecendo aos usuários maior flexibilidade de escolha.
Para obter mais informações, visite Emerson.com/Rosemount5300.
Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson
Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube
Sobre a Emerson
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.