Válvula de controle Fisher equipada com um controlador digital de válvula FIELDVUE.
Imagem em alta resolução
Os clientes da Emerson compraram três milhões de controladores digitais de válvula FIELDVUE da Fisher nas últimas três décadas. Aqui estão sete motivos.
MARSHALLTOWN, Iowa (Oct. 12, 2022) — Hoje, a Emerson anunciou que um cliente na China adquiriu recentemente o controlador digital de válvula FIELDVUE™ da Fisher™ de número 3 milhões para uso na válvula de controle de pressão de tratamento de água em sua planta de membranas. Um controlador digital de válvula ajuda a regular e monitorar a abertura e o fechamento de uma válvula de controle e também fornece muitas informações sobre o status e a condição da válvula. Embora este seja um marco significativo para a Emerson, mais importantes são as sete principais razões pelas quais os funcionários da planta de processo especificam, compram, instalam e usam os instrumentos Fisher.
Primeiro, um controlador digital de válvula FIELDVUE permite o monitoramento remoto da posição da válvula de controle. Os controladores digitais de válvula FIELDVUE instalados pela Florida Power & Light em 90 de suas válvulas de controle Fisher são usados para controlar os fluxos de gás natural e vapor associados às turbinas. Agora, os operadores da planta na sala de controle recebem feedback da posição das válvulas, permitindo que eles verifiquem a operação de cada uma delas A posição precisa da válvula de controle permite controlar com mais rigidez o ponto de ajuste, aumentando a eficiência e melhorando as operações.
Em segundo lugar, em modo off-line, um controlador digital de válvula FIELDVUE pode ser usado para criar uma assinatura para uma nova válvula. Essa assinatura captura detalhes sobre fricção da gaxeta, uso de ar, deslocamento da válvula e outros parâmetros, todos os quais podem ser comparados a resultados futuros de testes de assinatura de válvula. Muitas vezes, uma comparação destacará rapidamente os problemas em desenvolvimento, como desalinhamento do instrumento, problemas de suprimento de ar e vazamentos no atuador.
Terceiro, os controladores digitais de válvula FIELDVUE podem monitorar proativamente o desempenho da válvula enquanto ela está em funcionamento e controlando o processo, revelando se uma válvula não está alcançando os estados comandados ou está exibindo uso excessivo de ar ou atrito anormal, por exemplo. Essas informações podem alertar a equipe de manutenção sobre problemas em desenvolvimento e, em muitos casos, o software de diagnóstico pode oferecer uma lista de possíveis causas, ajudando os técnicos a isolar e resolver rapidamente o problema.
Quarto, os controladores digitais de válvula FIELDVUE podem detectar eventos de acionamento e, em seguida, capturar o perfil da válvula e os dados de desempenho antes, durante e após o evento. Esses dados podem não impedir a ocorrência de um evento, mas as informações geralmente são críticas para isolar rapidamente a causa principal do problema e identificar quaisquer componentes com falha para que possam ser reparados rapidamente.
Quinto, os controladores digitais de válvula FIELDVUE são frequentemente usados em aplicações críticas, como em válvulas anti-surge e de intertravamento de segurança. Nessas e em outras aplicações, os controladores digitais de válvula permitem testes de tempos parciais de válvulas para garantir que elas funcionem conforme necessário durante condições anormais, e também podem ser usados para testes de prova parcial para estender os intervalos entre os testes de prova completos necessários.
Sexto, os dados históricos do controlador digital de válvula podem ser combinados com outras informações do processo a montante e a jusante (como pressões de surto ou fluxos oscilantes) para descobrir problemas operacionais. Os controladores digitais de válvula FIELDVUE também podem expor o desempenho de uma válvula em relação a parâmetros e fatores, como pressão do ar de alimentação, ajuste do posicionador ou aderência mecânica.
Sétimo, os controladores digitais de válvula FIELDVUE permitem o monitoramento remoto seguro da válvula oferecido como um serviço por especialistas terceirizados, cujos esforços muitas vezes aliviam o número limitado de funcionários da planta. Com base em dados instantâneos e de tendências, é possível detectar condições anormais que levam a muitos problemas em desenvolvimento. No entanto, esses dados só são úteis se forem coletados em tempo quase real e acessíveis por especialistas com as ferramentas, habilidades e tempo para interpretá-los. A Emerson fornece esses serviços, usando seu software ValveLink™ da Fisher para realizar testes on-line programados de cada válvula enquanto elas operam.
Essas são sete das principais razões pelas quais os controladores digitais de válvula FIELDVUE são amplamente utilizados em plantas de processo, com os usuários finais percebendo os benefícios descritos nas três aplicações a seguir.
Uma fábrica de herbicidas em Iowa reduziu os custos de manutenção anual em US$ 230.000 usando controladores de válvulas digitais FIELDVUE com diagnósticos avançados de válvulas de controle para fazer a transição da manutenção de suas plantas de reativa para preditiva. Em apenas um caso, a planta economizou quase US$ 100.000/hora ao detectar e resolver um problema de válvula de controle em desenvolvimento antes de desligar a unidade.
Uma fábrica de papel na Louisiana estava sofrendo desarmes rotineiros de caldeiras por problemas de posicionamento de amortecedor. Os controladores digitais de válvula FIELDVUE atualizados com diagnósticos avançados eliminaram esses desarmes, evitando perdas de US$ 18.000 por hora em consequência de interrupções não programadas.
Uma usina de energia de ciclo combinado estava retrabalhando todas as válvulas críticas durante cada interrupção para maximizar o tempo de atividade quando a usina voltasse ao serviço. Após a atualização para os controladores de válvulas digitais FIELDVUE e a implementação do software de alerta de diagnóstico, a fábrica conseguiu concentrar seus esforços de reparo durante interrupções com mais eficiência. A planta economizou US$ 68.000 em uma única interrupção e experimentou reduções de custo ano a ano de US$ 33.500. Programas semelhantes em outras plantas da empresa geraram economias médias de US$ 1.200 por válvula.
Essas razões e resultados mostram por que funcionários de plantas de processo frequentemente especificaram os controladores digitais de válvula FIELDVUE no passado e por que muitos deles continuarão no futuro.
Paramais informações, acesse: Emerson.com/FisherThreeMillion.