Os novos detectores de gás da Emerson protegem os trabalhadores e a propriedade com avisos de perigo em ambientes extremos

Rosemount™ 935 e 936 Detector de gás combustível e Detector de gás tóxico de trajetórias abertas da Emerson

Fáceis de instalar e comissionar, os detectores de gás de trajetória aberta da Rosemount acionam alarmes para gases tóxicos e combustíveis em grandes áreas.
Imagem de alta resolução

Rosemount™ 935 e 936 Detector de gás combustível e Detector de gás tóxico de trajetórias abertas da Emerson

A tecnologia de detecção de gás de trajetória aberta da Rosemount fornece um alto grau de cobertura em áreas amplas de até 200 metros (656 pés) de comprimento com medição precisa, mesmo se uma nuvem de gás tóxico ou combustível estiver à deriva em qualquer ponto entre os dispositivos ou quando 95% do feixe de luz estiver obscurecido por neblina, chuva ou poluição.
Imagem de alta resolução

Fáceis de instalar e comissionar, os detectores de gás de trajetória aberta da Rosemount acionam alarmes para gases tóxicos e combustíveis em grandes áreas.

SHAKOPEE, Minnesota (16 de novembro de 2021) – Hoje a Emerson apresentou dois novos detectores de gás de trajetória aberta para aumentar a segurança e reduzir o tempo de inatividade, oferecendo confiabilidade de desempenho em áreas amplas em ambientes extremos e um processo de instalação e comissionamento mais fácil e rápido. Ambientes extremos incluem condições de vibração pesada e temperaturas operacionais que variam de -55 ºC (-67 ºF) a 65 ºC (149 ºF) comumente encontradas em operações de óleo e gás, refino, química, mineração e de sistema de refrigeração em grande escala.

O  usa tecnologia infravermelha para detectar uma grande quantidade de gases hidrocarbonetos altamente combustíveis, incluindo metano, propano e etileno. Apenas na indústria de petróleo e gás, 22% de todas as fatalidades vêm de explosões (combustão ou incêndio) e exposição a gases perigosos, de acordo com as estatísticas mais recentes do Instituto nacional de segurança e saúde ocupacional do CDC.

O  usa tecnologia ultravioleta para detectar sulfeto de hidrogênio e amônia, dois dos gases tóxicos mais comuns em instalações industriais. A Administração de segurança e saúde ocupacional dos EUA considera o sulfeto de hidrogênio imediatamente perigoso para a vida e a saúde a 100 ppm. A amônia irrita a pele, os olhos, o nariz e o trato respiratório a 130 ppm. Ambos os gases são fatais após a exposição em certos níveis.

Aproveitando a tecnologia flash xenon, o Rosemount 936 permite maior flexibilidade de instalação em comparação com a tecnologia Tunable Diode Laser (TDL), que precisa de alinhamento perfeito entre o feixe e o receptor para alta confiabilidade. Com quase o dobro da tolerância para desalinhamento do que o TDL, os usuários podem economizar até 30% do tempo de instalação e otimizar os cronogramas do projeto.

A tecnologia de detecção de trajetória aberta usa uma fonte e um detector. A fonte envia um feixe de luz modulado por meio do espaço monitorado e o detector indica a quantidade de luz absorvida pela presença de gás. Essa abordagem oferece um alto grau de cobertura em áreas amplas de até 200 metros (656 pés) de comprimento com medição precisa, mesmo se a nuvem de gás tóxico ou combustível estiver à deriva em qualquer ponto entre os dispositivos ou quando 95% do feixe de luz estiver obscurecido por neblina, chuva ou fumaça. O sistema também alertará se o caminho estiver completamente bloqueado por uma obstrução física.

Os Rosemount 935 e 936 Detectores de gás de trajetória aberta podem ser usados em combinação com o portfólio completo de produtos de detecção de chama e gás da Emerson como parte de um sistema de segurança abrangente para garantir uma detecção rápida e positiva. Muitas instalações se beneficiam do uso de várias tecnologias para alcançar a proteção máxima.

Para mais informações: Emerson.com/RosemountFlameAndGas

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.