pH- und ORP-Messung bei der Entsalzung von Meerwasser

Flüssigkeitsanalyse in der Wasser- und Abwasserbranche
pH- und Redox-Messung bei der Entsalzung von Meerwasser

Verlängerte Lebensdauer von pH-/ORP-Sensoren

Bei der Entsalzung werden gelöste Mineralsalze aus Meerwasser und Brackwasser entfernt, um das Wasser für den menschlichen Konsum aufzubereiten. Die meisten großen Märkte setzen heute anstelle energieintensiver Verdampfungs-/Destillationsverfahren die Separation durch Umkehrosmose (Reverse Osmosis, RO) mit Membranen ein, da bis zu 99 % der gelösten Feststoffe in Meerwasser durch RO-Membranen getrennt werden können. Die meisten RO-Membranen bestehen heutzutage aus Polyamiden und können pH-Werte zwischen 2 und 10 bewältigen. Freies Chlor, das in der Einlaufstrecke als Biozid in den Meerwasserstrom eingespritzt wird, kann Beschädigungen hervorrufen. Aus diesem Grund wird Natriumsulfit direkt vor den RO-Membranen eingebracht, um freies Chlor zu entfernen. Freies Restchlor (Residual Free Chlorine, RFC) ist ein Oxidationsstoff, der ein Redox-Potenzial von ca. 500–700 mV hat. Die RFC-Eliminierung kann durch eine Natriumsulfitpumpe geregelt werden, bis der Redox-Wert 50–350 mV erreicht. Darüber hinaus kann auch der pH-Wert überwacht werden. Der Rosemount 389 pH/ORP-Sensor verfügt über ein Dreifach-Diaphragma und eignet sich hervorragend zur Verzögerung einer Vergiftung der Referenzelektrode durch Chloridionen in Meerwasser, was zu einer längeren Lebensdauer des pH-Sensors führt.

Hier erfahren Sie mehr
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verlängerte Lebensdauer von pH-/ORP-Sensoren

Entsalzung und pH/Redox-Messungen mit Rosemount pH/ORP-Sensoren und Messumformern

Welcher pH-Sensor ist geeignet?

Die Referenzelektrode in einem pH-Sensor bietet unabhängig vom Prozess ein stabiles Spannungspotential. Die Referenzelektrode verschlechtert sich im Laufe der Zeit, so dass sie ggf. ausgetauscht werden muss. Der Rosemount 389 pH/ORP-Sensor enthält drei Diaphragmen zur Verzögerung einer Vergiftung der Referenzelektrode durch Chloridionen im Meerwasser, während der Rosemount RBI pH-Sensor über fünf Diaphragmen verfügt.

Für einen bestimmten Prozess kann mehr als ein pH-Sensortyp ausgewählt werden. Während viele pH-Sensoren nach der Verwendung entsorgt werden, können einige pH-Sensoren repariert und wiederverwendet werden. Der Rosemount 3500P pH/ORP-Sensor enthält nur zwei Diaphragmen, aber das erste Diaphragma und das Referenzelektrolyt können ersetzt werden.

Dieses Video beschreibt den Wartungsprozess und erleichtert die Entscheidung zwischen einem austauschbaren und einem reparierbaren Sensor.



 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Welcher pH-Sensor ist geeignet?
Entsalzungssensoren

Entsalzung durch Verdampfen

Ältere Entsalzungsanlagen nutzen noch das Verdampfungsverfahren. Meerwasser wird grob gefiltert, um Feststoffe zu entfernen, und dann in einem Aufbereitungstank mit Säure kombiniert. Das behandelte Meerwasser wird in einem Verdampfer erhitzt und der entstehende Dampf wird als Frischwasser gesammelt und rekondensiert. Der Rosemount 389 pH-Sensor verfügt über ein Dreifach-Diaphragma und kann während des gesamten Prozesses zur Überwachung des pH-Werts verwendet werden und so die Reduktion von Kalkbildung auf heißen Oberflächen ermöglichen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Entsalzung durch Verdampfen
pH- und ORP-Messung bei der Entsalzung von Meerwasser

Redox-Messung

Der Rosemount 389 ORP-Sensor enthält ein Platinband, das Elektronen aufnehmen und in die Lösung abgeben kann. Im Laufe der Zeit bildet sich ein Millivolt-Potenzial über das Platinband, das dem Redox-Potenzial der Lösung entspricht. Erfahren Sie mehr über die Grundlagen der ORP-Messung.

Oxidationsstoffe wie freies Chlor, Ozon und Sauerstoff erzeugen positive Redox-Werte, während Reduktionsmittel wie einige organische Verbindungen negative Werte produzieren.

Das Sensorelement des pH-Sensors ist das pH-Glas, während das Sensorelement des Redox-Sensors das Platinband ist. Die übrigen Elemente beider Sensoren sind gleich, einschließlich der Referenzelektrode.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Redox-Messung
Redox-Messung
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.