Es gibt kein Zurück: Alle Unternehmen stehen nun unter Druck, ihre CO2-Bilanz zu mindern. Viele Unternehmen machen jetzt ihre Ziele publik, um ihren Kunden und Investoren zu signalisieren, dass sie sich nicht nur der Umwelt- und Geschäftsrisiken bewusst sind, die sich aus dem Klimawandel ergeben, sondern dass sie auch aktiv Maßnahmen ergreifen, um diesen Risiken zu begegnen.
Der Weg zur Dekarbonisierung erfordert kreative Wege, um das Transportwesen am Laufen zu halten - jedoch mit weniger Verbrauch herkömmlicher fossiler Brennstoffe. Von dieselbetriebenen Lastkraftwagen und schweren Maschinen bis hin zum Treibstoff für Flugzeugstrahltriebwerke suchen Unternehmen nach nachhaltigeren Wegen zur Herstellung der Kraftstoffe, die unsere Gesellschaft in Bewegung halten und funktionieren lassen. Hier kommt die neueste Generation an Biokraftstoffen ins Spiel.
Nehmen wir Oakland, Kalifornien – eine Stadt, die darum wetteifert, bis 2045 der kohlenstoffärmste Ballungsraum in den USA zu sein. In Zusammenarbeit mit dem in Finnland ansässigen Anbieter nachhaltiger Kraftstoffe Neste und Western States Oil betreibt die Stadt ihre Mülltransporter, Straßenkehrmaschinen sowie andere schwere Fahrzeuge und Generatoren nun fast ausschließlich mit Kraftstoff, der aus Fettabfällen der örtlichen Restaurants hergestellt wird.
Auf diese Weise reduziert Oakland nicht nur die Kohlendioxidemissionen und verbessert die Luftqualität für die Anwohner, sondern verbrennt auch Abfälle, die sonst auf Mülldeponien oder im Abwasser landen. Dies ist ein großartiges Beispiel dafür, wie die Kreislaufwirtschaft funktionieren kann – und sie funktioniert laut Libby Schaaf, der Bürgermeisterin von Oakland, auch für den öffentlichen Haushalt.
Erneuerbare Treibstoffe: Die nächste Generation
Die Idee von Biokraftstoffen ist nicht neu. Diese Produkte werden seit mindestens zwei Jahrzehnten hergestellt, im Zuge des Strebens nach Klimalösungen hat sich jedoch die Technologie dahinter gewandelt und weiterentwickelt.
Biokraftstoffe werden aus landwirtschaftlichen Abfällen sowie aus traditionellen Nutzpflanzen hergestellt, die speziell als Brennstoffrohstoff angebaut werden – insbesondere Mais und Sojabohnen – und hauptsächlich von großen Agrarunternehmen produziert werden. Diese Produkte wurden mit Erdölbrennstoffen vermischt, wodurch die CO2-Emissionen bei der Verbrennung gesenkt werden. Während dieser Biokraftstoff der ersten Generation die Möglichkeit bot, zu lernen, wie man Kraftstoffquellen für den Transport weiterentwickeln kann, hatte Ethanol auch seine Nachteile, da Motorschäden manchmal beschleunigt wurden.
„Die Umstellung auf erneuerbaren Diesel kostet kein Geld“, sagt Libby Schaaf, Bürgermeisterin von Oakland. „Nicht auf erneuerbaren Diesel umzustellen kostet uns sowohl den Klimawandel als auch übermäßige Emissionen. Es ist die beste Investition, die ein Unternehmen oder eine Stadt tätigen kann.“
Die neue Generation von Rohstoffen für erneuerbaren Biokraftstoff reicht von Pflanzenölen über Algen bis hin zu Yakfett. Die Verwendung von landwirtschaftlichen Nebenprodukten, Lebensmittel- und Gartenabfällen, wie Kartoffelschalen und Baumrinde, sowie organischen Gewerbeabfällen trägt zur Abfallreduzierung bei. Darüber hinaus wird vermieden, dass wertvolles Ackerland und Wasser für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden, was eine der größten Herausforderungen für die Industrie darstellt. Letztlich geht es darum, bei der Verarbeitung die höchste äquivalente Kohlenstoffintensität zu erzielen, die einen größeren Mehrwert liefert.
Eine schnell wachsende Industrie
Biokraftstoffhersteller wie Neste verwenden ein anderes Behandlungsverfahren als bei der Herstellung von herkömmlichem Ethanol und Biodiesel und produzieren erneuerbaren Diesel der nächsten Generation aus nichtfossilen Quellen, liefern aber chemisch identische Flugzeugtreibstoff- und Dieselprodukte. Das bedeutet, dass sie nicht mit Erdölprodukten gemischt werden müssen, sondern einfach als „Drop-in“-Kraftstoff für bestehende Verbrennungs- oder Strahltriebwerke verbrannt werden können, ohne Sulfate oder schädliche Aromaten. Tatsächlich hat Neste eine Emissionseinsparung von 90 % ermittelt, wenn von 100 % fossilem Diesel auf 100 % erneuerbaren Diesel umgestellt wird.
Diese Fortschritte, die Biokraftstoffe sauberer und anpassungsfähiger machen, führen in Verbindung mit dem zunehmenden Druck durch die Regulierungsbehörden und den sich ändernden Erwartungen der Verbraucher weltweit zu einem raschen Wachstum der Branche. Weltweit wird erwartet, dass die Kapazität für erneuerbaren Diesel bis 2024 etwa 4,3 Milliarden Gallonen pro Jahr erreichen wird, was einem Anstieg von rund 600 Millionen Gallonen im Jahr 2017 entspricht.
Die Einführung der richtigen Technologie kann sich erheblich auf die Unternehmensgewinne auswirken und auch dazu beitragen, die Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen zu erreichen.
Und genau hier setzt Emerson an. Emerson ist ein führender Partner bei der Entwicklung der Biokraftstoffindustrie, der Automatisierungs- und andere Spitzentechnologien verwendet, um Präzision und Effizienz zu erhöhen und präzise Berichte zu erstellen, wie z. B.:
Die Einführung der richtigen Technologie kann sich erheblich auf die Unternehmensgewinne auswirken und auch dazu beitragen, die Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen zu erreichen. Im Rahmen der digitalen Transformation der Neste-Raffinerie für erneuerbare Biokraftstoffe in Singapur beispielsweise tragen Emersons Automatisierungssysteme und Software dazu bei, die Produktion bis 2023 auf bis zu 1,3 Millionen Tonnen pro Jahr zu steigern.
Die Nachfrage nach Nachhaltigkeit ist ungebrochen. Biokraftstoffe stehen zwar noch immer im Schatten fossiler Brennstoffe, die seit einem Jahrhundert dominieren, sind aber zunehmend anpassungsfähig und wettbewerbsfähig in einer Welt, in der der Wettlauf um die Reduzierung der Treibhausgasemissionen in vollem Gange ist.
Die Nachfrage nach erneuerbaren Treibstoffen und anderen nachhaltigen Produkten wird noch zunehmen, da Bürger und Regierungen auf bessere Alternativen drängen. Und das ist auch wirtschaftlich sinnvoll: Die rechtlichen Rahmenbedingungen ändern sich schnell und fördern klimafreundliche Ansätze. Unternehmen, die die Umstellung eher früher als später beginnen, werden auf dem sich entwickelnden Markt widerstandsfähig und wettbewerbsfähig sein.