Soluções de monitoramento de barragem de resíduos wireless e soluções de vazão de lama de mineração em ação

Conhecimentos de especialistas

Next-Generation Knife Gate Valves for Dewatered Tailings Applications

With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.

leia mais
Andy Coxall
Improving Tailings Management in Mining Operations

Andy Coxall joins podcast host Jim Cahill to discuss the challenges in tailings management, the problems with valves not suited for this severe-service application, and why severe-service knife gate valve technology such as the Clarkson KS1 is the best choice for these challenging slurry applications.

leia mais
Alek Duerksen
Tailings Valve Difficult Choices

Alek Duerksen’s Global Mining Review article, Making the Difficult Choices, describes the difficulties of tailing disposal and provides suggestions for choosing the proper automated isolation valves for this application.

leia mais

Perguntas frequentes sobre resíduos de minas

Por que é importante gerenciar o risco de resíduos?
Por que as válvulas são importantes no projeto de operações de resíduos?
Por que as válvulas são importantes no projeto de operações de resíduos?
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Perguntas frequentes sobre resíduos de minas

O mais recente

O novo controlador de nível e vazão da Emerson reduz a complexidade em aplicações de água e...

O controlador Rosemount 3490 ajuda a otimizar processos, aumentar a sustentabilidade e garantir a conformidade regulamentar

Emerson escolhida como parceira de automação para a maior recicladora de baterias de íon de lítio...

Colaboração com a SungEel HiTech promove a excelência operacional nas instalações de reciclagem de baterias sustentáveis em expansão da empresa

Resumo da notícia: Novo transmissor de posição oferece melhor desempenho em aplicações de...

O transmissor de posição de válvula FIELDVUE 4400 da Fisher fornece vantagens sobre os interruptores de limite, como confiabilidade melhorada...
Ative o JavaScript para usar este site.