Ativos móveis de mineração, como recuperadores de empilhadeiras, furadeiras de explosão, escavadeiras elétricas e linhas de arrasto são a principal força de trabalho em seu poço de mina, ainda que altamente suscetíveis a falhas mecânicas devido às tarefas que eles executam.
Quando uma falha mecânica não é detectada cedo o suficiente, pode haver tempo de inatividade não planejado e perda na produtividade. A Emerson trabalha com suas equipes de operações de mineração e manutenção para fornecer sistemas de monitoramento de condições on-line e wireless de ativos móveis de mineração que expõem o estresse das máquinas, capturam dados valiosos de ativos remotos e os integram em uma interface de software comum para melhorar o desempenho de seus ativos móveis de mineração essenciais.
Monitoramento da escavadeira
Monitoramento de desempenho e condições em tempo real de sua escavadeira elétrica.
Monitoramento da condição do recuperador de empilhadeira.
Monitoramento de desempenho e condições em tempo real de seus recuperadores de empilhadeira.
O desempenho do circuito de fragmentação é fundamental para a eficiência do moinho e da flutuação. Devido à variabilidade no tamanho e dureza do minério e das taxas de alimentação, este circuito frequentemente sofre tempo de inatividade por bloqueios no triturador, danos na esteira transportadora e desgaste mecânico das telas. Além disso, a fragmentação ineficiente afeta o carregamento da esteira transportadora, o que leva rapidamente a telas bloqueadas e aumenta o volume de minério que é recirculado no circuito de fragmentação.
A Emerson pode ajudá-lo a otimizar seu circuito de fragmentação com controle de máquina determinístico de alta velocidade e Edge Analytics para obter o desempenho ideal do circuito de fragmentação.
Otimização e controle do circuito de fragmentação
Otimização em tempo real do circuito de fragmentação com os PACSystems da Emerson.
Embora as minas estejam cada vez mais mudando para fontes de energia renovável em uma tentativa de aumentar a sustentabilidade da mineração e reduzir o consumo energético, muitas plantas ainda utilizam configurações híbridas do tipo diesel-solar.
Com pouca visibilidade das operações ativas da planta e do consumo energético em todo o local, é difícil equilibrar as exigências do local entre energia renovável e energia dos geradores a diesel. Isso leva a frequentes picos de energia e a um tempo de inatividade inesperado.
As soluções de controle Edge e Edge Computing dos PACSystems da Emerson também podem analisar dados de consumo energético e iniciar eficientemente os geradores a diesel quando a energia de fontes renováveis for inadequada para atender aos requisitos de energia do local.
Otimizando energia renovável e diesel em microrredes híbridas em minas
Otimização em tempo real de geradores a diesel com os PACSystems da Emerson.
Trituradores, telas vibratórias e transportadores são ativos críticos de mineração fixos dentro do circuito de fragmentação de minério da mina. O desempenho e a confiabilidade desses ativos e o circuito geral de fragmentação de minério impactam toda a operação de processamento. Assim como outros ativos de mineração, transportadores e trituradores são altamente suscetíveis a rupturas mecânicas ao longo do tempo, devido ao desgaste que sofrem.
Os especialistas da Emerson podem trabalhar com você para equipar seus transportadores e trituradores com soluções wireless de monitoramento de condições para que suas equipes de manutenção possam tomar medidas corretivas conforme necessário e melhorar a disponibilidade de seus ativos críticos de mineração fixos.
Monitoramento de transportador
Monitoramento de desempenho e condições em tempo real de seus transportadores.
Soluções de medição wireless para transportadores
Monitoramento wireless em tempo real da condição de seus transportadores.
Monitoramento da condição do triturador
Monitoramento de desempenho e condições em tempo real de seus trituradores.
A desidratação eficaz é crucial para operações de mineração de superfície mais seguras e sustentáveis. Infelizmente, as bombas ficam suscetíveis a falhas mecânicas se não passarem por manutenção adequada. Apesar de serem bombas críticas, muitas vezes elas são controladas manualmente e carecem de coleta de dados e monitoramento remoto, o que muitas vezes leva a um tempo de inatividade custoso e não planejado.
A Emerson tem vasta experiência trabalhando com o desempenho de controle e o monitoramento da condição de suas bombas de desidratação em poços de mina. Nossos especialistas podem orientá-lo na seleção da melhor solução para iniciar a coleta de dados e o monitoramento das condições, a fim de melhorar a disponibilidade da bomba crítica.
Soluções de gestão do desempenho de ativos
Monitoramento da condição e melhor gestão de desempenho para seus ativos de mineração fixos e móveis críticos.
Controladores programáveis para a automação (PAC) de suas bombas
Soluções de controle e análises habilitadas por Edge para o desempenho otimizado da máquina de mineração.
Soluções do sistema de controle distribuído (DCS) para automação de bombas e muito mais
Controle integrado para bombas críticas a fim de aprimorar a visibilidade e a gestão de desempenho de ativos.
Tom Francisco
In an Engineering and Mining Journal Article, Shovel Service Suppliers Help Cut Costs, CO2, Emerson’s Tom Francisco joins other mining experts to describe ways to extend the life and improve maintenance practices on these critical assets for mining operators.
leia mais
Cristián Doerr
Cristián Doerr notes that many industries have dealt with the corrosive issues of salt water for decades and have learned over the years where they can get away with standard practices, and where they are better off investing in more corrosion resistance.
leia mais
Jim Cahill
To drive improvements in safety and reliability, it’s important to get real-time insight in the health of the critical mining assets. Not only can additional sensors provide early indication of asset performance issues, the use of preconfigured applications that use machine learning algorithms to continuously analyze process data and condition-based data can alert decision makers to act before...
leia maisPerguntas frequentes sobre mineração e manuseio de minério
Plantas de manuseio de minas e minérios evitam falhas usando automação comprovada e tecnologia Edge. Melhor conectividade e análise de dados levam imediatamente a um melhor tempo de atividade operacional e utilização de ativos. Assim como muitas grandes indústrias de processamento, as operações de mineração usam muitos instrumentos, válvulas, bombas e controles de motores. Com a instrumentação e Edge Computing correta, todos esses dispositivos podem transmitir informações valiosas de monitoramento da condição da máquina para um sistema de gestão de ativos de supervisão (AMS). Com instrumentos HART, módulos de E/S habilitados por HART e controladores e software de supervisão com capacidade de HART, esses dados fonte fluem diretamente para o software AMS. Os usuários podem garantir que as calibrações dos instrumentos estejam atualizadas, confirmar que os instrumentos e válvulas estejam em boas condições (não entupidos ou desgastados) e identificar proativamente os problemas para que possam solicitar substituições e planejar paradas.
Os controladores lógicos programáveis tradicionais (PLCs) normalmente formam a plataforma de automação da tecnologia operacional de linha de frente (OT) usada em todas as operações de mineração. Esses dispositivos são comumente usados para controle em tempo real, mas apenas mais recentemente têm sido utilizados para implementar comunicações e análises IIoT de nível mais alto. Essa alteração é possibilitada por métodos aprimorados de computação de TI que estão se fundindo com plataformas OT, resultando em eficazes controladores de TI/OT localizados na capa Edge. Os dados disponíveis na capa Edge operacional agora são facilmente acessíveis e capazes de serem processados e transmitidos, abrindo caminho para análises e otimização de implantações.
Novos sistemas podem ser projetados e construídos de forma nativa para aproveitar a automação Edge, e os sistemas atuais podem ser adaptados com Edge Controllers instalados em paralelo com a automação existente para obter os dados mais importantes do hardware obsoleto e dos dispositivos IIoT mais novos.
Os dispositivos Edge podem ser implantados em várias aplicações de mineração para otimizar circuitos de fragmentação e otimização de energia de microrrede.
Monitoramento remoto ou monitoramento remoto de ativos é uma ferramenta vital para a mineração, uma vez que os ativos de mineração estão geograficamente dispersos. Envolve a coleta de dados de ativos móveis de mineração que fornecem status e desempenho à distância.
O monitoramento das condições é uma ferramenta que avalia a condição e a integridade da máquina. Envolve vários tipos de aquisição de medição e fornece os detalhes de diagnóstico necessários para prever a falha da máquina. O monitoramento das condições pode ser aplicado aos recuperadores de empilhadeira, escavadeiras elétricas, trituradores, transportadores e vários outros tipos de máquina.