Misurazione di pH e ORP nella dissalazione dell'acqua di mare

Analisi dei liquidi nel settore delle acque e delle acque reflue
Misurazione di pH e ORP nella dissalazione dell'acqua di mare

Durata del sensore pH/ORP prolungata

La desalinizzazione è il processo di rimozione dei sali minerali disciolti dall'acqua di mare e salmastra per il consumo umano. Per la maggior parte i mercati principali impiegano oggi la separazione a membrana con osmosi inversa (RO) al posto dei processi di evaporazione/distillazione ad alta intensità energetica, poiché le membrane RO possono separare fino al 99% dei solidi disciolti nell'acqua di mare grezza. Per la maggior parte le membrane RO nei sensori di pH oggi sono realizzate in poliammide e possono tollerare qualsiasi livello di pH compreso tra 2 e 10. Tuttavia, i sensori di pH possono essere danneggiati dal cloro libero iniettato a monte nel flusso di acqua marina come biocida. Per questo motivo, il solfito di sodio viene introdotto subito prima delle membrane RO per rimuovere il cloro libero. Il cloro libero residuo (RFC) è un ossidante e registra un potenziale di riduzione dell'ossidazione (ORP) di circa 500-700 mV. L'eliminazione dell'RFC può essere controllata da una pompa di solfito di sodio finché il valore ORP non raggiunge 50-350 mV. Inoltre, è possibile monitorare anche il pH. Il sensore di pH/ORP Rosemount 389 è dotato di una tripla giunzione di riferimento ed è ideale per ritardare l'avvelenamento dell'elettrodo di riferimento da parte degli ioni cloruro presenti nell'acqua di mare, prolungando la durata del sensore di pH.

Ulteriori informazioni
Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Durata del sensore pH/ORP prolungata

Desalinizzazione e misura di pH/ORP con i sensori e i trasmettitori di pH/ORP Rosemount

Quale sensore di pH è applicabile?

L'elettrodo di riferimento in un sensore di pH fornisce un potenziale di tensione stabile indipendente dal processo. L'elettrodo di riferimento si degrada nel tempo e infine richiede una sostituzione. Il sensore di pH/ORP Rosemount 389 contiene tre giunzioni di riferimento per ritardare l'avvelenamento del riferimento da parte degli ioni cloruro nell'acqua di mare, mentre il sensore di pH Rosemount RBI contiene cinque giunzioni di riferimento per rallentare ulteriormente la degradazione.

È possibile selezionare più di un tipo di sensore di pH per un particolare processo. Mentre molti sensori di pH vengono scartati dopo l'uso, alcuni sensori di pH possono essere ricostruiti e riutilizzati. Il sensore di pH/ORP Rosemount 3500P contiene solo due giunzioni di riferimento, ma la giunzione di riferimento e l'elettrolita di riferimento sono ricostruibili.

Questo video illustra il processo di manutenzione per decidere tra un sensore sostituibile e uno ricostruibile.



 

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Quale sensore di pH è applicabile?
Sensori di desalinizzazione

Desalinizzazione per evaporazione

Gli impianti di desalinizzazione meno recenti utilizzano ancora il processo di evaporazione. L'acqua di mare grezza viene filtrata grossolanamente per rimuovere i solidi e poi combinata con l'acido in un serbatoio di trattamento. L'acqua di mare trattata viene riscaldata in un evaporatore, il cui vapore viene raccolto e ricondensato come acqua dolce. Il sensore di pH Rosemount 389 è dotato di una tripla giunzione e può essere utilizzato durante tutto il processo per monitorare i livelli di pH e contribuire a ridurre la formazione di calcare sulle superfici calde.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Desalinizzazione per evaporazione
Misurazione di pH e ORP nella dissalazione dell'acqua di mare

Misura dell'ORP

Il sensore ORP Rosemount 389 contiene una banda di platino che può accettare e donare elettroni alla soluzione. Nel tempo, si forma un potenziale di millivolt attraverso la banda di platino, che rappresenta l'ORP della soluzione. Maggiori informazioni sui fondamenti della misurazione dell'ORP.

Gli ossidanti come il cloro libero, l'ozono e l'ossigeno producono valori ORP positivi, mentre i riduttori come alcuni composti organici producono valori negativi.

L'elemento di rilevamento del sensore di pH è il vetro di pH, mentre l'elemento sensibile del sensore di ORP è la banda di platino. Gli elementi rimanenti di entrambi i sensori sono gli stessi, incluso l'elettrodo di riferimento.

Scopri di più...
Fare clic per continuare la lettura Misura dell'ORP
Misura dell'ORP
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.