Storie sull'innovazione correlate
Innovazioni e soluzioni intelligenti progettate per settori fondamentali per l'approvvigionamento alimentare, l'energia e la produttività a livello mondiale.
Mentre gli acquirenti più esperti di tecnologia già utilizzano la stampa 3D di beni di consumo, i leader nel settore industriale e produttivo stanno adottando una tecnologia simile per affrontare le più complesse sfide ingegneristiche e produttive dei clienti.
Noi di Emerson vediamo la produzione additiva come un passo verso il futuro: un futuro in cui i tecnici potranno affrontare i problemi in modi nuovi ed entusiasmanti.
Produzione additiva
Cos'è la produzione additiva? Pensa alla stampa in 3D applicata alle richieste più complesse del mondo industriale. La produzione additiva descrive la tecnologia che costruisce oggetti tridimensionali aggiungendo materiale, strato dopo strato, partendo da un modello digitale. Gli esperti stanno esplorando rapidamente la grande varietà di utilizzi di questa tecnologia in veloce evoluzione. Mentre la stampa in 3D con la plastica sta diventando parte della normalità, la stampa in 3D con leghe metalliche è una nuova frontiera che fa crollare i limiti imposti dai processi tradizionali.
La produzione additiva consente agli ingegneri di Emerson di espandere il loro pensiero oltre i limiti dei processi produttivi standard. Offre agli ingegneri una soluzione per progettare e produrre delle soluzioni innovative che vengano incontro a processi ancora più esigenti e rigidi Inoltre, la produzione additiva accelera significativamente la progettazione, la prototipazione e le fasi di test dei nuovi prodotti e promette di semplificare significativamente la filiera della produzione. Emerson sta registrando una riduzione di circa l'85% del tempo di progettazione e di sviluppo del prodotto ingegnerizzato.
E non sono solo gli ingegneri Emerson a trarre vantaggio dalla produzione additiva. Molti clienti Emerson risolvono problemi specifici del controllo e dell'automazione dei processi, sia che queste derivino dal fluido di processo che dalle condizioni di processo, la produzione additiva ha migliorato chiaramente l'abilità di Emerson di costruire, convalidare e consegnare soluzioni efficaci per i clienti.
Stampa del futuro in tutto il mondo
"Questa nuova tecnologia apre nuove porte e consente di realizzare innovazioni che prima non potevano prendere vita al di fuori di una simulazione al computer" ha osservato Adam Boyle, direttore delle operazioni di produzione additiva globali in Emerson Automation Solutions. "La produzione additiva permette di trovare velocemente il miglior progetto per un prodotto. Ora, il nostro team può sviluppare e produrre più progetti in una volta e fare affidamento su test nel mondo reale per determinare quale di questi funzionerà meglio. In un settore dove la sicurezza e le prestazioni sono di primaria importanza, è fondamentale possedere questo livello di precisione."
Attraverso una collaborazione con il Singapore Economic Development Board e la Nanyang Technological University, Emerson ha aperto un nuovo centro di produzione additiva a Singapore dedicato all'accelerazione della produzione additiva come tecnologia di produzione. Questo centro si dedicherà sulla produzione di valvole e componenti per l'automazione per le industrie di processo, con velocità e flessibilità maggiori rispetto alla produzione tradizionale.
Boyle e il suo team supervisionano il programma di produzione additiva di Emerson, lanciato più di tre anni fa con l'apertura del nostro primo centro tecnologico per la produzione additiva a Marshalltown, Iowa, Stati Uniti. I due centri di Marshalltown e Singapore stanno collaborando attivamente su servizi di ricerca, sviluppo e produzione pilota per tutte le attività Emerson nel mondo.
I centri Emerson continueranno ad esplorare i molti benefici della produzione additiva, in particolar modo quelli riguardanti la filiera. La possibilità di costruire prodotti su richiesta è significativa, soprattutto per un settore che spesso deve lottare con le sfide della filiera inerenti alla fornitura di bassi volumi di soluzioni ingegnerizzate.
"La produzione additiva cambia le carte in tavola per il nostro settore e potrebbe, alla fine, mettere l'ultimo tassello nel mosaico della rivoluzione industriale: la capacità di produrre velocemente un basso volume di componenti con un alto grado di diversità", ha detto Boyle. "Le possibilità offerte da questa tecnologia sono infinite e siamo entusiasti di impiegare le nostre energie per svelare le prossime importanti applicazioni per i clienti e i settori che serviamo".
Noi di Emerson vediamo nel futuro risoluzioni originali delle sfide, stampate per soddisfare le esigenze precise dei nostri clienti.