Hiker stands atop green, snow-covered pipeline

Lontano dagli occhi non vuol dire lontano dal cuore









Proteggiamo le nostre tubazioni

La tecnologia Emerson è essenziale per aiutare le aziende a prevenire quei problemi che prima non riuscivano a rilevare in anticipo, ed ad affrontare quelli che oggi si presentano più velocemente che mai. Tuttavia, il fatto ancora più importante è che questa permette di prevenire prima di tutto il verificarsi delle perdite.













Ogni singolo giorno milioni di chilometri di tubazioni trasportano idrocarburi (come ad esempio il greggio od il gas naturale) dalla fonte alle raffinerie e, alla fine, ai consumatori. Queste tubazioni attraversano i paesaggi per lo più nascoste e passano per tranquilli luoghi selvaggi e comunità movimentate, fornendo il metodo odierno più sicuro ed efficiente al mondo per il trasporto degli idrocarburi.

Con circa 4 milioni di chilometri di tubazioni solo negli Stati Uniti, stanno aumentando sempre di più le preoccupazioni riguardo all'integrità ed alla sicurezza di questa rete. Infatti, la metà di queste tubazioni sono state realizzate da 50 anni o più. Tuttavia, grazie all'approccio Emerson per la gestione dell'integrità delle tubazioni, le possibilità per la prevenzione delle perdite non sono mai state così buone.

Per avere una visione più chiara di quello che sta accadendo all'interno della tubazione, i dispositivi di rilevamento Emerson vengono collocati lungo il percorso del tubo per raccogliere costantemente dati. Questi dispositivi intelligenti (insieme ad una serie di applicazioni software per l'integrità delle tubazioni e la gestione operativa ed una serie di strumenti software analitici integrati e basati sul rischio) consentono alle aziende nel settore energetico di monitorare le condizioni che identificano i potenziali punti deboli nella tubazione, con una distribuzione mirata dei capitali alle aree più a rischio della stessa.

Per esempio, la tecnologia all'avanguardia Emerson può determinare la corrosione ed il tasso di assottigliamento della parete della tubazione, guadagnando del tempo fondamentale e dando agli ingegneri delle informazioni in tempo reale riguardo alle azioni di manutenzione preventiva da eseguire. Nel frattempo, i sistemi di controllo Emerson forniscono delle soluzioni immediate, come ad esempio la riduzione della portata per abbassare la pressione nella tubazione, diminuendo le possibilità di contrattempi. Questa combinazione di informazioni in tempo reale con software e servizi di supporto decisionale aumenta l'efficienza operativa, la redditività commerciale e la sicurezza nelle tubazioni per il petrolio ed il gas.

Rilevamento avanzato delle perdite

Sebbene la tecnologia per le tubazioni abbia avuto dei notevoli progressi, nessun tubo è perfetto. Quando si tratta di perdite nelle tubazioni, la differenza tra l'identificazione di queste in 10 minuti od in 10 ore fa la differenza tra un problema che si risolve velocemente ed un disastro che arriva ai notiziari. È una responsabilità che non prendiamo alla leggera.

Nella rara eventualità in cui si verifichi una perdita, Emerson possiede la più avanzata tecnologia per il rilevamento delle stesse: questa permette di identificare la perdita e localizzarne la posizione precisa, in modo da poter intraprendere immediatamente azioni correttive per ridurne l'impatto. Ottenendo il meglio da una molteplicità di dati, questa tecnologia fornisce in tempo reale una modellazione transitoria della tubazione, un preziosissimo strumento per tutti gli operatori del mondo che lavorano in questo campo.

La nostra tecnologia è essenziale per aiutare le aziende a prevenire quei problemi che prima non riuscivano a rilevare in anticipo, ed ad affrontare quelli che oggi si presentano più velocemente che mai. Tuttavia, il fatto ancora più importante è che questa permette di prevenire prima di tutto il verificarsi delle perdite.

Per noi di Emerson, la protezione dell'ambiente è un tubo da sogno... realizzabile. Grazie alle nostre innovazioni per la gestione dell'integrità delle tubazioni, questo sogno è diventato una realtà globale.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.