Uno dei più grandi cracker di etano del mondo, una joint venture tra Chevron Phillips Chemical e QatarEnergy, si avvarrà del supporto dell'ecosistema digitale Plantweb per ottimizzare le operazioni e ridurre le emissioni
ST. LOUIS (13 marzo 2023) - Emerson (NYSE: EMR), leader mondiale della tecnologia e del software, fornirà tecnologie di automazione, software e analisi con il proprio ecosistema digitale Plantweb™ per il Golden Triangle Polymers Project, un impianto di polimeri integrati di scala mondiale sulla costa del Golfo del Texas. Il costo totale di installazione del progetto dovrebbe essere di 8,5 miliardi di dollari USA ed è una joint venture tra Chevron Phillips Chemical Company LP e una controllata indiretta di QatarEnergy. Le operazioni inizieranno nel 2026.
Ideato per l'utilizzo della più recente tecnologia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG), il progetto mira a ridurre le emissioni di gas serra di circa il 25% rispetto a strutture simili presenti negli Stati Uniti e in Europa.
"Conosciamo le tecnologie di automazione digitale, il portafoglio di software industriali e la profonda esperienza nel campo dell'energia di Emerson, per questo ci affidiamo a loro per garantire che un progetto di questa portata funzioni in modo sicuro e affidabile, ottimizzi l'uso di energia e riduca le emissioni", ha affermato David Godard, Project Director del Golden Triangle Polymers Project.
Il Golden Triangle Polymers Project, che si trova a Orange, Texas, include un cracker di etano da 2.080 KTA oltre a due unità per polietilene ad alta densità da 1.000 KTA. Il polietilene viene utilizzato per produrre beni durevoli e imballaggi essenziali per proteggere gli alimenti e mantenere sterili i materiali utilizzati in medicina e sanità.
"Il Golden Triangle Polymers Project e il complesso petrolchimico Ras Laffan annunciato di recente in Qatar sono tra i principali cracker di etano del mondo ed entrambi utilizzano le tecnologie di automazione digitale, il software e le competenze di Emerson per garantire operazioni più sicure, intelligenti e sostenibili", ha dichiarato Ron Martin, Presidente di Emerson, Americas. "Siamo orgogliosi di supportare le storie di eccellenza di Chevron Phillips Chemical e QatarEnergy che si concretizzeranno nella costruzione di strutture ottimizzate di livello mondiale".
Emerson fornirà sistemi integrati di controllo dei processi e di sicurezza che sfruttano tecnologie predittive avanzate per ridurre la complessità operativa e minimizzare il rischio dei progetti mediante i propri sistemistrumentati per la sicurezza, il sistema di controllo distribuito DeltaV™, le soluzioni di analisi dei gas e i cromatografi Rosemount. Il progetto si avvale inoltre dei software di simulazione Mimic™ di Emerson e AspenTech HYSYS® per la formazione degli operatori, la gestione dell'energia, l'analisi della sicurezza e l'ottimizzazione operativa. Il software di gestione delle operazioni AgileOps e i servizi di gestione degli allarmi di Emerson aiuteranno il personale a monitorare e garantire la sicurezza, gli allarmi e il sistema di controllo per migliorare l'integrità di processi e operazioni.
Il Golden Triangle Polymers Project si trova a circa 180 chilometri a est di Houston, nella regione del "Golden Triangle" del Texas, che comprende la città di Orange.
Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson
Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.