Il nuovo trasmettitore wireless di Emerson offre una flessibilità senza precedenti per il controllo e il monitoraggio degli asset sul campo

Trasmettitore di ingresso/uscita multi-discreto wireless Rosemount 802, mostrato in posizione aperta

Il trasmettitore di ingresso/uscita multi-discreto wireless Rosemount™ 802 di Emerson, mostrato con il modulo di alimentazione SmartPower™ opzionale installato, fornisce otto canali I/O configurabili discreti. Immagine ad alta risoluzione



Trasmettitore di ingresso/uscita multi-discreto wireless Rosemount 802, mostrato in posizione chiuso

Il trasmettitore di ingresso/uscita multi-discreto wireless Rosemount™ 802 è classificato per l'uso in aree pericolose e con protezione ambientale. Immagine ad alta risoluzione




Elimina la necessità di cablaggio elettrico, canaline per conduit e scatole di giunzione grazie al trasmettitore Rosemount™ 802, la scelta ideale per applicazioni di I/O discrete ad alta densità.

Il trasmettitore di ingresso/uscita multi-discreto wireless Rosemount 802 consente il controllo remoto degli asset che aiuta a ridurre i costi, migliorare la sicurezza e aumentare la produttività

SHAKOPEE, Minn.
(20 agosto 2024) – Oggi Emerson ha annunciato il rilascio del Trasmettitore di ingresso/uscita multi-discreto wireless Rosemount™ 802, dotato di otto canali di ingresso/uscita (I/O) discreti, ciascuno configurabile come ingresso o come uscita. La funzionalità WirelessHART® consente al trasmettitore di connettersi ad una gateway wireless, che può a sua volta collegarsi ad un host, ad esempio un sistema di controllo o un sistema di gestione degli asset, tramite una connessione cablata. Questo consente all'host di monitorare e controllare gli asset da remoto su una rete WirelessHART. 

Il nuovo trasmettitore Rosemount 802 e il suo predecessore, il trasmettitore a doppio ingresso/uscita discreto Rosemount 702, sono gli unici trasmettitori di I/O remoti abilitati per WirelessHART attualmente disponibili, e vanno a supportare la visione di Boundless Automation™ di Emerson con configurazione flessibile e facilità di implementazione grazie alla connettività wireless.

Le funzionalità wireless del nuovo Rosemount 802 riducono drasticamente i costi associati al monitoraggio e al controllo degli asset installati sul campo, come motori, valvole e pompe, che tradizionalmente richiedono visite impegnative in termini di tempo da parte dei tecnici o una connessione cablata. Il nuovo Rosemount 802 riduce al minimo questi costi e migliora la sicurezza eliminando la necessità della presenza di un tecnico in campo nelle aree pericolose mantenendo comunque i livelli di controllo di ingresso e uscita discreti abilitati dal sistema host.  

Il nuovo modello Rosemount 802 ha un funzionamento simile a quello dei trasmettitori Rosemount 702, ma con otto canali di I/O invece di due, configurabili ciascuno come ingresso o uscita discreti. Per installazioni in cui sono presenti più asset in un'unica area e ognuna di esse deve essere monitorata e/o controllata, il trasmettitore 802 è una soluzione più conveniente rispetto al Rosemount 702.

Le opzioni di alimentazione includono alimentazione di linea esterna con corrente diretta a 10-30 volt o un modulo Emerson SmartPower™. Quest'ultima opzione non richiede cablaggio elettrico, fornisce fino a otto anni di funzionamento senza manutenzione e può essere sostituita rapidamente e facilmente sul campo. 

Il trasmettitore Rosemount 802 è certificato secondo le seguenti norme di sicurezza: ATEX Zona 2 a sicurezza intrinseca, USA Divisione 2 non a prova di accensione e Zona 2 a sicurezza intrinseca, Canada Divisione 2 non a prova di accensione e Zona 2 a sicurezza intrinseca e IECEx Zona 2 a sicurezza intrinseca. La custodia del dispositivo ha una classificazione conforme a NEMA® 4X e IP66.

Per saperne di più, fai clic qui : Emerson.com/Rosemount802.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.