Ulteriori informazioni

Il primo gascromatografo a trasmettitore del settore che, con un unico analizzatore, misura sia lo zolfo che l'energia del gas naturale

Gascromatografo Rosemount 700XA di Emerson

Il gascromatografo Rosemount 700XA di Emerson consente di eseguire la misura dei composti dello zolfo e l'analisi del valore di riscaldamento del gas naturale con un unico analizzatore compatto. Immagine ad alta risoluzione
 

Il gascromatografo Rosemount 700XA di Emerson riduce i costi fino al 50% e ingombra fino a solo il 40% in applicazioni su gas naturale

SHAKOPEE, Minn. (8 settembre 2020) – Emerson ha presentato oggi il (GC) Rosemount™ 700XA, la prima soluzione ad analizzatore singolo del settore per la misura dei composti dello zolfo e del contenuto energetico del gas naturale. Una soluzione a costo contenuto che garantisce i requisiti di qualità del gas e il valore di riscaldamento per la distribuzione in conduttura, la lavorazione di gas naturale liquefatto (GNL), l'elaborazione di liquidi di gas naturale misti e ad alta purezza (NGL) e per il commercio internazionale di GNL. Il prodotto inoltre soddisfa gli standard operativi e di sicurezza che proteggono tubazioni, impianti di lavorazione, sistemi di distribuzione e lavoratori utilizzando un GC singolo, compatto e di tipo trasmettitore.

Se le generazioni precedenti di gascromatografi richiedevano l'acquisto di analizzatori separati per la misurazione dello zolfo e l'analisi del valore di riscaldamento, il nuovo gascromatografo Rosemount 700XA è dotato di un rilevatore fotometrico a microfiamma (FPD) che consente ai clienti di ridurre i costi iniziali delle apparecchiature fino al 50% e l'ingombro fino al 40%.

La configurazione installabile in campo e di tipo trasmettitore del Rosemount 700XA rende il gascromatografo molto più flessibile, poiché consente il montaggio in prossimità dell'erogatore, riducendo le linee di campionamento e offrendo una risposta più rapida. Inoltre, il modello 700XA è un analizzatore dotato di certificazione di sicurezza ATEX/IECEX di Classe 1, Divisione 1, a prova di esplosione, eliminando i requisiti dell'aria dello strumento per lo spurgo o la necessità di adottare una protezione aggiuntiva. In tal modo si migliora il profilo di sicurezza dell'analizzatore e se ne consente l'inserimento in ambienti difficili e con spazi limitati, senza costose infrastrutture e con un notevole risparmio su costi di installazione e funzionamento.

"È fondamentale misurare il solfuro di idrogeno (H2S) e altri mercaptani per soddisfare le specifiche di qualità nelle applicazioni di purezza del gas naturale, per proteggere le tubazioni dalla corrosione e per rispettare gli accordi contrattuali. Qualsiasi variazione non controllata può avere un impatto costoso per i fornitori e gli impianti di lavorazione, comprese le interruzioni della produzione", ha dichiarato Asad Tahir, Product Management Director per i gascromatografi Rosemount presso la divisione Automation Solutions di Emerson. "L'utilizzo degli analizzatori H2S tradizionali basati su nastro in acetato di piombo con sistemi meccanici e sensori di breve durata comporta manutenzione e costi notevoli e richiede una particolare attenzione alla gestione e allo smaltimento del piombo. Inoltre, la necessità di utilizzare due analizzatori autonomi per misurare lo zolfo e fornire separatamente l'analisi del valore di riscaldamento è una strategia dispendiosa per gli operatori. Ecco perché Emerson sta fornendo ai clienti ciò di cui hanno bisogno: una soluzione unica, compatta e a costi contenuti in grado di misurare entrambi i valori".

Il GC 700XA Rosemount non è solo una soluzione pratica per la misurazione del contenuto di idrogeno solforato e di energia, ma può anche fornire calcoli del punto di rugiada degli idrocarburi per un rapporto accurato del contenuto energetico in flussi di gas a due fasi, oltre a fornire speciazione e quantificazione dei composti di zolfo totale per tracciare i livelli. Ciò consente agli operatori di sostituire fino a quattro analizzatori con un gascromatografo in applicazioni specifiche, semplificando la portata degli analizzatori e riducendo i costi e l'ingombro complessivi.

Per ulteriori informazioni, visitate la pagina all'indirizzo .

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  Twitter Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.