Ulteriori informazioni

Il nuovo portafoglio di prodotti per il controllo della movimentazione di Emerson offre flessibilità, scalabilità e affidabilità

PACMotion di Emerson

Il nuovo portafoglio di servocomandi, servomotori, software e controllori di movimentazione PACMotion™ di Emerson si integra facilmente con le soluzioni PACSystems™, consentendo di creare soluzioni complete e scalabili per i processi ad alta velocità e precisione in mercati ibridi e discreti. Immagine ad alta risoluzione



PACMotion di Emerson

Il nuovo portafoglio di servocomandi, servomotori, software e controllori di movimentazione PACMotion™ di Emerson si integra facilmente con le soluzioni PACSystems™, consentendo di creare soluzioni complete e scalabili per i processi ad alta velocità e precisione in mercati ibridi e discreti. Immagine ad alta risoluzione



PACMotion di Emerson

Il nuovo portafoglio PACMotion™ di Emerson consente agli utenti di scalare le capacità di movimentazione senza sacrificare le prestazioni. Immagine ad alta risoluzione

Linea di controllo della movimentazione ad alte prestazioni integrata, progettata per migliorare l'efficienza e la produttività in una vasta gamma di applicazioni di packaging, stampa e food & beverage

CHARLOTTESVILLE, Va. (12 ottobre 2020) - Emerson ha annunciato oggi il suo nuovo portafoglio di servocomandi per la movimentazione PACMotion™, destinato a offrire una soluzione di automazione integrata per applicazioni industriali ad alte prestazioni. La gamma include un nuovo controllore di movimentazione che si collega direttamente al backplane del controllore logico programmabile PACSystems™ RX3i, per garantire prestazioni ad alta velocità e precisione con movimento sincronizzato per un massimo di 40 assi coordinati, consentendo agli utenti di scalare i propri sistemi di movimentazione senza sacrificare le prestazioni.

La gamma completa di prodotti PACMotion include controllori di movimentazione, servomotori, servocomandi e software di configurazione del movimento per applicazioni di packaging, stampa, movimentazione materiali, semiconduttori, food & beverage e produzione generica. Il nuovo controllore di movimentazione PACMotion PMM345 funziona esclusivamente con i controllori PACSystems™ RX3i, semplificando l'architettura per un'integrazione perfetta, consentendo nel contempo velocità più elevate e maggiore precisione.

La tecnologia brevettata da Emerson consente un posizionamento preciso, prevenendo lo slittamento dei materiali e le perdite di produzione e migliorando l'efficienza della macchina. La riconfigurazione elettronica in tempo reale consente agli utenti di implementare cambi di produzione rapidi senza interrompere la produzione, per garantire cicli di produzione più brevi e un maggiore utilizzo della macchina.

"Questo nuovo portafoglio conferma l'impegno e gli investimenti di Emerson per l'espansione delle proprie offerte e per servire una vasta gamma di settori", ha dichiarato Derek Thomas, vicepresidente marketing & strategy della business unit Machine Automation Solutions di Emerson. "Il nostro portafoglio completo di sistemi di controllo e movimentazione semplifica la progettazione, lo sviluppo e la messa in opera con un'unica piattaforma e set di strumenti per produttori discreti e ibridi e, se combinato con la tecnologia Emerson, consente ai clienti di creare macchine intelligenti con funzionalità IIoT avanzate, per produttività ed efficienza ancora maggiori".

Per ulteriori informazioni su PACMotion, visitate il sito www.Emerson.com/PACMotion.

Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson

Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante  X Facebook LinkedIn YouTube

Informazioni su Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.