La Tennessee Valley Authority (TVA) ha scelto Emerson per modernizzare e ottimizzare la centrale elettrica di Magnolia, che fornisce ai clienti energia elettrica affidabile e pulita. High resolution image
Tecnologie e competenze per la trasformazione digitale di Emerson a supporto dell'obiettivo della TVA di garantire una fornitura di energia reattiva e a lungo termine dalla sua flotta
PITTSBURGH (9 dicembre 2020) - La Tennessee Valley Authority (TVA) ha scelto Emerson (NYSE: EMR), azienda leader mondiale nei settori del software, della tecnologia e della progettazione, per modernizzare e ottimizzare la sua centrale elettrica Magnolia, che fornisce elettricità affidabile e pulita ai clienti. Il progetto Magnolia rientra nell'investimento di 110 milioni di dollari USA per l'installazione di tecnologie digitali in tutta la flotta di produzione di energia della TVA. Il software e le tecnologie di Emerson supporteranno l'impegno di TVA a trasformare digitalmente l'impianto del Mississippi mediante operazioni avanzate, sicurezza informatica avanzata e formazione digitale twin-enabled.
TVA è il più grande fornitore pubblico di energia degli Stati Uniti e fornisce energia elettrica alle aziende che servono 10 milioni di persone nella regione della Tennessee Valley in sette stati. L'impianto di Magnolia da 980 megawatt, in funzione dal 2003, utilizza la tecnologia a ciclo combinato, generando fino al 50% di elettricità in più dal gas naturale producendo nel contempo meno emissioni rispetto ad altre fonti.
Le operazioni affidabili e responsabili sono fondamentali per soddisfare la crescente domanda di energia della regione e le tecnologie meno recenti, più costose e difficili da gestire, rappresentano ormai un problema. Emerson sostituirà i sistemi esistenti presso l'impianto a ciclo combinato con il suo sistema di automazione e software Ovation™. Le tecnologie "digital twin" offriranno una formazione avanzata agli operatori, consentendo loro di rispondere in modo rapido e sicuro alle esigenze della produzione di energia. Le solide tecnologie per la sicurezza informatica sono parte integrante della soluzione completa di Emerson, progettata per migliorare e proteggere le operazioni presso l'impianto di Magnolia.
"Questi aggiornamenti fanno parte di una strategia per gli asset a lungo termine più vasta, finalizzata a gestire la nostra flotta esistente in modo da poter contare sul loro funzionamento per gli anni a venire", ha dichiarato Allen Clare, Vicepresidente della TVA per le operazioni su gas e idroelettriche.
Emerson e TVA utilizzano tecnologie virtuali al posto dell'interazione faccia a faccia per far progredire il progetto durante la pandemia di COVID-19.
"TVA è impegnata nella trasformazione digitale della flotta, affinché questa possa fornire energia elettrica più affidabile e pulita ai clienti", ha dichiarato Bob Yeager, Presidente del business Power and Water di Emerson. "Le nostre tecnologie ci hanno consentito di rispettare i tempi di questo progetto critico e di dare priorità alla sicurezza delle comunità e delle operazioni".
Il progetto Magnolia dovrebbe essere completato entro il 2022. La TVA fornisce energia alla maggior parte del Tennessee e di porzioni di Alabama, Mississippi, Kentucky, Georgia, North Carolina e Virginia.
Emerson è stata classificata fornitore leader di sistemi di controllo distribuiti per il settore globale della produzione di energia, secondo Omdia.1
1Omdia, Distributed Control Systems Report, 2020. Quota di mercato in base ai ricavi. I risultati non sono stati avallati da Emerson. La fiducia in tali risultati è a rischio unico di terzi.