Roel Van Doren, presidente del gruppo Global Sales di Emerson, informa che l'azienda è entrata a far parte dell'European Clean Hydrogen Alliance, per sostenere il proprio impegno a favore della sostenibilità ambientale.
Immagine ad alta risoluzione
Le tecnologie innovative e l’esperienza nel settore di Emerson supportano i progetti in rapida crescita nel campo dell’idrogeno pulito, contribuendo a spingere verso emissioni di carbonio a livello net-zero in Europa entro il 2050.
BAAR, Svizzera (22 marzo 2021) - Emerson ha dimostrato la forza del suo impegno a favore della sostenibilità ambientale entrando a far parte della European Clean Hydrogen Alliance (ECHA). Secondo il Centro comune di ricerca della Commissione Europea, la quota di idrogeno nel mix energetico in Europa è attualmente inferiore al 2%, ma ha il potenziale per arrivare al 10-23% entro il 2050. Con l’adesione all’ECHA, Emerson sarà in prima linea negli sviluppi previsti per l’idrogeno in Europa, sostenendo attivamente l’obiettivo di raggiungere emissioni di carbonio net-zero entro il 2050, come delineato nello European Green Deal dell’Unione Europea.
L'idrogeno è un fattore chiave per il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo e della transizione dell’Europa verso l'energia pulita. Viene infatti utilizzato per scopi sia correlati che non correlati alla produzione di energia, dallo stoccaggio di energia rinnovabile al rifornimento di mezzi di trasporto pesanti, oltre che come riserva in industrie ad alta intensità di consumo di energia, come nel settore siderurgico o chimico. L'idrogeno non nuoce al clima, poiché non emette anidride carbonica quando viene utilizzato. Offre quindi una soluzione per la decarbonizzazione dei processi industriali ad alta intensità di consumo di energia e dei settori economici in cui la riduzione delle emissioni di carbonio è urgente e difficile da raggiungere.
L'ECHA è stata istituita dalla Commissione Europea nel marzo 2020, nell'ambito della nuova strategia industriale per l'Europa. L'obiettivo è mettere insieme produttori, fornitori di tecnologie di automazione, autorità pubbliche e altre parti interessate al fine di affrontare il cambiamento climatico e di preservare l'ambiente, accelerando la decarbonizzazione dell'industria e la transizione verso la produzione di energia a base di idrogeno.
Emerson è un'azienda globale di tecnologia e software con un vasto portfolio di apparecchiature elettriche, di controllo e di misura per aree pericolose e con una profonda esperienza nella definizione degli standard di settore. Questo fa di Emerson il partner ideale per supportare le aziende nel mercato in rapida crescita dell'idrogeno, fornendo soluzioni per soddisfare le applicazioni più impegnative. In qualità di membro dell'ECHA, Emerson si impegna a fornire soluzioni alle sfide che l'intera catena di fornitura di combustibile a idrogeno si trova ad affrontare, compresa la necessità di un'espansione della produzione, di una distribuzione sicura e a costi ridotti e di un funzionamento affidabile delle celle a combustibile. L'esperienza accumulata da Emerson grazie alla collaborazione con importanti aziende del settore, come gli OEM (Original Equipment Manufacturer, produttori di apparecchiature originali) di elettrolizzatori, contribuirà a ridurre i costi e a migliorare la scalabilità della produzione, della distribuzione e dell'utilizzo di idrogeno.
"Le tecnologie di automazione avanzate di Emerson hanno alle spalle il supporto globale offerto da esperti del settore in grado di comprendere le aspettative specifiche del settore dell'idrogeno in termini di sicurezza, affidabilità e costi", ha affermato Roel van Doren, presidente del gruppo Global Sales di Emerson. "Questa combinazione leader del settore di competenze e tecnologie innovative consentirà a Emerson di contribuire al prezioso lavoro dell'ECHA, aiutando le organizzazioni a ottimizzare le prestazioni dei progetti sull'idrogeno e sostenendo in tal modo la spinta verso la neutralità del carbonio".
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di Emerson per il settore dell’idrogeno, visitare il sito www.Emerson.com/documents/automation/emerson-hydrogen-fuel-brochure-en-6504548.pdf.