Emerson porta a termine un progetto presso l'impianto a ciclo combinato OG&E di Redbud per l'aggiornamento e l'unificazione di novi sistemi di controllo diversi in quattro unità in sole 16 settimane
PITTSBURGH (16 giugno 2020) Installando la tecnologia Ovation™ di Emerson presso la centrale a ciclo combinato di Redbud, Oklahoma Gas and Electric (OG&E) ha ottenuto numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di ridurre i tempi di avviamento a freddo di ogni unità di 25-35 minuti, consentendo all'azienda di generare più rapidamente megawatt riducendo al contempo i costi del combustibile.
Situato a Luther, Oklahoma, lo stabilimento di Redbud comprende quattro unità 1X1 identiche che generano una potenza combinata di 1.230 megawatt. L'impianto ha iniziato la sua attività commerciale nel 2003, dotata di controlli forniti da nove diversi produttori. Questo mosaico di sistemi di controllo ha presentato numerose sfide.
"Abbiamo riconosciuto le inefficienze inerenti all'utilizzo di più sistemi di controllo diversi. La nostra intenzione era consolidare il sistema con una singola piattaforma di automazione standard, per migliorare l'affidabilità e la coerenza in tutte le unità", ha dichiarato Khoa Le, Project Manager per l'aggiornamento dei controlli di OG&E. "Collaborando con Emerson, siamo riusciti a eseguire questo aggiornamento dei controlli principali, in tempi estremamente ridotti. Abbiamo subito registrato un impatto positivo sulle nostre attività".
Per risolvere le inefficienze, Emerson ha sostituito i controlli della turbina a vapore, nonché i sistemi di monitoraggio dell'eccitazione statica e delle vibrazioni con una soluzione Ovation integrata. Inoltre, Emerson ha eseguito modifiche meccaniche complesse delle turbine a vapore per eliminare i singoli punti di guasto e garantire una risposta più precisa e rapida. Grazie ai controlli aggiornati e ottimizzati per le turbine a vapore, insieme al design meccanico ridondante, le turbine possono raggiungere più rapidamente il punto di regolazione, riducendo i tempi di avviamento a freddo di 25-35 minuti per unità.
Emerson ha inoltre sostituito il generatore di vapore a recupero di calore e i controlli dell'equilibrio dell'impianto in ciascuna unità e ha integrato i controlli ausiliari per caldaia, trattamento acque, deionizzazione dell'effluente e bruciatore a condotto nel sistema Ovation. Interconnessi su un'unica rete, i sistemi Ovation di tutte le unità si interfacciano con i controlli delle turbine a combustione degli OEM per il monitoraggio e il controllo di supervisione.
In precedenza, il personale dell'impianto non aveva alcuna conoscenza della logica di controllo e doveva monitorare più schermate di processo e allarme offerte da diversi fornitori. Grazie alla riduzione da migliaia di schede di controllo a poche centinaia e all'implementazione di logiche, grafici e filosofie di allarme coerenti in tutto l'impianto, Emerson ha fornito al personale una maggiore visibilità sui processi dell'impianto, in modo da consentire l'individuazione e la risoluzione più rapida dei problemi, prima che questi si aggravino.
Inoltre, in precedenza la risoluzione dei problemi dell'impianto poteva richiedere giorni a causa dei lunghi tempi di viaggio per raggiungere il sito, della documentazione incompleta e della raccolta manuale dei dati. Dopo aver installato la soluzione Ovation di Emerson, il personale aziendale e dell'impianto di OG&E può fornire indicazioni immediate agli operatori locali, visualizzando da remoto grafici di processo, diagrammi di controllo, elenchi di allarmi e tendenze sia in tempo reale o quasi, sia consultando gli archivi.
Il lavoro per tutte e quattro le unità è stato completato durante un'interruzione di 16 settimane, un periodo di tempo in genere previsto per gli aggiornamenti dei controlli principali in una sola unità. Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione completa tra Emerson e OG&E. La pianificazione preliminare approfondita e le riunioni settimanali di progettazione prima dell'installazione hanno contribuito a garantire che il progetto procedesse senza problemi e nei tempi previsti.
"L'esperienza vissuta con OG&E è in linea con quelle viste con altri clienti che adottano una piattaforma di controllo comune e integrata tra unità, impianti e persino flotte", ha affermato Bob Yeager, Presidente Power & Water Solutions di Emerson. "OG&E ha di mostrato grande visione, comprendendo come migliorare le operazioni presso l'impianto di Redbud per ottenere forniture di energia più efficienti e affidabili per la comunità".
Informazioni su OG&E
Oklahoma Gas and Electric Company, una filiale di OGE Energy Corp. (NYSE: OGE), è la più grande azienda di produzione di energia elettrica dell'Oklahoma. Per più di un secolo, l'azienda ha fornito ai clienti in Oklahoma e nell'Arkansas occidentale, l'elettricità sicura e affidabile necessaria per alimentare le aziende e le case con le tariffe elettriche più basse del paese, secondo S&P Global Market Intelligence. I dipendenti dell'azienda si impegnano a generare e fornire energia elettrica, a proteggere l'ambiente e a fornire un servizio eccellente a quasi 860.000 clienti. OG&E può vantare una capacità di generazione elettrica di 7.081 MW alimentata da carbone a basso tenore di zolfo, gas naturale, energia eolica e solare. I dipendenti di OG&E vivono, lavorano e svolgono attività di volontariato nelle comunità servite. Per ulteriori informazioni su OG&E, visitare il sito http://www.oge.com o seguire l'azienda su Facebook: www.facebook.com/ogepower e Twitter: @OGandE.
Media:
• Contatti: Contatti Media di Emerson
Altre risorse:
• Unisciti alla Emerson Exchange 365 Community
• Entra in contatto con Emerson mediante X Facebook LinkedIn YouTube
Informazioni su Emerson
Emerson (NYSE: EMR) è leader mondiale nell'integrazione di tecnologia e software finalizzata alla realizzazione di soluzioni innovative per i settori essenziali nel mondo. Grazie al suo portfolio di prodotti leader per l'automazione, tra cui la quota di maggioranza in AspenTech, Emerson supporta le industrie di processo, ibride e manifatturiere a ottimizzare le operazioni, proteggere le persone, ridurre le emissioni e raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Emerson.com.