La versione 15 di DeltaV™ consente di raggiungere nuovi livelli di prestazioni delle operazioni e del personale, garantendo al contempo un'infrastruttura di apparecchiature di automazione a prova di futuro. Immagine ad alta risoluzione
La versione 15 di DeltaV contribuisce a una trasformazione digitale più rapida e semplice per accelerare la convergenza IT/OT, consentendo aggiornamenti e ammodernamenti più agevoli
AUSTIN, Texas (26 ottobre 2022) - Emerson, leader mondiale nei settori di software e ingegneria, ha rilasciato una nuova versione del suo sistema di controllo distribuito (DCS) DeltaV™. La versione 15 del DCS DeltaV aiuta gli impianti a trasformare le operazioni in senso digitale grazie a una migliore ottimizzazione della produzione e all'ottimizzazione delle prestazioni degli operatori. Un nuovo software progettato per ridurre il carico di lavoro del supporto IT e le spese di ammodernamento, combinato con un ampliamento delle analisi, contribuirà ad aumentare la flessibilità e la velocità di commercializzazione e a promuovere i miglioramenti operativi.
Le forze del mercato e le aspettative dell'opinione pubblica stanno esercitando una pressione più forte che mai affinché i produttori migliorino prestazioni e sostenibilità. Il raggiungimento di questi obiettivi, soprattutto in un'epoca di carenza di personale, significa utilizzare al meglio i dati disponibili. La versione 15 di DeltaV amplia l'accesso ai dati critici per fornire a tutti gli operatori un supporto decisionale efficace. La nuova infrastruttura rende l'automazione più facile da configurare e gestire, mentre l'analisi in tempo reale e un'interfaccia uomo-macchina (HMI) migliorata aiutano gli operatori ad acquisire consapevolezza della situazione.
"Poiché il modello Purdue di ingegnerizzazione dei sistemi di controllo continua ad appiattirsi e un numero sempre maggiore di produttori richiede maggiore visibilità su tutta l'azienda, il sistema di controllo svolge un ruolo sempre più importante nel fornire accesso in tempo reale a dati altamente contestualizzati e democratizzati", ha dichiarato Claudio Fayad, vicepresidente della tecnologia per il business Process Systems and Solutions di Emerson. "La versione 15 è ancora più orientata verso architetture intuitive e definite dal software, per aiutare operatori e ingegneri a realizzare un futuro più sostenibile ed efficiente della produzione di processo".
I team di progetto e operativi si affidano alla virtualizzazione per ridurre hardware e impatto energetico del sistema di automazione, aumentandone al contempo la disponibilità. DeltaV ora supporta un'opzione di virtualizzazione dell'infrastruttura iperconvergente (HCI, HyperConverged Infrastructure) che si può implementare in metà tempo rispetto a una configurazione di virtualizzazione tradizionale. L'HCI di DeltaV è facile da scalare e gestire e garantisce prestazioni migliori. La piattaforma HCI è facilmente espandibile e scalabile, consente agli utenti di proteggere il proprio investimento dal futuro e costituisce la base dell'evoluzione di DeltaV in un sistema incentrato sui dati e definito dal software.
Gli utenti possono accelerare la commercializzazione grazie alla nuova tecnologia di analisi di processo (PAT, Process Analytical Technology) spettrale di DeltaV . La PAT spettrale di DeltaV integra due soluzioni di analisi con il DCS DeltaV per un controllo a circuito chiuso in tempo reale. Questo controllo più stretto contribuisce a ridurre lo spazio per l'errore umano e ad aumentare la velocità di immissione sul mercato di terapie di qualità, avvicinando gli stabilimenti al traguardo della produzione continua di farmaci.
I miglioramenti apportati a DeltaV Live, una moderna HMI basata su HTML5 e realizzata per scopi specifici, consentono agli operatori di accedere facilmente alle informazioni degli esperti per prendere decisioni più efficaci ed efficienti, in grado di migliorare le prestazioni e aiutare il personale a qualsiasi livello di competenza. I team possono inoltre accedere in qualsiasi momento e da ogni luogo del mondo alle simulazioni di digital twin grazie al nuovo software-as-a-service DeltaV Simulation Cloud, risparmiando tempo e denaro con le opzioni di abbonamento e facilitando la collaborazione tra gli esperti.
Un'integrazione I/O più semplice e flessibile riduce i costi in conto capitale e facilita le modernizzazioni. La sicurezza informatica integrata rimane una priorità, con la versione 15 di DeltaV certificata ISASecure SSA Level 1, che garantisce la sicurezza informatica end-to-end nell'intero sistema e a tutti i livelli.